element14 presents Forum Recherche résistance de puissance
  • Blog
  • Forum
  • Documents
  • Events
  • Mentions
  • Sub-Groups
  • Tags
  • More
  • Cancel
  • New
Actions
  • Share
  • More
  • Cancel
Forum Thread Details
  • State Suggested Answer
  • Replies 4 replies
  • Answers 4 answers
  • Subscribers 32 subscribers
  • Views 180 views
  • Users 0 members are here
Related

Recherche résistance de puissance

pouletg
pouletg over 3 years ago

Bonjour,

Une résistance a "explosé" sur une carte de mon four micro-ondes. Il s'agit d'une résistance bobinée cémentée de 25 Ohms - 20W. La dimension du boitier est 63,5 x 12,5 x 12,5.

Il me semble que la résistance VISHAY CPR 2025R00JE10 devrait convenir. La résistance WIDAP de type KRX27-3-20 devrait convenir également.

Par précaution, je souhaiterais acheter 2 CPR 2025R00JE10 (ou KRX27-3-20 de 25 Ohms) ainsi que 2 CPR 2010R00JE10 (ou KRX27-3-20 de 10 Ohms) qui est aussi sur la même carte (mais fonctionne toujours).

Pouvez-vous m'indiquer si vous savez où je pourrais en trouver ?

Dans la négative, quel pourrait être un produit de remplacement et l'endroit où je pourrais le trouver ?

Je demeure en France près de Paris.

Avec mes remerciements anticipés.

 

Hello,
A resistor "exploded" on an electronic PCB of my microwave oven. This is a wire wound resistor in ceramic casing of 25 Ohms - 20W. The size of the case is 63.5 x 12.5 x 12.5 mm.

  • Reply
  • Cancel
  • Cancel

Top Replies

  • manlong
    manlong over 2 years ago +1 suggested

    Bonjour,

    Il y a une référence compatible chez farnell

    code farnell 1129367 de la marque OHMITE ayant comme référence B20J25REB20J25RE

    Bonne journée

    Cordialement

  • uegalrdividebyi
    uegalrdividebyi over 2 years ago in reply to manlong +1 suggested

    C'est pas faux

  • manlong
    manlong over 2 years ago in reply to uegalrdividebyi +1 suggested

    Au plaisir