• Pilotage d'une LED RGB par 3 PWM 16bits dans un microcontroleur 8 broches

    Vous êtes à la recherche d'une solution ultra low-cost pour piloter une LED RGB avec une palette couleur étendue ?


    Vous voulez piloter cette led par l'intermédiaire d'un canal UART ou LIN ?


    Vous souhaitez réguler cette LED par un régulateur…

  • Merging Multiple FreeRTOS libraries ( Arduino IDE Platform) in a single file

    Hello,

    I have a task to do and I am new to Arduino. The task is to create a project in Arduino IDE, using the FreeRtos library. Then I have to find all the library files that are included (that belong to RTOS) and combine those parts that are needed into…

  • Compliance of WiPi stick

    Hi,

    Im looking for the compliance documents of the WiPi stick.

    Need all the documents that related to US/Canada and Europe (and also if other countries are available).

    If there are also environmental compliance documents, will appreciate to get them too…

  • Tutoriel génération code C pour connection entre PIC EEPROM (I2C et SPI)

    Bonjour,

     

    Pour accélérer la génération du code C pour les PIC16/18/24, il est désormais possible d'utiliser le plugin graphique MCC

     

    La note d'application AN2045 montre comment utiliser le plugin graphique MCC de MPLAB X pour interfacer une EEPROM…

  • omapl137 code example

    Dear sir,

    I got few standard codes from texas but i need codes for audio tests and processing...if any one have,plese share with Naseer@edgate.in...

    thank you