• I recently installed 7.1.0 Light.  Examples/Tutorial does not show under Projects.  How do I get it back?

    I recently installed Eagle 7.1.0 Light (Windows XP).  projects/tutorial is not listed under projects.  How do I get it back?

  • Wie Dateien aus EAGLE 7.1 ausgeben, um sie mit EAGLE 5.11 einzulesen?

    Der Bestücker meiner Platine verwendet EAGLE 5.11 und ist damit vollauf zufrieden. Er hat nicht die Absicht auf eine neuere Version umzusteigen. Er hat sich angeboten mein Layout zu überarbeiten. (Ich besitze erst seit ein paar Wochen EAGLE 7.1). Leider…

  • Partielle Bauteilliste aus Layout

    Hallo!

    Ist es möglich eine Bauteilliste aus dem Layout-Editor zu erstellen, die nur die markierten, also gruppierten, Elemente beinhaltet?

  • PDF Export >v6.4 ohne Anti-Aliasing

    Mir ist aufgefallen, dass bei die exportierten PDF Schaltpläne (Print to PDF-File) ab Version 6.5 kein Anti-Aliasing mehr zeigen. Auch ist die generierte PDF Version nur mehr PDF-1.3, wohingegen mit den Versionen <= 6.4 PDF-1.4 erzeugt wurde. Die Hoffnung…

  • V7: ULP renumber-sheet funktioniert nicht

    In V7.1 funktioniert die ULP renumber-sheet.ulp nur auf der Top-Level Seite.

    Über alle Schemaseiten hinweg geht das nicht mehr. Weiss jemand Rat?

    Besten Dank.

    AnDy

  • Gateswap

    Hallo zusammen,

     

    mir ist aufgefallen, dass man bei Bauteilen, die mehrere Pads an einem Pin angeschlossen haben, kein Gateswap machen kann.

     

    Ein Beispiel dazu: Ein Mosfet FDS6890 beinhaltet zwei n-ch Mosfets. Deshalb lege ich ein Device mit zwei Mosfets an…

  • Bestückungszeichnung mit Zeichnungsrahmen

    Gibt es in Eagle eine Möglichkeit um beim Bestückungsdruck einen Zeichnungsrahmen mit Dokumenten-Namen, Zeichnungsnummer etc. einzufügen? Gibt es da schon was, oder müsste ich zB. in der Bibliothek eine "pseudo-komponente" anlegen auf dem Layer 48 (document…

  • Device aus Eagle heraus öffen

    Hallo,

     

    ich versuche aus Eagle heraus ein Bauteil zu editieren. Man kann mit einen Rechtsklick den Menüpunkt "Device öffnen" wählen. Dort erhalte ich allerdings die Meldung:

     

    Bibliothek Elko.lbr wurde im(in den) derzeitigen

    Bibliothekspfad(en) nicht…

  • Package in Eagle-Bibliothek in mm oder inch anlegen?

    Hallo,

     

    die Bezeichnungen der IPC-7351 Footprints richten sich nach dem metrischen Einheiten-System. Im PCB Library Expert ist als Voreinstellung ebenfalls "Millimeters" eingetragen. Wäre es da (längerfristig) nicht sinnvoll die "Packages" einer Eagle-Library…

  • Stecker 20-pol 2-reihig RM3,81 für NI myDaq

    Hallo,

     

    ich habe einen Stecker aus einem Phoenix Contact Muster generiert, der mir im Board den Fehler Dimension, Drill Distance und Overlap generiert.

    Es geht um den Typ OSTV7203151 (On-Shore Technology) zum Anschluss eines NI myDaq. Die Zeichnung zum Stecker…

  • Suche Bauteil für Schaltplan "CREE XM-L S6 High CRI +90"

    Erstmal einen freudlichen Gruß an alle.Bin neu hier im Forum, und das ist mein erstes Thema.

    Ich habe gerade angefangen mich mit Eagle auseinaderzusetzen, und stehe jetzt vor dem Problem, dass ich ein bestimmtes Bauteil suche.

    Und zwar brauche ich "…

  • Null-Ohm Widerstand SMD in einseitigem board

    Hallo am Sonntag,

     

    bei einem einseitigen SMD-Board möchte ich gerne Null-Ohm Widerstände als Leiterbahnbrücke / Kreuzung verwenden.

     

    Wie kann man den 0-Ohm Widerstand beim routen wie eine Leiterbahn einbinden? In welcher Lib gibts den 0-Ohm Wid schon?

     

    Anderer…

  • Masseverbindung zu Pads vergrößern

    Hallo, wie kann ich die Masseverbindung zu einem Massepad vergrößern bzw. das Pad komplett mit der Massefläche verbinden ?

    Im Bild ist mal ein Ausschnitt eines Bauteils mit Massfläche zu sehen. Die Stege, die die Fläche mit der Masse verbinden sind mir…

  • TAB in Textfeldern

    Hallo,

    ich muss in einem Textfeld innerhalb von EAGLE mehrere Spalten trennen, die Daten kommen mit TAB (Tabulator) trennung. Ich verwende EGALE 6.4.0 bzw. 6.5.0

    1. Wieso gibt es in der Vector Schrift keine TABs? Bzw. wieso beendet TAB das Textfeld?

     

    2. Gibt…

  • Nachträgliches Ändern der Pin-Nummerierung im Package

    Hallo,

     

    habe vor einigen Wochen eine neue Package-Definition eingegeben (mit Eagle Light Version), ging eigentlich prima. Nun stelle ich fest, dass die Zuordnung der Pins der Device-Definition zu den physischen Pins im Package nicht stimmt. Ich habe zwar…

  • mehrere Polygone verbinden

    Hallo,

     

    ist es möglich mehrere gleichnamige Polygone welche direkt aneinandergrenzen zu verbinden, also ein großes Polygon draus zu machen?

    Ich verwende EAGLE 6.4.0.

     

    Genauere Beschreibung meines Anliegens:

    Ich habe hier mein Problem anhand von vier SMD Pads…

  • Probleme mit mehreren Seiten und ULP [KlemmenPlan]

    Guten Morgen,

    ich will mich kurz vorstellen. Ich  bin 20 Jahre alt und arbeite bei einer etwas größeren Firma, die verschiedene Prüf und Messsysteme herstellt. Zur Zeit arbeite ich ein wenig mit EAGLE bzw. mehr mit den ULP-Programmen, da die eigentlichen…

  • Beim Bauteil hinzufügen Value setzen?

    Hallo!

     

    ich würde gerne im Textmenü des Stromlaufplan-Editors meine Standardbauteile unterbringen, z.B. einen "0603 100nF 50V".

    Das mit dem Add-Befehl klappt wunderbar, allerdings konnte ich bis jetzt noch nicht herausfinden, wie man dem aktuell…

  • unsortierte Layerliste

    Hallo,

     

    ich verwende schon seit einigen Jahren EAGLE, aktuell in der Version 5.11.0 auf einem MAC OS X.

     

    Seit einiger Zeit ist die Layerliste in "Display" nicht mehr sortiert,

     

    und ich habe keine Ahnung, was ich da falsch gemacht habe.

     

    Nun meine Frage…

  • EAGLE library for CSTCE16M0V53-R0

    Is there any library available for the above resonator, or is there any replacement part w/same dimensions that I can use instead?

  • Import feature for Target3001 files desired / Import-Möglichkeit für Target3001 Dateien erwünscht

    Hello,

     

    for a longer I am working with Eagle and I love it. Now I get more and more Target3001 files, that I would look in

    or simply import into Eagle.

     

    A Target3001 friend told me, he is able to export his designs into Eagle format - and read it.

     

    Now I am…

  • Eagle Lizenz Upgrade von 6 auf ?8?

    Hallo Cadsoft,

     

    Nun, zur Zeit arbeite ich u.A. mit der Pro Lizenz für Eagle 6.

    Das hat mal soweit gereicht, sodass ich die 7er Version überspringen kann.

    Mit der hoffentlich kommenden 8er Version möchte ich , damit ich

    auf alle Fälle up-to-date bleibe, die…

  • Vorhandenen Schaltplan + Layout in Modul auslagern.

    Guten Tag allerseits,

     

    Ich nutze seit ein paar Tagen die EAGLE Version 7.2.0 Professional und möchte die neue Modulfunktion nutzen. Wie ich damit neue Module erstelle ist mir soweit klar (denke ich zumindest). Nun möchte ich aber gerne eine vorhandene Schaltung…

  • Bestückvarianten: Package und Technologie statt nur Technologie

    Hallo zusammen,

     

    ich würde gern ein Vorschlag unterbreiten:

     

    Bei einer Bestückvariante würde ich die Option haben, nicht nur die Technologie eines Bauteils wechseln zu können, sondern die Möglichkeit zu haben alle Bauteile mit dem selben Package einzufügen…

  • Board Editor WINDOW FIT Fehler nach ADD von Bauteilen

    Wenn ich im Board-Editor WINDOW FIT (Icon) clicke, dann wird manchmal ein zu großer Bereich angezeigt.

    Das Szenario ist folgendes:

    1. Hinzufügen (ADD) von Bauteilen (im Schaltplan-Editor)

       --> die neuen Bauteile werden links unten im Board eingeblendet.…