<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://community.element14.com/cfs-file/__key/system/syndication/rss.xsl" media="screen"?><rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"><channel><title>TOPSwitch-FX系列单片机开关电源的应用</title><link>https://community.element14.com/technologies/power-management/w/documents/7562/topswitch-fx</link><description /><dc:language>en-US</dc:language><generator>Telligent Community 12</generator><item><title>TOPSwitch-FX系列单片机开关电源的应用</title><link>https://community.element14.com/technologies/power-management/w/documents/7562/topswitch-fx</link><pubDate>Thu, 07 Oct 2021 07:52:10 GMT</pubDate><guid isPermaLink="false">93d5dcb4-84c2-446f-b2cb-99731719e767:4c41dc8b-8b7a-44e3-925b-83adfaf60b6a</guid><dc:creator>e14 Contributor</dc:creator><comments>https://community.element14.com/technologies/power-management/w/documents/7562/topswitch-fx#comments</comments><description>Current Revision posted to Documents by e14 Contributor on 10/7/2021 7:52:10 AM&lt;br /&gt;
&lt;p style="margin:0;"&gt;来源：单片机与嵌入式系统应用&lt;/p&gt;&lt;p style="margin:0;"&gt;&lt;strong&gt;摘要：&lt;/strong&gt;介绍TOPSwitch-FX系列产品在通用高效开关电源、机顶盒开关电源、PC待机电源中的典型应用。&lt;/p&gt;&lt;div class="" style="margin:0;"&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &lt;strong&gt;关键词：&lt;/strong&gt;开关电源 外部限流 机顶盒电源 待机电源&lt;/div&gt;&lt;p style="margin:0;text-indent:30px;"&gt;TOPSwitch-FX系列单片机电源集成电路，可广泛应用于各种通用及专用开关电源、待机电源、开关电源模块中。&lt;/p&gt;&lt;p style="margin:0;text-indent:0px;"&gt;&lt;strong&gt;一、能进行外部限流的12V、30W开关电源&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;&lt;p style="margin:0;text-indent:30px;"&gt;由TOP234Y构成12V、30W高效开关电源的电路如图1所示。其交流输入电压范围是 AC85～265V，满载时电源效率可达80%。交流电压u依次经过电磁干扰（EMI）滤波器（C10，L1）、输入整流滤波器（BR，C1）获得直流高 压UI。UI经过R1和R2分压后接M端，能使极限电流随UI升高而降低。R1可提供电压前馈信号，当UI偏高时能自动降低最大占空比，以减小输出纹波。 R2为电流极限设定电阻，所设定的Ilimit≈0.7Ilimit=0.7×1.5A=1.05A，略高于低压输入时的峰值电流Ip值。这里将系数取 0.7是考虑到TOP234Y在宽范围输入时，最大连续输出功率Pom=45W,而实际输出功率P&amp;#39;om=30M，即P&amp;#39;om/Pom=30 /45=0.67≈0.7。采用这种设计方法允许高频变压器选用尺寸较小的磁芯，通过增加初级电感量Lp来降低TOP234Y的功耗，并防止出现磁饱和现 象。此外，由于采用了降低Dmax的电压前馈技术即使输入电压UI和初级感应电压UOR较高，开关电源也能正常工作。它允许使用成本的R，C，VD型漏极 钳位电路（R3，C7，VD1），以替代价格较高的TVS（瞬态电压抑制器）、VD型钳位电路，用于吸收在TOP234Y关断时由高频变压器漏感产生的尖 峰电压，对漏极起到保护作用。&lt;/p&gt;&lt;p style="margin:0;padding:0px;"&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&lt;p style="margin:0;"&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; 次 级电压经过VD2，C2，C3，L2和C4整流滤波后，获得+12V、2.5A的稳压输出。为减小整流管的损耗，VD2采用MBR1060型 10A/60V肖特基二极管。C9和R7并联在VD2两端，能防止VD2在高频开关状态下产生自激振荡（振铃）。当开关电源空载时，TOPSwitch- FX能采用跳过周期的方式进一步降低最大输出占空比，使得Dmax&amp;lt;1.5%，因此，在输出端无须接假负载，这样还可降低空载或待机状态下的功耗。&lt;/p&gt;&lt;p style="margin:0;text-indent:30px;"&gt;该电源采用带稳压管的光耦反馈电路。IC2为LTV817A型线性光耦合器。VDZ采用1N5240C型稳压管，其稳定电压Uz=10（1±0.02）V。光耦中LED的正向压降UF≈1V.输出电压由下式确定：&lt;/p&gt;&lt;p style="margin:0;text-indent:30px;"&gt;Uo=Uz+UF+UR4&lt;/p&gt;&lt;p style="margin:0;text-indent:30px;"&gt;现将其稳压原理分析如下：当由于某种原因致使Uo↑，Uo&amp;gt;U2+UF+UR4时， 所产生的误差电压Ur&amp;#39;=Uo-（Uz+UF+UR4）就令LED的IF↑，经过光耦后，接收管的IE↑，使得控制端电流Ic↑，而占空比D↓，导致 Uo↓，为而实现了稳压目的。反之，Uo↓→IF↓→IE↓→Ic↓→D↑→Uo↑，同样起到稳压作用。&lt;/p&gt;&lt;p style="margin:0;text-indent:30px;"&gt;1N5240C的稳定电流典型值为20mA，取R4=150Ω时 只能供给6.7mA的电流，进一步增加电阻值会受到LED工作电流IF（通常为3.5～7mA）的限制。为此，另由电阻R6提供13.3mA的工作电流， 使VDz的稳定电流Iz=3.7mA+13.3mA=20mA，其稳压特性也得到了改善。反馈绕组电压经过VD3和C6整流滤波后，产生12V的反馈电 压，经过IC2给TOP234Y的控制端提供偏压。C5是旁路电容，它还与R5构成控制环路的补偿电路。&lt;strong&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;二、多路输出的35W机顶盒开关电路&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;&lt;p style="margin:0;text-indent:30px;"&gt;具有5路输出的35W机顶盒开关电源电路如图2所示。这5路电压分别 为：Uo1(+30V,100mA)，Uo2(+18V,550mA)，Uo3(+5V，2.5A)，Uo4（+3.3V，3A），Uo5(-5V,100mA)。 其中，+5V和+3.3V作为主输出，其余各路均为辅输出。当交流输入电压u=220(1±0.15)V时，总输出功率达38.5W；若采用宽范围电压输 入（u=85～265V AC）,总输出功率就降成25W，可用作机顶盒（Set-top&amp;nbsp; Box）、录像机（VCR）、摄录像机（CVCR）和DVD中的开关电源。该电源采用3片IC：TOP233Y（IC1），光耦合器 LTV817A（IC2）；可调式精密并联稳压器&lt;a class="jive-link-external-small" href="http://www.21ic.com/ex/t.php?cid=1&amp;amp;xh=TL431" rel="nofollow ugc noopener" target="_blank"&gt;TL431&lt;/a&gt;C（IC3）。为减小高频变压器体积和增强磁场耦合程度，次级绕组采用了堆叠式绕法。由R4和C14构成的吸收回路可降低射频噪声对电视机等视频设备的干扰。必要时还可将开关频率选择端（F）改接控制端（C），选择半频方式，以进一步降低电视机对视频噪声的敏感程度。&lt;/p&gt;&lt;p style="margin:0;text-indent:30px;"&gt;R6，R7和R8为比例反馈电阻，使5V和3.3V电源按照一定的比例进行反馈，这两路输出的负载调整率均可达±5%。R9和C16构成TL431C的频率补偿网络。C17为软启动电容，取C17=22μF时 可增加4ms的软启动时间，再加上本身已有10ms的软启动时间，总共为14ms。其余各路输出未加反馈，输出电压均由高频变压器的匝数比来确定。因 -5V电源的输出功率很低，现通过电阻R2和稳压管VDz2进行电压调节。R9是+30V输出的假负载，它能降低该路的空载及轻载电压。鉴于 5V，3.3V和18V电源的输出功率较大，三者都增加了后级LC滤波器（L3和C9，L4和C11，L2和C7），以减小输出纹波电压。&lt;/p&gt;&lt;p style="margin:0;text-indent:30px;"&gt;TOP233Y具有频率抖动特性，这对降低电磁干扰很有帮助。另外，再合理地选择安全电容 C15和EMI滤波器（C6，L1）的元件值，就能使开关电源产生的电磁辐射达到CISPR22（FCCB）国际标准。将C15的一端接U1的正极，能把 TOP233Y的共模干扰减至最小。须要指出，C15和C6都称作安全电容，区别只是C15接在高压与地之间，能滤除初、次级耦合电容产生的共模干扰，在 IEC950国际标准中称之为“Y电容&amp;quot;。C6则接在交流电源进线端，专门滤波电网线之间的串模干扰，被称作“X电容”。&lt;/p&gt;&lt;p style="margin:0;text-indent:30px;"&gt;为承受可能从电网线窜入的雷击电压，在交流输入端还并联只标称电压U1mA=275V的压敏电阻器VSR。U1mA表示当压敏电阻器上通过1mA的直流电流时，元件两端的电压值。&lt;strong&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;三、5V和3.3V输出的17W PC待机电源&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;&lt;p style="margin:0;text-indent:30px;"&gt;能提供5V，2A和3.3V，2A两路主输出的PC机待机电源电路如图3所示。该电源还以 最低成本增加了15V，30mA的辅输出。电路中使用一片TOP232Y型单片机开关电源，总输出功率为17.05W。直流输入电压的范围是 200～375V。亦可选220/110V AC固定输入电压，只须接入整流滤波器，而无须加输入倍压器对110V&amp;nbsp; AC进行倍压整流。该设计充分发挥了TOP232Y的软启动、欠压保护、严格的限流特性和开关频率高等优良特性，使得高频变压器可选EE19型磁芯。此 外，由于TOP232Y增加了高压漏极端与低压端的间距，减小了引脚之间的漏电，因此电源能在较恶劣的环境下使用。C1为直流高压的高频退耦电容，当U1 与待机电源距离很近时可省去C1。线路检测电路R1用于设定欠压值UUV。取R1=3.9MΩ时，UUV=IUV·R1=50μA×3.9MΩ=UI&amp;gt;195V DC时，才重新接通电源。&lt;/p&gt;&lt;p style="margin:0;text-indent:30px;"&gt;反馈绕组电压经过VD4和C6整流滤波后产生15V的反馈电压，一方面作为+15V输出 （未与初级隔离），另一方面还经过光敏三极管给TOP232Y的控制端提供偏压。R4，R6和R7均为取样电阻，用来检测3.3V和5V输出电压的变化 量。R2是LED的限TL431C提供偏流。C8为软启动电容，能消除刚接通电源时产生的电压过冲现象。空载时利用TOP232Y跳过周期的特性，可以满 足PC机待机电源低功耗的指标。&lt;/p&gt;&lt;div style="clear:both;"&gt;&lt;/div&gt;
</description></item></channel></rss>