• 基于ARM的空间光通信APT控制系统设计

    来源:电子技术应用

     

            空间光通信是以光波作为载波,在空间中进行信息无线传输的一种新型通信技术,其具有保密性高,抗干扰性强,通信速率高等优点,将会在卫星与卫星、卫星与地面控制站的无线通信领域发挥重要的作用,具有广阔的应用前景。但是由于光波波束窄,空间环境又比较复杂,而给通信链路的建立造成了极大的困难,所以对于空间光通信,必须先使用一套捕获、瞄准与跟踪(Acquisition,Pointing and Tracking,APT)系统来建立和维持光通信链路。嵌入式系统具有高性能、低功耗、低成本的优点,使其在运动控制上的应用具有很大优势…

  • 2011年光通讯发展趋势之详细分析

    Source:OFweek通信国际

    作者:Oscar  

     

     

    2010年网络与移动设备打破了原先记录,而在2011年此趋势将继续保持。例如,2011年有7200万人在线观看长篇电视剧,同时他们希望拥有快速、可靠的高清服务。2010年有人预测电视收视率约占收视高峰期总带宽的37%,而在线收视率的持续增长使得此言论黯然失色。思科(Cisco)预计在2013年,全球网络流量将达到767千兆兆字节。模拟这种大量数据是有难度的,因为该数据量比覆盖在地球上所有沙粒的数量还要多100多倍。

     

    而在移动电话方面,美国电话运营商Berizon在2010年12月推出了其4G…

  • ASON让光网绽放智能之美

    ASON/GMPLS自21世纪初诞生以来,由于其强大的保护恢复能力、端到端业务快速提供、智能化的网络管理等给网络运营带来诸多价值,从而成为光网发展的宠儿。近几年,随着WDM/OTN网络对智能需求的逐渐明晰,ASON已从传统的SDH领域扩展至WDM/OTN领域,并在商用上掀起一波新的应用热潮。

    迎接挑战,ASON成为必然

    长期以来,地震、洪灾、雪灾、泥石流等自然灾害,以及由工程开挖、爆破等引发的人为地质灾害都对电信网络的安全构成了极大威胁。据美国运营商Level3的统计,其光纤网络大概每年每千公里就会中断1次…

  • 什么是光通信

    光通信就是以光波为载波的通信。随着信息时代的到来,人们对光通信带宽的需求日益增加,增加光路带宽的方法有两种:一是提高光纤的单信道传输速率;二是增加单光纤中传输的波长数,即波分复用技术(WDM)。

    目前宽带城域网(BMAN)正成为信息化建设的热点,DWDM(密集波分复用)的巨大带宽和传输数据的透明性,无疑是当今光纤应用领域的首选技术。然而,MAN等具有传输距离短、拓扑灵活和接入类型多等特点,如照搬主要用于长途传输的DWDM,必然成本过高;同时早期DWDM对MAN等的灵活多样性也难以适应。面对这种低成本城域范围的宽带需求…

  • 美科学家取得光互连研究重要进展

    出处:OFweek光通讯网

     

     

    近日,美国加州大学圣地亚哥分校电气工程师研制出一种小型片上光脉冲,这将代替铜线在计算机内的芯片间传输信息,是迈向光互连的重要一步。该大学的工程师还开发了首个硅芯片上的超压缩、低功耗脉冲压缩器。这种小型化的短脉冲发生器消除了个人电脑、数据中心、成像应用等方面的使用障碍。这些光互连将利用脉冲压缩的方法集成速度较慢的数据通道,以达到更高的数据 速率,且比铜线产生的热量更少。这种集成器件对于未来数字信息系统中高速数字电子处理器内和处理器间的光互连发展至关重要。

    加州大学圣地亚哥分校领导脉冲压缩器开发的Dawn…