• CDMA网络智能车载导航终端的优化设计

    作者:费悦牧 荆涛 李兴华 张思东   来源:单片机及嵌入式系统应用

     

     

        结合gpsOne定位技术、CDMA通信技术和GIS技术的智能车载终端,可与控制中心配合,实现对车辆的导航、报警和监控等多种应用。gpsOne是一种混合定位技术,它综合了GPS和无线网络的优势,具有适用性广、精度高、定位时间短和成本低等特点。

        本文提出智能车载导航仪的优化设计方案,剖析gpsOne的定位原理,探讨系统开发中的多项关键技术,并给出一个基于ARM和Linux平台的工程实例。

    1 概述

    1.1 定位业务的产生背景

        随着移动通信的发展…

  • 基于Linux操作系统下的TCP/IP网络通信研究与应用

    来源:21ic 电子网

     

    1 引言

     

    Linux是一种自由的Unix类多用户,多任务的操作系统,可在运行在Intel 80386及更高档次的PC机、ARMS、MIPS和PowerPC等多种计算机平台,已成为应用广泛、可靠性高、功能强大的计算机操作系统,Linux具有内核小、效率高、源代码开放等优点,还内含了TCP/IP网络协议,很适合在服务器领域使用,而服务器主要用途之一就是进行网络通信,随着计算机办公自动化处理技术的应用与推广,网络的不断普及,传统的纸张式文件传输方式已经不再适合发展的需要,人们更期待一种便捷…