Foto verfügbar: info@prismapr.com
Besuchen Sie uns auf der electronica in Halle A5, Stand 138
Pressemitteilung 23/2012
Endrich und AVC (Asia Vital Components) kooperieren im Bereich Lüfter
München, electronica, 13. November 2012 * * * Neu im Vertrieb bei der Endrich Bauelemente GmbH (www.endrich.com) sind die Lüfterprodukte des taiwanesischen Herstellers AVC (Asia Vital Components). Aufgrund ihres aerodynamischen Designs ermöglichen diese Lüfter eine bisher unerreichte Performance. Außerdem erzielen sie einen sehr hohen Wirkungsgrad und überzeugen durch eine hohe Zuverlässigkeit sowie ein ausgewogenes Preis-Leistungs-Verhältnis.
AVC garantiert eine besonders hohe Fertigungsqualität und –tiefe und investiert vor allem in Innovationen und Neuentwicklungen.
Als Beispiel „the best of the best“ gilt dabei die Lüfterfamilie DBTA0838, die die marktführende Performance der Produkte überlegen darstellt:
* hoher Wirkungsgrad (>50% im optimalen Arbeitspunkt)
* geringe Eigenerwärmung
* kein ausgeprägter Stall-Bereich Anwendung finden die AVC Lüfter und Gebläse insbesondere in der Telekommunikation und der Medizintechnik, aber auch in einer Vielzahl anderer industrieller Applikationen.
AVC produziert seine Produkte nach den einschlägigen Normen ISO9001, ISO14001 sowie TS16949 und OHSAS18001 Weitere Informationen zu AVC finden Sie unter http://www.avc.com.tw/.
Über AVC
Asia Vital Components Co., LTD ist ein weltweit führender Hersteller von umfassenden Wärmelösungen. Das Unternehmen wurde 1991 gegründet, hat seinen Hauptsitz in Taiwan, verfügt aber über eine Vielzahl von Niederlassungen weltweit. AVC ist seit September 2012 Vertriebspartner der Endrich Baulelemente GmbH.
Über die Endrich Bauelemente Vertriebs GmbH
Endrich versteht sich als design-orientierter Spezialdistributor mit Schwerpunkten in den Bereichen passive Bauelemente, Optoelektronik, Sensorik, Elektromechanik, Akustik sowie spezieller Halbleiterprodukte. Durch eine intensive technische Beratung und eine ausgefeilte Logistik hat sich Endrich in Deutschland und Zentraleuropa einen guten Namen gemacht, der für qualitativ hochwertige Komponenten und flexible Lösungen steht. Weitere Informationen erhalten Sie auf der Homepage www.endrich.com
Hinweis an die Redakteure: Die Grafik ist separat als pdf verfügbar: info@prismapr.com
Bildunterschrift: Die Performance der Lüfterfamilie DBTA0838
Leser-Kontakt:
Endrich Bauelemente Vertriebs GmbH
Telefon: +49-7452-6007-0
www.endrich.com
Presse-Kontakt:
PRismaPR
Bettina Lerchenmüller
Telefon: +49 8106 24 72 33
www.prismapr.com