Wireless
  • Technologies
  • More
Wireless
Documents Documents
  • Blog
  • Forum
  • Documents
  • Polls
  • Quiz
  • Events
  • Mentions
  • Sub-Groups
  • Tags
  • More
  • Cancel
  • New
Join Wireless to participate - click to join for free!
Document Actions
  • Share
  • More
  • Cancel
Group Actions
  • Group RSS
  • More
  • Cancel
Related
Recommended
  • 北京网通奥运通信工程项目群管理

    奥运通信系统是奥运会成功举办的重要支撑和保障,其建设是奥运建设的重要组成部分,具有建设地点多、建设周期长、施工条件复杂等特点,奥运通信工程建设在成本、质量、进度等方面如何管理,是本文重点回答的问题。以此来引申类似于奥运项目的项目群管理的管理方法。 本文首先介绍了北京网通奥运通信工程的建设目标、建设地点、专业类别、内外部管理需求,分析其建设特点...
    • Revision #1
    • on 9 Nov 2021 4:47 PM
  • 低仰角下宽带地空通信研究

    随着航空平台的不断发展,宽带地空通信的需求迅速增长,建立多种数据传输链路来满足各种不同的航空平台执行不同任务的需求,是一项迫在眉睫的重要任务。作为宽带通信网的节点,飞行器载荷通常需要具有数据采集、交换与分发等多种功能,其中的关键环节是宽带地空链路。 地空通信系统在地面站天线仰角较低时,由于地物反射的多径效应显得很严重,即多径时延很大...
    • Revision #1
    • on 9 Nov 2021 4:47 PM
  • EtherNet/IP通信适配器的软件设计与实现

    本文以上海捷准工业自动化公司委托开发的“EtherNet/IP通信适配器开发”项目为背景,设计并实现一种基于EtherNet/IP工业以太网的通信适配器,该通信适配器作为EtherNet/IP控制网络与其他技术之间的一个网关,可将工业控制设备集成到EtherNet/IP工业以太网中,提高控制系统的灵活性和兼容性。 工业以太网技术和嵌入式技术都是当前应用研究的热点...
    • Revision #1
    • on 9 Nov 2021 4:47 PM
  • 协作通信中的HARQ研究

    随着第四代无线通信系统的发展,对通信性能的要求越来越高,同3G等已有的数字移动通信系统相比,4G系统应该具有更高的数据率,更好的服务质量,更高的频谱利用率、安全性、智能性以及更好的传输质量和灵活性。4G系统应能够支持非对称性业务,并能支持多种业务,而且能够体现出移动与无线接入网和IP网络不断融合的发展趋势,为此研究和开发出了新的关键技术...
    • Revision #1
    • on 9 Nov 2021 4:47 PM
  • 中国海上搜救通信的模型及其仿真研究

    海上搜救模拟器是将船舶操纵模拟器、轮机模拟器、GMDSS模拟器等不同的模拟器组合而成的综合模拟系统。它具有海上搜救演练与培训的功能,可克服海上搜救实际演习培训消耗大量人力、物力和财力,并受培训次数限制的不足。由于现有的GMDSS模拟器只具备RCC及岸站的部分功能,无法满足海上搜救通信培训的要求。本文在研究中国海上搜救系统的工作流程的基础上...
    • Revision #1
    • on 9 Nov 2021 4:47 PM
  • 异构无线Mesh网络切换机制研究

    随着无线通信技术的发展,各种无线接入网络得到越来越广泛的部署和应用,如WLAN,UWB,WiMAX等。这些接入网络在覆盖范围、传输速率、网络容量、部署成本和价格等方面都具有各异的特性和优势。但是由于网络形态及技术本身的限制,没有一种接入网络能够满足所有用户的高容量、高速率、低成本等各方面的需求。因此,未来的移动通信网络必将是各种无线接入技术的融合...
    • Revision #1
    • on 9 Nov 2021 4:47 PM
  • 基于扩展通信节点的智能公交预报系统研究

    本文通过分析国内外智能公交的发展现状,根据目前国内公交预报系统存在的问题与不足,结合海信公共交通事业部新型车载机的研发,进行了智能公交预报系统的研究工作。 智能公交系统是一个实时大信息量工作环境,要实现公交的智能化运营,必须对大量的公交运行数据进行采集分析。利用这些数据的有机结合,通过先进的控制算法,完善智能公交系统。 本文首先介绍车载终端的系统概况...
    • Revision #1
    • on 9 Nov 2021 4:47 PM
  • RDS无线移动机车系统的设计与实现

    随着移动无线广播的普及,越来越多的用户更加注重广播的接受质量,由于用户及接收器处于移动的状态,无线广播系统在接受信号的时候其信号感应程度降低,在其他频率的干扰下也有可能处于信号中断的情况,那么此时用户只能通过手动进行信号的调节,不仅影响收听的质量也分散了用户的注意力导致同时进行的工作出现错误,并且容易形成安全隐患。 当用户处于上述状况时...
    • Revision #1
    • on 9 Nov 2021 4:47 PM
  • TD无线接入系统中NodeB无线资源优化研究

    TD-SCDMA移动通信系统是我国第一个拥有自主知识产权的国际电信标准。TD-SCDMA标准综合了TDD和CDMA的所有技术优势,具有灵活的空中接口,并采用了智能天线、联合检测等先进技术,在三个主流标准中,具有最高的频谱利用率,在系统容量和抗干扰能力等方面也有突出优势,因而受到国内外的普遍关注。随着3G技术日渐成熟,3G、B3G以及4G系统的设计目标就是希望无线通信系统能够提供高速数据业务速率和频谱利用率...
    • Revision #1
    • on 9 Nov 2021 4:47 PM
  • 一种基于P2P技术的通信算法研究

    点对点(Peer to Peer,P2P)网络具有自组织、非集中和节点交互直接等特点,是计算机网络技术研究领域的一个热点。P2P网络通信算法研究则是影响P2P网络发展的一个重要方面。一般来说,在计算机网络中,通信节点受场地分布和通信环境等一系列因素影响,任意两节点的通信代价是不同的,也就是说通信节点之间的权值大小和通信时间可能不同...
    • Revision #1
    • on 9 Nov 2021 4:47 PM
  • 人体运动加速度信息无线获取系统的设计与应用研究

    本文分析了人体运动加速度信息获取技术和相关应用研究概况,基于科研需求和实验室研究方向,提出对人体运动加速度信息获取技术进行研究的课题。本文研究目标是:提供一种人体运动加速度信息无线获取系统解决方案;研制一套系统样机,并对系统样机在相关领域的应用进行初步研究和探索。 该课题在研究加速度信息获取技术基础上,结合实际应用要求,提出了一种基于无线技术...
    • Revision #1
    • on 9 Nov 2021 4:47 PM
  • 通信角钢塔抖振响应分析

    高耸结构由于高度较高,刚度较柔,在风荷载作用下容易产生较大的振动,对风荷载的作用比较敏感,高耸结构的风振响应随着结构高度的增加变得越来越剧烈,而且无论是结构还是风荷载都存在大量的不确定性,因而结构的抗风分析变得尤为重要。 本文针对作用于通信角钢塔的风荷载特点,将风荷载中脉动风视为平稳的高斯随机过程。从随机理论出发,考虑空间相关性...
    • Revision #1
    • on 9 Nov 2021 4:47 PM
  • 统一通信标准化中的关键问题研究

    随着全球社会信息化的发展,以及企业对提高内部沟通效率、有效降低通信成本的追求,“统一通信”迅速成为业界关注的热点,并且统一通信市场呈现出蓬勃发展的势头。由于统一通信的部署方式不同、接口及协议有所差别等问题,造成统一通信系统或设备集成的难度增加,不同系统和设备之间互通困难。这种混淆的局面不利于统一通信市场的发展,统一标准、开放接口已成为统一通信市场亟待解决的问题...
    • Revision #1
    • on 9 Nov 2021 4:47 PM
  • VxWorks环境中视频采集卡驱动程序的开发

    讨论了在实时操作系统VxWorks环境中开发视频采集卡设备驱动程序的方法,并给出了示例.采用的视频采集卡是基于Conexant公司的Bt848芯片. Attachments: community.element14.com/.../VxWorks_AF7383582D4EC6899198C791C6966153719AA8520B7A8F5E8476005FD153_...
    • Revision #1
    • on 9 Nov 2021 4:47 PM
  • 从频谱管理看我国移动通信的发展

    我国的移动通信建设起步虽较晚,但发展迅猛,正朝着优质、高效、新型的国际化方向大步前进。但频率资源的使用,仍未从根本上摆脱计划经济的束缚,并严重影响了移动通信的发展。因此,必须按照市场经济的要求,认真实行频率资源的有偿使用制度,同时要采取积极对策,大力拓展和管理好营运市场,逐步形成我国独立自主的国产化的通信产业。 Attachments...
    • Revision #1
    • on 9 Nov 2021 4:47 PM
  • LMS算法的频域快速实现

    推导了一种替代时域LMS算法的快速频域算法(FLMS),并对其在语音噪声抵消中的应用进行了计算机仿真.计算机仿真的结果证明:它在自适应滤波器权数超过64时,运算量较时域LMS算法有大幅度的下降,但保持了与时域LMS算法相同的收敛速度.同时对算法的局限性和应用范围进行了讨论. Attachments: community.element14...
    • Revision #1
    • on 9 Nov 2021 4:47 PM
  • 现场可编程单片机通用外围接口芯片PSD及其应用

    阐述了现场可编程单片机通用外围接 口芯片PSD311的特 点及原理,并通过实例分析,展现了现场可编程系统器件给单片机控制系统带来的优点。 Attachments: community.element14.com/.../_B0733A57EF53167F0B7A555347723A671A9028751659F456A563E353AF824772_PSD_CA537651945E2875_...
    • Revision #1
    • on 9 Nov 2021 4:47 PM
  • 具有饱和输入的线性系统的全局镇定

    通过对具有饱和输入的线性系统的全局镇定问题的研究,得到了这种系统可利用线性状态反馈全局镇定的一个充分条件,并且证明了其线性反馈控制律可以通过求解代数Riccati方程得到. Attachments: community.element14.com/.../_7751096771998C54938F65518476BF7E2760FB7CDF7E84766851405C47959A5B_...
    • Revision #1
    • on 9 Nov 2021 4:46 PM
  • ADSL初始化训练阶段帧同步的实现

    介绍了ADSL的基本概念,分析了ADSL(非对称数字用户线路)的基本原理,分析了初始化训练阶段帧的结构,并给出了初始化训练阶段符号同步、帧同步及超帧同步的具体实现方案. Attachments: community.element14.com/.../ADSL_1D52CB591653AD8BC37E3696B56B275E0C54656B84769E5BB073_...
    • Revision #1
    • on 9 Nov 2021 4:46 PM
  • 基于TDMA的APON系统的关键技术

    ITU-T的G.983建议进一步规范了基于TDMA的APON系统的原理和实现.本文首先介绍APON系统的结构和帧结构,接着着重阐述了实现这一系统的几种关键技术, 如突发模式同步,测距,带宽分配和光功率平衡技术,最后,指出了APON的发展方向. Attachments: community.element14.com/.../_FA578E4E_TDMA_8476_APON_FB7CDF7E847673512E9580622F67_...
    • Revision #1
    • on 9 Nov 2021 4:46 PM
<>