元描述:了解预硬化模具钢的工作原理、1.2311 和 1.2312 牌号的优势,以及预硬化如何缩短模具交付周期并降低变形风险。每个模具加工厂都面临着同样的难题:模具必须尽快交付,但成品型腔的尺寸精度却不容妥协。传统上,加工后对模具进行硬化是提高耐磨性的最安全方法,但这会引入变形,需要磨削余量,并且会使工期延长数周。对于大部分注塑模具和吹塑模具而言,预硬化模具钢完全消除了这种难题——材料已经过热处理、应力消除,并且达到了加工硬度,因此从加工中心出来的型腔基本上就是直接进入压力机的型腔。本文解释了什么是预硬化模具钢,为什么 1.2311 及其易切削变体 1.2312 已成为全球塑料模具的默认规格,它们的局限性是什么,以及在收货时应检查哪些方面,以确保您车间收到的钢坯符合证书上的描述。“预硬化”的真正含义 预硬化模具钢以淬火和回火状态交付,通常硬度约为 28–34 HRC(约 280–325 HB)。钢厂将钢材硬化到此硬度,然后在发货前进行回火处理,使其形成稳定均匀的组织。至关重要的是,材料还经过应力消除处理——轧制、锻造和热处理产生的残余应力已被降低到不会导致钢坯在加工过程中或首次接触成型温度时发生显著变形的水平。这与两种有时会被混淆的相关情况不同:退火(软)工具钢的硬度通常在 180–220 HB 左右,刻意使其尽可能软,以便于加工。加工完成后,必须对其进行淬火和回火处理,这意味着需要额外的热处理、变形补偿以及后续的硬化磨削或电火花加工。通体淬硬工具钢则是在软态下进行加工,然后进行奥氏体化、淬火和回火,最终达到成品工具的硬度。其硬度通常更高(一般为 48–56 HRC),并且加工出的型腔比预硬化材料具有更好的耐磨性和抗刮擦性,但淬火步骤会改变尺寸,并且在复杂几何形状中存在开裂的风险。预硬化钢则介于两者之间。它比退火钢更硬、更耐磨,但到手即可使用,完全省去了加工后的硬化工序。交付状态如下:加工硬度约为 28–34 HRC (280–325 HB),截面均匀;应力消除组织,适合机械加工和电火花加工,不会发生明显变形;可加工性与中碳合金钢相当;典型芯部特性:约 0.4% 的碳,约 2% 的铬,添加钼以提高淬透性——这是 1.2311系列:预硬化模具钢在实践中的重要性 预硬化模具钢的优势在于,它能够在不损失模具所需性能的前提下,省去一道制造工序。加工后无需硬化,意味着没有变形风险。当型腔切割完成后再进行硬化处理时,模具坯体的形状会发生改变。淬火会引入热应力和相变应力,由此产生的变形难以预测。通常的解决方法是在每个关键表面预留磨削余量,然后在加工完成后磨削至所需尺寸——这种方法成本高昂、耗时费力,而且对于诸如尖锐内角、深肋、纹理表面和雕刻特征等精细结构而言,根本无法实现,因为所有这些结构都会因后硬化造成的尺寸变化而遭到破坏。预硬化钢避免了这个问题,因为它无需对成品型腔进行奥氏体化处理。成品型腔和特征完好无损。纹理、雕刻、封闭面、冷却通道几何形状以及顶针配合等结构都能保持其尺寸,因为坯体在加工时已经达到了最终硬度。对于大型模具而言,这一点尤为重要,因为硬化变形造成的累积偏差可能超过整个型腔的公差范围。缩短模具生产周期:硬化和后硬化磨削通常会使模具生产计划增加一到三周,而且如果变形超过允许值,还可能出现返工循环。省略这一步骤可以直接压缩关键路径。对于生产标准注塑模具且生产需求适中的工厂而言,预硬化钢通常是缩短生产计划的最有效手段。更易于修改和维修:模具会发生变化。浇口位置会进行调整,冷却效果会得到改进,型腔会在试模过程中进行焊接或重新切割。预硬化钢块无需二次热处理即可进行重新加工、焊接和再次加工,而通体硬化的模具通常需要在进行重大修改之前进行退火,然后再进行重新硬化。这种灵活性可以显著降低后期修改的成本。针对合适的应用,预硬化钢可降低总成本。虽然预硬化钢的每公斤价格高于退火钢,但对于中等批量模具而言,其在热处理、研磨、手工精加工和工期方面的节省通常足以弥补价格差异。经济效益取决于具体应用,以下列出的钢种之所以被指定,正是因为它们涵盖了该应用领域的大部分。1.2311:大型模具的行业标准。1.2311 钢——在 AISI 命名法中称为 P20,在常用商业缩写中称为 618,在中国 GB 体系中称为 3Cr2Mo——是世界上应用最广泛的预硬化塑料模具钢。其成分约为 0.4% 的碳、1.8-2.0% 的铬和 0.2% 的钼,并添加锰以提高其淬透性,这种材料能够在大截面范围内均匀硬化,且易于加工。1.2311 预硬化塑料模具钢的主要特性如下:2311 型:整块硬度均匀。一块合格的 1.2311 型钢坯,从表面到芯部都能保持 28–34 HRC 的硬度,这意味着深腔、高芯部和厚截面都能加工,且性能始终如一。加工性能优异。切削、铣削和钻孔性能稳定,抛光效果好——这对于光学零件、透明部件和高光泽表面至关重要。适用于电火花加工。该牌号的钢材常用于电火花加工,以加工加强筋、尖角和深结构,并且能够很好地适应标准的精加工工艺。可修复。在许多情况下,无需预热即可焊接,并可在现场进行重新加工。价格合理,库存充足。由于 1.2311 是全球标准,因此可提供各种尺寸的坯料和板材,并且交货周期短。典型应用:用于汽车内外饰件、家电外壳、包装箱和托盘的大型注塑模具、吹塑模具以及产量适中且塑料磨损性和腐蚀性不强的通用模具。1.2311 的局限性在于:在大批量生产玻璃纤维或矿物填充树脂时,这些树脂会磨损型腔;以及在模塑 PVC 或其他腐蚀性化合物时,这些化合物会对钢材产生化学腐蚀。这些情况需要使用其他牌号或不同的加工条件,详见下文。1.2312:适用于厚截面和复杂型腔的易切削变型钢。1.2312 牌号,通常称为 P20+S,与 1.2311 的基本钢材相同,只是特意添加了硫——通常约为 0.05%–0.10%——以专门改善其可加工性。硫会形成微小的硫化锰夹杂物,这些夹杂物在切削刃处起到断屑和润滑的作用,从而提高切削速度并延长刀具寿命。但缺点是延展性和抛光性略有下降,因为这些硫化物夹杂物会造成基体中的不连续性。实际上,对于大多数模具加工而言,这种差异很小,但对于需要抛光至镜面光洁度的表面来说,这种差异就至关重要了,这也是为什么光学模具通常不指定使用1.2312钢材的原因。 1.2312钢材的优势体现在以下方面:厚截面和深型腔,此时需要去除的金属量使得加工时间成为主要成本;具有深肋和窄槽的复杂几何形状,此时传统钢材切削速度慢且刀具磨损高;大批量粗加工,此时更快的进给速度和切削速度可直接缩短模具制造过程的成型周期;非光学零件,此时略低的抛光上限无关紧要。1.2312钢材的硬度与1.2311钢材基本相同——约为28-34 HRC——因此选择这两种钢材不会改变模具的机械性能。它改变的是型腔的加工速度。对于需要数小时粗加工的模具,这种差异可能很大;而对于简单的浅型腔,这种差异可以忽略不计。这两种预硬化塑料模具钢材均提供经过全面检验的产品。按需切割成型,适合希望最大限度减少加工余量和废料的工厂。常用模具钢选项比较 下表比较了模具工厂常用的主要钢种,所有钢种均为常用供货规格。数值为典型值,应以钢厂比热值测试证书为准。牌号 常用牌号 典型状态 硬度 耐腐蚀性 可加工性 相对成本 1.2311 P20、618、3Cr2Mo 预硬化 ~28–34 HRC 无 良好 基准 1.2312 P20+S 预硬化 ~28–34 HRC 无 非常好 基准至略高 1.2316 P20+Ni / 改性、1.2316 ESR 预硬化 ~30–34 HRC 良好 中等 较高 1.2083 420不锈钢、X42Cr13 退火,加工后整体硬化 ~48–52 HRC 硬化后 良好 中等(退火) 热处理后总成本较高 1.2311 vs 1.2083 — 预硬化 vs 整体硬化 28–34 HRC vs 48–52 HRC 无 vs 良好 — 预硬化中等批量总成本较低 阅读比较1.2311 和 1.2312 的区别在于加工性能,二者硬度基本相同。当型腔较深、形状复杂或较厚时,应选择添加硫的牌号;而当表面抛光质量至关重要时,则选择普通牌号。1.2316 是一种改性预硬化牌号,铬含量较高,通常还含有镍,因此具有优异的抗腐蚀性能,能够抵抗潮湿环境、PVC降解产物以及某些聚合物添加剂的腐蚀。虽然成本较高,但在中等腐蚀性应用中,无需进行电镀或采用不锈钢结构。1.2083(通常称为 420 不锈钢模具钢)是一种铬不锈钢,经退火和硬化处理后,硬度约为 48-52 HRC。它兼具高耐磨性和耐腐蚀性,因此常用于 PVC、醋酸纤维、高磨蚀性填充树脂和光学模具。其成本主要体现在硬化处理本身——变形、磨削余量、工期以及返工风险等因素都会影响最终结果。实用原则:对于大多数注塑模具而言,预硬化钢在工期和总成本方面更具优势;而当磨损或腐蚀会破坏预硬化型腔时,则应选择通体硬化钢或不锈钢。何时预硬化模具钢并非最佳选择?预硬化模具钢是大多数注塑模具和吹塑模具的默认选择,但并非万能。在以下情况下,应考虑其他规格:塑料具有高磨蚀性。玻璃纤维增强塑料、矿物增强塑料和某些金属增强塑料在硬度达到 28–34 HRC 时会相对快速地磨损型腔。硬度达到 48–52 HRC 或以上的通体硬化钢或粉末冶金工具钢则具有更好的抗磨损性能,并能显著延长模具寿命。塑料具有腐蚀性。PVC、POM、氟聚合物和阻燃添加剂会产生酸性降解产物,侵蚀未受保护的钢材。合适的材料包括通体淬硬不锈钢(例如 1.2083)或耐腐蚀预淬硬不锈钢(例如 1.2316)。产量非常高。对于预计运行数百万次的模具,硬化型腔的耐磨性足以证明硬化步骤的必要性,尤其是在使用填充树脂的情况下。需要光学级或镜面抛光表面。必须避免使用含硫钢种,并且可能需要使用通体硬化不锈钢的抛光性能上限。即使是普通的 1.2311 钢,也必须经过洁净、精炼良好的热处理才能可靠地抛光至高标准。模具将承受高机械载荷或锋利且无支撑的边缘。更高的硬度能够更好地抵抗边缘变形和磨损,尤其是在严苛的关闭和剪切边缘几何形状中。在这些情况下,加工后硬化的额外成本和时间是对模具寿命的有意投资,而不是效率低下。加工和电火花加工注意事项:预硬化钢的性能类似于中等硬度的中碳合金钢。与退火钢的关键差异值得提前规划。粗加工策略:由于材料已经达到加工硬度,因此粗加工载荷高于退火钢。刚性夹具、正几何刀具以及合适的进给速度至关重要。对于需要大量金属去除的深型腔加工,使用易切削的 1.2312 级钢材或预粗加工钢材可以显著缩短加工周期。刀具方面,硬质合金刀具是标准配置。适用于断续切削的涂层刀具和中等硬度合金刀具性能良好;应避免过高的切削速度,以免在切削深度线处产生缺口。应力管理方面,即使是经过应力消除处理的坯料也存在一定的残余应力。不对称地去除大量材料(例如在坯料一侧加工深型腔)会导致坯料发生位移。建议先进行粗加工,待坯料稳定后再进行轻微的精加工,对于尺寸较大或不对称性较强的坯料,应考虑进行应力消除处理。电火花加工方面,预硬化模具钢可以通过电火花加工进行可预测的加工。电火花加工产生的重铸层比母材更硬更脆,因此在抛光或使用前,应通过轻微研磨、石磨或低能量精加工去除,因为重铸层是表面裂纹和点蚀的常见来源。焊接:通过适当的预热和焊丝选择,可以进行局部修复。焊接后,修复区域仅需进行局部退火和再硬化,如果修复部位位于承重或磨损表面,则应考虑硬度差异。抛光:1.2311号普通钢材在洁净加热条件下抛光效果良好。含硫钢材的抛光效果对于大多数应用来说尚可接受,但不应依赖其抛光光学表面。交货时的质量检查:预硬化模具钢的性能是在钢厂而非您的车间确定的,因此您在收货时进行的验证比退火钢材更为重要。以下检查有助于模具程序的顺利进行:钢坯硬度均匀性。应该测量大块石料的多个点——表面以及尽可能靠近核心的点——而不仅仅是一个角。坯料表面硬度变化超过几个HRC表明硬化不均匀或存在偏析,这将导致加工响应不均匀和不可预测的磨损。超声波检测内部完整性。内部气孔、夹杂物和缩孔从外部不可见,但会直接损害模具性能,尤其是在大型坯料和厚截面中。超声波检测可在进行大量加工之前确认内部结构是否完好。轧制测试证书。完整的1.2311模具钢证书应包含符合规定标准的化学成分、硬度测试结果、炉号以及(如适用)超声波验收等级。该证书将坯料与其炉号关联起来,并在日后出现问题时提供追溯依据。表面状况。预硬化坯料应无氧化皮、裂纹和严重脱碳。表面缺陷会在加工过程中扩展到型腔内。尺寸检查。核对厚度、宽度和长度是否与采购订单相符,尤其是在坯料被切割成所需尺寸的情况下,并确认切割未造成过大的边缘损伤或偏离垂直。现货尺寸和定制切割 预硬化模具钢通常以板材和钢块形式供应,典型现货厚度范围约为 2 毫米至 600 毫米,宽度范围约为 210 毫米至 810 毫米。长度通常根据订单进行切割。 定制切割的重要性:减少加工余量,从而减少需要去除的材料,并缩短粗加工时间;减少浪费,这对于 1.2316 等高价钢材尤为重要;避免从轧制方向未知的大块钢材上进行切割的风险;如果供应商备有所需尺寸的现货,并能快速切割和发货,则可缩短交货时间。 能够同时生产和完成材料加工(包括切割尺寸、硬度检测和随每份订单出具证书)的供应商,可以省去模具车间原本需要承担的协调工作。Keyspark Steel 在一家完全一体化的工厂生产预硬化模具钢,采用带锯切割成所需尺寸,并进行硬度验证,每批货物都附带工厂测试证书,这为需要钢块到货即可直接装机的模具车间提供了支持。结论:预硬化模具钢解决了一个具体且非常普遍的问题:如何在不使成品型腔经历硬化过程变形的情况下,快速制造出精确的模具。预硬化模具钢(例如 1.2311 和 1.2312)的硬度为 28–34 HRC,并经过应力消除处理,使模具车间能够一次性将型腔加工至最终尺寸,同时保持纹理、雕刻和精细几何形状,并且与整体硬化工艺相比,可将交货时间缩短一到三周。1.2311 仍然是大型注塑模具和吹塑模具的行业标准,它具有均衡的性能、均匀的硬度、良好的抛光性和全球供应。2312 添加了硫,在相同硬度下显著提高了可加工性,使其成为深腔、复杂几何形状和重粗加工的理想选择,尤其适用于对表面抛光质量要求不高的场合。当塑料具有磨蚀性或腐蚀性,或者产量足够大,需要进行硬化处理时,则应选择耐腐蚀型钢(例如 1.2316)或硬度更高的通体硬化型钢(例如 1.2083)。因此,关键不在于“是否预硬化”,而在于“选择哪种预硬化状态,以及适用于哪种模具”。选择钢种时,应考虑树脂、产量和几何形状;交货时,应验证硬度均匀性、内部完整性和认证;切记,只有经过清洁、精细加热,才能使钢坯按照其硬度应有的方式进行加工、抛光和磨损。常见问题解答:模具钢的预硬化意味着什么?这意味着钢材在交付前已由钢厂淬火回火至其工作硬度——通常约为 28–34 HRC (280–325 HB)——并进行了应力消除处理。模具车间直接进行加工,型腔切割完成后无需进行淬火处理,因此尺寸、纹理和精细特征得以保留。1.2311 和 1.2312 有什么区别?1.2312 是 1.2311 的易切削版本,特意添加了硫(通常约为 0.05–0.10%),以改善断屑性能和切削速度。两者的硬度均约为 28–34 HRC。1.2312 的缺点是延展性和抛光性略低,因此通常不用于光学或镜面抛光模具。P20 与 1.2311 相同吗?是的——P20 (AISI)、1.2311 (DIN/W.-Nr.)、618(常用商业名称)和 3Cr2Mo (GB) 都指的是同一系列的预硬化铬钼模具钢。不同标准之间存在一些细微的规格差异,因此证书上应同时注明牌号和参考标准。什么情况下应该使用通体淬硬或不锈钢模具钢?当塑料具有磨蚀性(玻璃或矿物填充)、腐蚀性(PVC 或某些阻燃化合物)或产量非常高时,应使用通体淬硬或不锈钢模具钢。在这些条件下,硬度为 28–34 HRC 的预硬化钢磨损速度更快;而硬度约为 48–52 HRC 的钢种(例如 1.2083)具有更好的耐磨性和耐腐蚀性,但需要额外的热处理工序。预硬化模具钢在加工后可以焊接或进行其他改性吗?可以。它的主要优势之一是无需二次热处理即可进行焊接、再加工和修改。采用局部预热和选择合适的填充材料,并对修复区域进行处理,使其硬度与周围区域融合。这使得后期设计变更和型腔修复的成本远低于整体淬硬模具。为什么模具块体的硬度均匀性如此重要?因为模具是整体加工的。如果模具块体的硬度存在差异,切削力、刀具磨损、电火花加工响应和耐磨性均会受到影响,导致表面光洁度不一致和型腔寿命难以预测。硬度应在坯料的多个位置进行验证,而非仅在一个位置进行验证;此外,在加工开始前,应使用超声波检测确认坯料内部结构完好。