Arduino
  • Products & Partners
  • More
Arduino
Arduino Forum ROBOTDYN card. Mega + WiFi R3 ATmega2560 + ESP8266 (8 Mb mémoire)
  • Blog
  • Forum
  • Documents
  • Quiz
  • Events
  • Polls
  • Files
  • Members
  • Mentions
  • Sub-Groups
  • Tags
  • More
  • Cancel
  • New
Join Arduino to participate - click to join for free!
Actions
  • Share
  • More
  • Cancel
Forum Thread Details
  • Replies 34 replies
  • Subscribers 429 subscribers
  • Views 8747 views
  • Users 0 members are here
Related

ROBOTDYN card. Mega + WiFi R3 ATmega2560 + ESP8266 (8 Mb mémoire)

serge28
serge28 over 9 years ago

bonjour,

je viens d'acquérir une carte de ce type, achetée sur internet " https://fr.aliexpress.com/item/Mega-WiFi-R3-ATmega2560-ESP8266-8Mb-memory-USB-TTL-CH340G-Compatible-for-Arduino-Mega-Nod… , " malheureusement c'est nouveau et il est impossible de trouver des exemples ou plus d'information concernant des exemples de sketch.

J'ai pu constater en faisant des test, que la partie ESP8266 fonctionne, de même que la carte Mega.

Mais je suis incapable de faire communiquer les deux ensembles, comme il semble que c'est prévu par le "Serial 3"

 

Pourriez vous m'aider ?

Merci par avance
Serge

  • Sign in to reply
  • Cancel

Top Replies

  • bissa
    bissa over 9 years ago +1
    This work for me: Configure the dip switch in the "special" mode: 1(on) 2(on) 3(on) 4(on) 5(off) 6(off) 7(off) 8(off) Turn the switch in RXD3 run the following schech, after adjusting SSID and PASSWORD…
  • kimleng
    kimleng over 8 years ago in reply to isotopa +1
    do u have other way to cmmnicate like facebook or telegeam that is easy to discuss?
  • isotopa
    isotopa over 8 years ago in reply to isotopa +1
    Entiendo. para ejecutar mega + wifi al mismo tiempo, primero debes programar esp8266 y mega antes. Cada uno con sus jumpers. Aquí les dejo un manual: Para probar el funcionamiento de la placa, es necesario…
Parents
  • userbin
    userbin over 9 years ago

    Bonjour,

    J'ai les mêmes problèmes avec cette carte.

    1)

    USB <-> Mega : OK

    USB <-> ESP : OK

    Mega -> ESP : OK

    Mega <- ESP : rien

    L'ESP comprend les commandes AT du Mega puisque je peux changer le mode, la connexion à l'AP, etc.

    Mais rien en retour.

    J'ai vérifié avec un oscilloscope, il n'y a rien en retour de l'ESP.

    Les commandes AT fonctionnent entre ESP et l'USB.

    2)

    J'utilise la bibliothèque SoftwareSerial.h qui fonctionne bien en temps normal.

    Je bute ici dans l'exemple de BISSA ORBOEA sur la ligne : ESP8266 wifi(Serial3,115200);

    avec l'erreur : no matching function for call to 'ESP8266::ESP8266(HardwareSerial&, long int)'

    Problème de version de la bibliothèque ESP8266.h ?

    3)

    Le bouton Reset ne fonctionne pas. C'est le cas chez vous ?

    4)

    Quelle est l'utilité du bouton Mode sur la carte ?

     

    Si vous avez des solutions ou des réponses, elles sont les bienvenues

    Bonne année à tous

    J-F

    • Cancel
    • Vote Up 0 Vote Down
    • Sign in to reply
    • Cancel
Reply
  • userbin
    userbin over 9 years ago

    Bonjour,

    J'ai les mêmes problèmes avec cette carte.

    1)

    USB <-> Mega : OK

    USB <-> ESP : OK

    Mega -> ESP : OK

    Mega <- ESP : rien

    L'ESP comprend les commandes AT du Mega puisque je peux changer le mode, la connexion à l'AP, etc.

    Mais rien en retour.

    J'ai vérifié avec un oscilloscope, il n'y a rien en retour de l'ESP.

    Les commandes AT fonctionnent entre ESP et l'USB.

    2)

    J'utilise la bibliothèque SoftwareSerial.h qui fonctionne bien en temps normal.

    Je bute ici dans l'exemple de BISSA ORBOEA sur la ligne : ESP8266 wifi(Serial3,115200);

    avec l'erreur : no matching function for call to 'ESP8266::ESP8266(HardwareSerial&, long int)'

    Problème de version de la bibliothèque ESP8266.h ?

    3)

    Le bouton Reset ne fonctionne pas. C'est le cas chez vous ?

    4)

    Quelle est l'utilité du bouton Mode sur la carte ?

     

    Si vous avez des solutions ou des réponses, elles sont les bienvenues

    Bonne année à tous

    J-F

    • Cancel
    • Vote Up 0 Vote Down
    • Sign in to reply
    • Cancel
Children
  • serge28
    serge28 over 9 years ago in reply to userbin

    Bonjour JF et Théo

    Je viens seulement de voir les différents messages,

    Avez vous "avancé" dans vos tests et essais ?

    Pour ma part je n'ai pas vraiment eu le temps, et de plus j'avoue que tout ces "problèmes" m'ont un peu lassés, c'est bien dommage car j'aurai bien voulu aller plus loin.

     

    Dans mes derniers test, j'avais réussi ceci aussi.

    L'ESP comprend les commandes AT, et encore pas tous, du Mega puisque je peux changer le mode, la connexion à l'AP, etc.

    Mais rien en retour.

    en effet Les commandes AT fonctionnent entre ESP et l'USB.

     

    Mais je ne suis pas très doué au niveau de la maitrise des fonctions "writre, read" et je n'ai pas su faire mieux que de constaté sur mon réseau domestique la présence de l'ESP.

    Au final, ne faut il pas utiliser l'ESP, ainsi que l'Arduino séparément ? cela serait peut être plus simple image

    en fouillant sur la toile, j'ai pu constaté qu'il y a avait énormément d'exemple concernant l'utilisation de l'esp en solo.


    Serge