Avnet Boards Forums
  • Products & Partners
  • Dev Tools
  • Avnet & Tria Boards Community
  • Avnet Boards Forums
  • More
  • Cancel
Avnet Boards Forums
Avnet Boards General MicroZed power, USB and backplane?
  • Forum
  • Documents
  • Members
  • Mentions
  • Sub-Groups
  • Tags
  • More
  • Cancel
  • New
Join Avnet Boards Forums to participate - click to join for free!
Actions
  • Share
  • More
  • Cancel
Forum Thread Details
  • State Not Answered
  • Replies 4 replies
  • Subscribers 371 subscribers
  • Views 1133 views
  • Users 0 members are here
Related

MicroZed power, USB and backplane?

rdb98789
rdb98789 over 2 years ago

Hello, we have created a MicroZed carrier card that provides the 5V power source through the expansion connectors. However, we like to plug in the USB cable sometimes to see the serial printout. Some questions:

1) Is there any issue in having both supplies connected at once? So USB cable connected as well as the 5V regulator on our carrier card?

2) Is there any way to disable getting powered via USB? I'd like to test some power cycle reboot stuff while watching the USB UART data, but I need a true power cycle (including the carrier card components which is not powered by USB). Any recommendations?

  • Sign in to reply
  • Cancel

Top Replies

  • felixholzman
    felixholzman over 2 years ago +1
    Hallo, danke für Ihre Fragen bezüglich des MicroZed-Boards und der Stromversorgung über USB . Hier sind einige Antworten auf Ihre Fragen: Es sollte keine Probleme geben, wenn sowohl die USB-Verbindung…
Parents
  • felixholzman
    0 felixholzman over 2 years ago

    Hallo,

    danke für Ihre Fragen bezüglich des MicroZed-Boards und der Stromversorgung über USB. Hier sind einige Antworten auf Ihre Fragen:

    1. Es sollte keine Probleme geben, wenn sowohl die USB-Verbindung als auch die Stromversorgung über den 5V-Regler auf Ihrem Trägerboard gleichzeitig aktiv sind. Das MicroZed-Board sollte in der Lage sein, automatisch zwischen den beiden Stromquellen zu schalten, ohne negative Auswirkungen auf die Funktion zu haben.

    2. Um die Stromversorgung über USB zu deaktivieren, könnte eine Möglichkeit sein, einen Jumper oder einen Schalter zwischen dem USB-Anschluss und dem 5V-Regler auf Ihrem Trägerboard einzubauen. Dadurch könnten Sie die Stromversorgung manuell steuern und bei Bedarf die USB-Stromversorgung trennen, während Sie den UART-Datenverkehr überwachen.

    Ich hoffe, diese Informationen helfen Ihnen weiter. Wenn Sie weitere Fragen haben, stehe ich gerne zur Verfügung.

    • Cancel
    • Vote Up +1 Vote Down
    • Sign in to reply
    • Verify Answer
    • Cancel
Reply
  • felixholzman
    0 felixholzman over 2 years ago

    Hallo,

    danke für Ihre Fragen bezüglich des MicroZed-Boards und der Stromversorgung über USB. Hier sind einige Antworten auf Ihre Fragen:

    1. Es sollte keine Probleme geben, wenn sowohl die USB-Verbindung als auch die Stromversorgung über den 5V-Regler auf Ihrem Trägerboard gleichzeitig aktiv sind. Das MicroZed-Board sollte in der Lage sein, automatisch zwischen den beiden Stromquellen zu schalten, ohne negative Auswirkungen auf die Funktion zu haben.

    2. Um die Stromversorgung über USB zu deaktivieren, könnte eine Möglichkeit sein, einen Jumper oder einen Schalter zwischen dem USB-Anschluss und dem 5V-Regler auf Ihrem Trägerboard einzubauen. Dadurch könnten Sie die Stromversorgung manuell steuern und bei Bedarf die USB-Stromversorgung trennen, während Sie den UART-Datenverkehr überwachen.

    Ich hoffe, diese Informationen helfen Ihnen weiter. Wenn Sie weitere Fragen haben, stehe ich gerne zur Verfügung.