ich habe 2 monitore in betrieb,
wenn ich im brd ein bauteil verschiebde sollte im sch das bauteil
leuchten sodas ich erkenne welches bauteil es ist.
oder geht das ?
mfg
ich habe 2 monitore in betrieb,
wenn ich im brd ein bauteil verschiebde sollte im sch das bauteil
leuchten sodas ich erkenne welches bauteil es ist.
oder geht das ?
mfg
Klaus Schmidinger schrieb:
On 04/15/09 09:52, Oliver Schumann wrote:
...
Kann man Eagle so einstellen, das es immer die '@ show'
Variante verwendet? Damit man das @-Zeichen nicht immer eingeben muss.
Geht bisher nicht, aber wir können ja ein
SET Cmd.Show.AlwaysExpose 1;
einbauen.
--
Gruß / regards
Jörn
Joern Paschedag wrote:
Klaus Schmidinger schrieb:
On 04/15/09 09:52, Oliver Schumann wrote:
...
Kann man Eagle so einstellen, das es immer die '@ show'
Variante verwendet? Damit man das @-Zeichen nicht immer eingeben muss.
Geht bisher nicht, aber wir können ja ein
SET Cmd.Show.AlwaysExpose 1;
einbauen.
Da schließe ich mich an !
Gruß Björn
Hello Björn Schormann !:
Geht bisher nicht, aber wir können ja ein
SET Cmd.Show.AlwaysExpose 1;
einbauen.
Da schließe ich mich an !
Gruss
--
Grzegorz Zalot
complex ltd.
office tel/fax : +48 32 2505840
mobil : +48 501 301515
SHOW-Befehl:
- Wird das Zeichen '@' in der Kommandozeile des SHOW-Befehls angegeben, so
wird jetzt ein Rechteck um das hervorgehobene Objekt gezeichnet. Dies ist
hilfreich bei der Suche nach kleinen Objekten, die durch bloßes Hervorheben
nicht leicht zu finden wären.
- Wird ein namentlich im SHOW-Befehl genanntes Objekt nicht auf der aktuellen
Schaltplanseite gefunden, so erscheint jetzt ein Dialog mit einer Liste
aller Seiten, auf denen dieses Objekt gefunden wurde.
Diese Funktion bereitet bereits viel Freude. Da jetzt der kleine Finger
geboten wurde nehme ich auch gleich die ganze Hand. Wäre es auch möglich
wenn im Board ein Bauteil mit Show angeklickt wird, dass das Schema
gleich zu diesem Bauteil wechselt (umgekehrt auch wenn im Schema Bauteil
angeklickt wird).
mfg Patrick Steiner
Patrick Steiner wrote:
SHOW-Befehl:
- Wird das Zeichen '@' in der Kommandozeile des SHOW-Befehls
angegeben, so
wird jetzt ein Rechteck um das hervorgehobene Objekt gezeichnet.
Dies ist
hilfreich bei der Suche nach kleinen Objekten, die durch bloßes
Hervorheben
nicht leicht zu finden wären.
- Wird ein namentlich im SHOW-Befehl genanntes Objekt nicht auf der
aktuellen
Schaltplanseite gefunden, so erscheint jetzt ein Dialog mit einer
Liste
aller Seiten, auf denen dieses Objekt gefunden wurde.
Diese Funktion bereitet bereits viel Freude. Da jetzt der kleine Finger
geboten wurde nehme ich auch gleich die ganze Hand. Wäre es auch möglich
wenn im Board ein Bauteil mit Show angeklickt wird, dass das Schema
gleich zu diesem Bauteil wechselt (umgekehrt auch wenn im Schema Bauteil
angeklickt wird).
mfg Patrick Steiner
Hmmm,
im Prinzip kann das wünschenswert sein (z.B. bei der
Bestückungskontrolle oder beim Debugging) aber DAS sollte dann auf jeden
Fall abschaltbar sein. Sonst wird der Arbeitsplatz (gerade mit zwei
Bildschirmen) beim intensiven SHOW nutzen quasi unfreiwillig zur Disko,
da ständig der zweite Bildschirm die Seiten wechselt
Gruß Björn