Microchip
  • Products & Partners
  • Manufacturers
  • Microchip
  • More
  • Cancel
Microchip
Forum Configuration du PortD sur pic 18f4680 / Configuration of Port D on a pic 18f4680
  • Blog
  • Forum
  • Documents
  • Events
  • Polls
  • Members
  • Mentions
  • Sub-Groups
  • Tags
  • More
  • Cancel
  • New
Join Microchip to participate - click to join for free!
Actions
  • Share
  • More
  • Cancel
Forum Thread Details
  • Replies 2 replies
  • Subscribers 26 subscribers
  • Views 466 views
  • Users 0 members are here
Related

Configuration du PortD sur pic 18f4680 / Configuration of Port D on a pic 18f4680

e14 Contributor
e14 Contributor over 16 years ago

Bonjour,

 

J'utilise actuellement un pic 18f4680 avec MPLAB et je souhaite configurer le portD come port d'entrée/sortie mais sa ne marche pas.

Voici ma configuration actuelle:

 

TRISD = 0; // Port D en sortie

ECCP1CON = 0; // Désactive la PWM

TRISE  = 0;  // Pour désactiver le pspmode

 

Merci d'avance pour votre aide.

 

-------------------------------------------------

Hy,

 

I am using a pic 18f4680 with MPLAB and I want to configure portD as a I/O port but it doesn't work.

My actual configuration is:

 

TRISD = 0; // Port D as output

ECCP1CON = 0; // Disable PWM

TRISE = 0;  // To disable the pspmode

 

Thank you for your advices.

  • Sign in to reply
  • Cancel
  • MicrochipRTCfr
    MicrochipRTCfr over 16 years ago

    Bonjour,

     

    Il faut lire en détail le chapitre 10.4 de la datasheet du PIC18F4680-E/PPIC18F4680-E/P pour trouver la réponse.

    Une note dans un rectangle grisé indique :

    image

     

    Il faut donc impérativment configurer un mode digital les broches ayant une fonction analogique au RESET (entrées ADC ou comparateurs).

    La table 10-7 de la datasheet montre que les broches RD0 à RD3 sont analogiques au RESET car ce sont des entrées comparateurs.

    Le chapitre 20 sur le module COMPARATEUR montre qu'au RESET le registre CMCON est à 0x00.

    Pour passer les broches RD3 à RD0 en digital, il faut donc initialiser le registre CMCON = 0x07 ;

     

    Support technique gratuit Microchip : http://support.microchip.com

     

    Centre de formation Microchip France : http://www.microchip.com/RTC

     

    Salutations

    • Cancel
    • Vote Up 0 Vote Down
    • Sign in to reply
    • Cancel
  • e14 Contributor
    e14 Contributor over 16 years ago in reply to MicrochipRTCfr
    Merci je viens de trouver la solution aujourd'*** dans le chapitre de la datasheet traitant de la configuration du portE (page 141)
    EXAMPLE 10-5: INITIALIZING PORTE
    C'était en effet la ligne
    CMCON = 0x07;
    qui manquai à ma configuration.