Microchip
  • Products & Partners
  • Manufacturers
  • Microchip
  • More
  • Cancel
Microchip
Forum Nouveau : PIC18F45K50 : l'USB device SANS quartz !
  • Blog
  • Forum
  • Documents
  • Events
  • Polls
  • Members
  • Mentions
  • Sub-Groups
  • Tags
  • More
  • Cancel
  • New
Join Microchip to participate - click to join for free!
Actions
  • Share
  • More
  • Cancel
Forum Thread Details
  • Replies 3 replies
  • Subscribers 26 subscribers
  • Views 1376 views
  • Users 0 members are here
Related

Nouveau : PIC18F45K50 : l'USB device SANS quartz !

MicrochipRTCfr
MicrochipRTCfr over 14 years ago

Successeurs de la plus vieille famille de microcontroleur 8 bits USB du marché, la nouvelle famille PIC18F45K50 permet aux développeurs de bénéficier de plusieurs innovations permettant de réduire le cout de leur système tout en conservant leur investissement logiciel :

  • USB device SANS quartz

  • convertisseur A/N 10 bits jusqu'à 25 canaux

  • technologie XLP (eXtreme Low Power)

  • CTMU pour les claviers capacitifs et capteurs capacitifs

 

Des versions 28 broches (25K50) et 40 broches (45K50) sont disponibles en plusieurs types de boitiers.

 

Datasheet téléchargeable ici : http://http://www.microchip.com/wwwproducts/Devices.aspx?dDocName=en558861 

  • Sign in to reply
  • Cancel
Parents
  • e14 Contributor
    e14 Contributor over 13 years ago

    Je m'intéresse aux pics avec USB.

     

     

    Je précise que je suis un développeur expérimenté sur les pics . J'ai déja développé plusieurs applications avec succès sur les pics en assembleur. J'ai un niveau bac+3 en électronique.

     

    Mon but est d'arriver à créer un dialogue via le port USB entre un pic  et un ordi sous windows 7. Dans un premier temps, comme base de départ, L'ordi et le PIC étant reliés par le port USB,  je souhaite allumer ou éteindre des leds avec un PIC d'après une commande envoyée par le clavier de l'ordi par exemple, Et dans l'autre sens , je veux émettre des infos avec le PIC, et les afficher sur l'écran de l'ordi par exemple.. Je ne sais pas trop par quel bout prendre l'USB sur les PICs, car je me pose des questions, notamment au sujet des drivers nécessaires. Peut-être pourrais-je y arriver seul, mais je pense que je pourrais éviter des pertes de temps, et j'en serais très reconnaissant, si j'étais un peu aidé au début.

     

    Quelqu'un pourrait-il me donner des infos à ce sujet?

     

    Merci d'avance.

    • Cancel
    • Vote Up 0 Vote Down
    • Sign in to reply
    • Cancel
Reply
  • e14 Contributor
    e14 Contributor over 13 years ago

    Je m'intéresse aux pics avec USB.

     

     

    Je précise que je suis un développeur expérimenté sur les pics . J'ai déja développé plusieurs applications avec succès sur les pics en assembleur. J'ai un niveau bac+3 en électronique.

     

    Mon but est d'arriver à créer un dialogue via le port USB entre un pic  et un ordi sous windows 7. Dans un premier temps, comme base de départ, L'ordi et le PIC étant reliés par le port USB,  je souhaite allumer ou éteindre des leds avec un PIC d'après une commande envoyée par le clavier de l'ordi par exemple, Et dans l'autre sens , je veux émettre des infos avec le PIC, et les afficher sur l'écran de l'ordi par exemple.. Je ne sais pas trop par quel bout prendre l'USB sur les PICs, car je me pose des questions, notamment au sujet des drivers nécessaires. Peut-être pourrais-je y arriver seul, mais je pense que je pourrais éviter des pertes de temps, et j'en serais très reconnaissant, si j'étais un peu aidé au début.

     

    Quelqu'un pourrait-il me donner des infos à ce sujet?

     

    Merci d'avance.

    • Cancel
    • Vote Up 0 Vote Down
    • Sign in to reply
    • Cancel
Children
  • MicrochipRTCfr
    MicrochipRTCfr over 13 years ago in reply to e14 Contributor

    Bonjour,

     

    Microchip propose régulièrement des formations sur les PICs, les outils de développements (compilateur XC, environnement MPLAB X), sur la connectivité (USB device, USB HOST, ethernet, WiFi, contrôle moteur,...).

    Il existe une formation pour l'initiation à l'USB device (COM3101) qui est planifiée régulièrement et permet de gagner plusieurs semaines de développement ;=)

    Les formations à venir sont visibles ici . Ci-joint le catalogue des formations

     

    Le centre de design dédié à l'USB est ici : http://www.microchip.com/USB

    Les librairies USB gratuites sont téléchargeables là : http://www.microchip.com/MLA

    Pour les utiliser, il suffit de télécharger l'environnement de développement gratuit MPLAB X ainsi que le compilateur MPLAB XC gratuit nécessaire.

     

    Il existe un forum dédié à l'USB pour les utilisateurs de PIC.

     

    Salutations

    Attachments:
    imageMicrochip_catalogue_formations_WEB_Q3B_2012_120906.pdf
    • Cancel
    • Vote Up 0 Vote Down
    • Sign in to reply
    • Cancel
  • e14 Contributor
    e14 Contributor over 13 years ago in reply to MicrochipRTCfr

    J'ai bien reçu votre message, merci pour votre réponse rapide et efficace.

     

     

     

    Bonne journée

     

     

     

     

     

     

    Message du 08/03/13 23:11

    De : "MicrochipRTCfr"

    A : "benoit cabrolie"

    Copie à :

    Objet : - Re: Nouveau : PIC18F45K50 : l'USB device SANS quartz ! [vbnuvq-3mvr-1j7n]

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Re: Nouveau : PIC18F45K50 : l'USB device SANS quartz !

    created by MicrochipRTCfr in Microchip - View the full discussion

     

    Bonjour,

     

     

     

    Microchip propose régulièrement des formations sur les PICs, les outils de développements (compilateur XC, environnement MPLAB X), sur la connectivité (USB device, USB HOST, ethernet, WiFi, contrôle moteur,...).

     

    Il existe une formation pour l'initiation à l'USB device (COM3101) qui est planifiée régulièrement et permet de gagner plusieurs semaines de développement ;=)

     

    Les formations à venir sont visibles ici . Ci-joint le catalogue des formations

     

     

     

    Le centre de design dédié à l'USB est ici : http://www.microchip.com/USB

     

    Les librairies USB gratuites sont téléchargeables là : http://www.microchip.com/MLA

     

    Pour les utiliser, il suffit de télécharger l'environnement de développement gratuit MPLAB X ainsi que le compilateur MPLAB XC gratuit nécessaire.

     

     

     

    Il existe un forum dédié à l'USB pour les utilisateurs de PIC.

     

     

     

    Salutations

     

     

     

     

    Reply to this message by going to element14

     

    Start a new discussion in Microchip at element14

     

    To unsubscribe from ALL email notifications from element14 Community, Click Here

    To learn how to modify your email preferences, Click Here

     

     

     

     

    Sitemap |Feedback & Support | Terms of Use | FAQ | About element14

     

     

     

     

     

    **************************Disclaimer**************************

     

    The contents of this e-mail and any file transmitted with it are confidential and intended solely for the individual or entity to whom they are addressed.  The content may also contain legal, professional or other privileged information. If you received this e-mail in error, please destroy it immediately.  You should not copy or use it for any purpose nor disclose its contents to any other person. The views stated herein do not necessarily represent the view of the Company.

     

    Please ensure you have adequate virus protection before you open or detach any documents from this transmission. The Company does not accept any liability for  viruses.

     

    Premier Farnell plc

    150 Armley Road

    Leeds

    LS12 2QQ

    Telephone +44 (0) 870 129 8608

    Fax +44 (0) 870 129 8610

     

    Registered in England

    Company Number 876412

    Registered Office: Farnell House, Forge Lane, Leeds LS12 2NE