XP Power
  • Products & Partners
  • Manufacturers
  • XP Power
  • More
  • Cancel
XP Power
Forum Reset centralina elettronica durante start motore
  • Blog
  • Forum
  • Documents
  • Events
  • Polls
  • Members
  • Mentions
  • Sub-Groups
  • Tags
  • More
  • Cancel
  • New
Join XP Power to participate - click to join for free!
Actions
  • Share
  • More
  • Cancel
Forum Thread Details
  • State Not Answered
  • Replies 2 replies
  • Subscribers 5 subscribers
  • Views 1097 views
  • Users 0 members are here
  • power_supply
Related

Reset centralina elettronica durante start motore

e14 Contributor
e14 Contributor over 16 years ago

Siamo costruttori di mezzi industriali ed agricoli,

tensione di batteria 12V.

Abbiamo motori termici sia elettronici che meccanici.

qundo eseguiamo lo start motore dalla chiave quadro non abbiamo nessun problema,

quando invece facciamo start motore da pulsantiere esterne , l'elettronica si resetta, impedendo lo start.

Quale componente è indicato per ovviare agli sbalzi di tensione negativi  (2.5V) che resettano l'elettronica?

Potremmo installare un DC-DC converter sull'alimentazione,

come funzionano questi componenti?

Grazie.

  • Sign in to reply
  • Cancel
  • ksmith
    0 ksmith over 16 years ago

    Stefano,

     

    First, I'm sorry if the translation on the Element-14 site did not change your question into English enough for me to understand correctly.

     

    We do have sales offices all over the world so you can likely find one that will speak your native language. Which I think is Italian??

     

    http://xppower.com/page.php?pagename=Offices&lang=EN

     

    As a quick answer it sounds like perhaps there is a voltage drop that your system is experiencing during the electronic ignition. It's fairly common in these types of applications to have a voltage drop on the battery during the initial cranking of the engine, so perhaps the electronic start is just more susceptible to any voltage fluctuations.

     

    Likely we'd need to discuss with you further, but we do have several products in the dc/dc range, along with some specialty parts that may be of help to you. Please feel free to respond further here or to contact a local XP sales person at the above link to help you further.

     

    Thanks,

     

    -Kent Smith

    XP Power

    • Cancel
    • Vote Up 0 Vote Down
    • Sign in to reply
    • Verify Answer
    • Cancel
  • e14 Contributor
    0 e14 Contributor over 14 years ago

    Anche se un po tardi provo a dare una risposta: l'utilizzo di un dc-dc potrebbe sicuramente aiutare a mantenere l'alimentazione dell'elettronica stabile , per individuare il convertitore piu adatto si potrebbe misurare in effetti la tensione ai capi della centralina durante la fase critica quindi individuato l'eventuale problema si puo identificare il prodotto giusto o eventualmente progettarne uno ad hoc. Sarebbe opportuno anche verificare se e quali disturbi vengono introtti nell'alimentazione , probabilmente attraverso i cavi remoti di avviamento esterno , il fatto che dalla chiave interna si avvia regolarmente e in remoto si resetta induce a pensare che il problema sia riconducibile a disturbi introdotti , ai quali si puo piu semplicemente ovviare con l'utilizzo di un accoppiatore ottico .