RoadTests & Reviews
  • Products
  • More
RoadTests & Reviews
Review Blogs Test du Agilent U1272A (Review of Agilent U1272A)
  • Blogs
  • RoadTest Forum
  • Documents
  • RoadTests
  • Reviews
  • Polls
  • Files
  • Members
  • Sub-Groups
  • More
  • Cancel
  • New
Join RoadTests & Reviews to participate - click to join for free!
  • Share
  • More
  • Cancel
  • Author Author: Former Member
  • Date Created: 4 Apr 2011 1:16 PM Date Created
  • Views 68 views
  • Likes 0 likes
  • Comments 1 comment
Related
Recommended
  • RoadTest
  • test
  • multimetre
  • multimeter
  • u1272a
  • agilent

Test du Agilent U1272A (Review of Agilent U1272A)

Former Member
Former Member
4 Apr 2011

Hello,

 

As I'm a french Speaker I will write this review in french but I will try to add some comment in english.

 

image

Le multimètre U1272AU1272A d'agilent à un aspect très "pro"  dès qu'on le prend en main. Très solide, complètement protégé de la poussière et de l'eau, très bonne finission. (strong, water and dust resistant, good manufacturing).

Il est livré avec un jeu de cable et deux pairs de sondes (très pratique!: une pour la mesure sur ciruit, une pour la mesure électrique générale) (2*2 probes) et un thermocouple (probe for temperature)

 

Comme on peut le voir sur la photo, ce multimètre propose nombreuse mesure : Tension AC/CC, Ohmmètre, Courant AC/CC, Capacité, Diode, Continuité, Température, Fréquence. A celà on ajoute différents paramètres pour les mesure (Min-Max moyenne), Variation, Mesure en dBm...

(this multimeter permits measurement of AC/CC current and voltage, resistance, capacitor, diode test, temperature, continuity and frequency. with a lot of possibility like Minimum, Maximum, Meam, Delta measurement, value in dBm, ...)

 

Les points qui m'ont intéréssé en premier: (first things I tried)

     - La mesure de frequence (frequencymeter): la mesure sur le multimètre et celle sur le générateur de fonction étaient exactement les mêmes, le multièmetre permet la mesure de fréquence jusqu'à 1 Mhz, au delà la précision diminue (very good accurity up to 1 MHz). La tension du signal mesuré est également correct jusqu'à 1 Mhz, même pour des petits signaux.

     - La mesure de condensateur (measurement of capacitor): La résolution minimum est de 0.001nF, néanmoins il ne faudra pas compter mesurer correctement des capacité de moins de 100pF (good accurity from 100pF to ... a lot)

     - La mesure de tension (true RMS): Il est possible sur cette dernière d'ajouter un filtre passe bas permettant une mesure plus précise. Ce filtre à une fréquence de coupure de 1kHz (je ne connais pas l'ordre de filtre). Utile principalement en électrotechnique. (possibility to add a low pass filter (corner frequency @1kHz))

     - Diode test:  2 modes, le classique, on mesure la diode dans le bon sens et on connait sa chute. Mode directe, le multimètre test dans un sens puis dans l'autre et donne directement la valeur de la diode.

     - Température: le multimètre à un thermomètre interne qui indique en continu la température et un thermocouple. Chose amusante, le thermocouple et le multimètre interne n'affiche pas la même température: 2-3 degrés de différence...

 

Les options "pro" (professional ability)

Ce multimètre possède surtout deux options qui font de lui un outil professionnel. Pour la première fois, j'ai du lire le mode d'emploie pour comprendre le fonctionnement d'un multimètre! Ce mode d'emploi n'est pas livré avec, il faut le télécharger sur le site. On trouve également des notes d'applications pour apprendre à bien l'utiliser (très bien). (no notice with the multimeter, but downloadable on internet with some application notes)

 

Zlow impedance

Ce mode de mesure (jusqu'à 1000v) permet de mesurer la tension présente dans un cable électrique en éliminant les tensions fantomes qui pourraient apparaitre sur un cable "volant" du à la forte impédance de la mesure. Ceux qui ont déjà mesuré des cables domestiques, on constate souvent une tension fantome de 80-100V sur les cables malgré que ces derniers ne sont connectés a rien. Cette dernière provient d'un effet capacitif avec d'autres câbles passant non loin.Ce mode de mesure permet d'évaluer à basse impédance la tension réelement présente dans le câble. Sur le site d'agilent, on trouve une note d'application qui explique clairement comment ça marche: http://www.home.agilent.com/agilent/redirector.jspx?action=ref&cname=AGILENT_EDITORIAL&ckey=1971097&lc=dut&cc=BE&nfr=-34618.956189.00

(stray voltage testing permits to test @ low impédance the real voltage on the cable. Using Hi Impendance multimeter will usualy show you a value of 80-100V due to a capacitive effect with parrallel cable (on a domestic cabling))

 

Smart résistance

Ce mode permet de tester la valeur d'une résistance directement sur un circuit en éliminant les tensions résiduelles. Pour se faire, le multimètre effectue à la suite une mesure de tension, puis une mesure de résistance. Il calcule ensuite la valeur réelle de la résistance. Agilent propose ce mode pour le teste de mise à la terre: http://www.home.agilent.com/agilent/redirector.jspx?action=ref&cname=AGILENT_EDITORIAL&ckey=1708270&lc=dut&cc=BE&nfr=-34618.956189.00

(smart resistance permits to measure resistor without the residual voltage, that allows you to measure ground resistor)

 

Conclusion personnelle

Le agilent U1272AU1272A est un multimètre complet offrant une très bonne précision. J'ai été surpris par la qualité de ses mesures, surtout la mesure de signaux faibles jusqu'à 1 Mhz, tant la fréquence que la tension était correcte.

Il offre également une bonne précision pour la mesure de capacité.

 

La mesure Zlow Impedance et smart resistance en font un outil idéal pour les installations électriques (jusqu'à 1000Volt)

 

Je trouve juste dommage qu'il ne permet pas le test d'inductance.

 

(Personnal conclusion: very good accurity up to 1Mhz for small signal, Measure with low impedance et smart resitance measurement give you a good tool (up to 1000volts). It will be a perfect tools with a complete impedance meter in order to measure inductor)

  • Sign in to reply
  • awinning
    awinning over 14 years ago

    Thank you very much. Nice review