Transportation & Automotive
  • Technologies
  • More
Transportation & Automotive
Forum 电动汽车对电源芯片与功率器件挑战
  • Blog
  • Forum
  • Documents
  • Quiz
  • Polls
  • Members
  • Mentions
  • Sub-Groups
  • Tags
  • More
  • Cancel
  • New
Join Transportation & Automotive to participate - click to join for free!
Actions
  • Share
  • More
  • Cancel
Forum Thread Details
  • Replies 0 replies
  • Subscribers 86 subscribers
  • Views 561 views
  • Users 0 members are here
Related

电动汽车对电源芯片与功率器件挑战

chenchen924
chenchen924 over 15 years ago

在汽车行业的发展方向上,电动汽车(EV)和油电混合动力汽车(HEV)正成为一个明显的趋势。从技术角度来说,目前更为可行的是混合动力。混合动力汽车是指同时装备两种动力来源——热动力源(由传统的汽油机或者柴油机产生)与电动力源(电池与电动机)的汽车。这样汽车的动力系统可以按照整车的实际运行状况灵活调控,帮助发动机保持在综合性能最佳的区域内工作,从而降低油耗与尾气排放。

 

对于终端消费者来说,混合动力车型已经得到越来越多的认可。从最早进入大众视线的丰田普锐斯开始,本田思域、福特翼虎、宝马混合动力X6、凯雷德混合动力版、保时捷混合动力版卡宴、雷克萨斯RX450H等,以及一些国产混合动力车包括奇瑞A5、长安杰勋混合动力车、比亚迪F3DM等等,都逐渐进入了市场。但是,对于半导体厂商来说,还有两大挑战是需要长期研究的课题。

 

挑战一:对锂电池组安全的群体性担忧

 

细数2009年几大车展上的EV及HEV,其中一个明显的趋势就是采用了锂离子电池来替代镍氢电池,且业界普遍认为锂离子会在2015年时占据市场主导地位。然而考虑到锂离子电池自身的不稳定性,需要精心的设计和先进的监测方案来确保安全工作。例如电池过压会引起电池温度的迅速升高,引发燃料泄漏的过热失控状态。

 

“纵使锂离子电池在尺寸、重量、再充电速度、寿命周期和抵抗存储器效应方面都具有突出的优势,但是它们在过充状态或深度放电过程中往往会发生过热现象。因此,在锂离子电池的使用中,保护和安全功能是极为重要的。”Atmel高压产品线高级行销经理ClausMochel指出。Atmel的锂离子电池管理芯片组ATA6870/71集成了热插拔功能、6个截止频率低于30Hz的集成式模数转换器和一个可堆叠的微控制器电源,省去了外部滤波器,较同类解决方案需要的外部组件更少。

 

凌力尔特公司信号调理产品产品市场经理BrianBlack也持相同观点,“混合动力型汽车与使用汽油的传统汽车的不同之处在于混合动力型汽车使用一个大型电池组。这个电池组必须仔细管理,以最大限度地延长车辆的可行驶距离、电池组寿命、以及当然还有系统可靠性和安全性。”每个锂离子电池组一般都由串联连接的电池单元并联组合而成,这样产生的电池组将有数百伏电压,放电电流可能超过200A。使用锂离子电池增加了电池管理系统电路的复杂性和所需的精确度。

 

针对需要多种电池管理功能的应用,理想的解决方案是可执行电池测量、故障检测、温度测量和电池容量平衡的集成式电池监视器。LTC6802能测量多达12个单独的电池,几个LTC6802可以叠置,用来测试>1000V的系统。在电池管理系统中,LTC6802完成繁重的模拟功能,将数字电压和温度测量值传送到主处理器,用于充电状态计算。LTC6802的高准确度、卓越的噪声抑制、高压容限和广泛的自诊断功能使其非常坚固和易用。其高集成度意味着,与分立组件数据采集设计相比,客户可以节省大量成本。

 

由于HEV通常需要数百节电池串联供电,故障引起的后果是严重的:一节电池的故障可能会造成整个电池组的燃烧或爆炸。通常的保护电路大都采用多个3或4通道故障监测器,并且在监测器与模拟电路及无源器件(电阻、多路复用器等)之间采用昂贵的电流隔离器。美信的MAX11080具有12通道故障监测器,采用专有的电容隔离式菊链接口,大大减小了元件数量。这种独特的架构允许连接多达31个器件至串接电池组,对多达372节电池进行监测。同时,基于电容的接口提供了成本极低的电池组间隔离,消除了级联电气故障。由于省去了昂贵的隔离元件,美信的方案比分立方案节省75%的空间,将典型的电池管理系统成本从250美元降低至50美元。此外,MAX11080具有业内最高的精度、极低的功耗、集成的安全和自诊断功能、以及多个可配置功能,有效解决了大容量电池组安全监控相关的问题。

 

相对于传统汽车电源而言,混合动力汽车的电源功率更大,电压更高。“对于电源管理而言,需要管理的对象不是单个电源,而是由电池单元串连和并联之后的大规模电池阵列,由于电池单体在生产的差异性导致给电源管理带来很大的工作负担,需要对每个电池单元的健康状况进行监控和调整。”英飞凌科技(中国)有限公司汽车电子业务部高级市场工程师曹洪宇补充道,“另外在整个系统运行过程中也要很好的处理突发的功率需求和刹车能量回馈带来的冲击。安全+响应速率就决定了系统的成败。”

 

 

 

由于锂离子电池对过度充电和深度放电非常敏感,在这些情况下它们都有可能燃烧或爆炸。Atmel公司的次级保护器件ATA6871提供了一种特殊的安全策略,监控电池单元的电压和温度,防止锂离子电池发生热失控或爆炸。一旦电池单元发生上述其中一项异常情况,便会通过紧急继动装置予以关断。ATA6871带有无需外部微控制器或软件就能够运行的内建自我测试程序,以及由硬件实现的监控阈值,能够提供安全级别最高的锂离子电池监控功能。即使初级器件被损坏,也可以确保正常的运作。

 

对锂电池组安全的群体性担忧,促使业界研发更为精密安全的电池检测管理芯片,汽车半导体厂商不断地推出新的电池管理和功率解决方案,力图在确保安全的前提下延长电池的寿命,并降低成本、体积和重量。

挑战二:扫除高压电气系统的障碍

 

HEV设计的另一个挑战是高电压。传统轿车使用的是12V的电源系统,而轻度、全面及插电式HEV却需要600V到1,200V之间的高电压电子系统,这使设计更具挑战性。

 

“HEV最重要的革命性改变是动力系统的电气化,它要求大动力的电动引擎,并且必须在比标准12V内燃引擎推动的汽车更高的电压下运行。另外,HEV的电池和能源管理是基于12V和一个数百伏的高电压电池的双电网,以及对汽车领域来说属于崭新设计的DC/DC转换器和功率管理方案。”国际整流器公司(IR)汽车产品副总裁及总经理HenningM.Hauenstein博士指出:

 

HEV的汽车结构需要使用高电压。因此,功率管理IC必须承受典型600V的电压水平,在一些大马力的HEV型号中更可能要承受高达1,200V的电压。IR有为轻型混合动力汽车提供先进的电机驱动解决方案,而那些在10-15kW范围的动力系统电机,通常会使用拥有600V能力的产品。至于全混合动力和插电式混合动力汽车,以及那些电机高达,甚至超出100kW的电动汽车,IR有高达1,200V的开关和驱动IC供应。

 

相关的功率IC除了需要高达600V到1,200V的高电压能力外,也需要驱动逆变器和DC/DC转换器中前所未见的电流密度的开关。功率IC要面对这样的高功率、高电压以及高能源,就要以坚固耐用、可靠性和安全作为主要的条件。Hauenstein博士表示,“IR非常重视电机驱动IC的保护功能,例如它们在HEV牵引电机出现严重故障和短路时,免除了微型控制器的互动需要。我们是业界率先为负电压尖峰免疫性引入安全操作区指标的公司,因为这个问题在HEV逆变器中,开关高电流、高电压IGBT时十分常见。”

 

IGBT位于逆变器中,为混合系统的电机提供能量。英飞凌IGBT技术可为HEV动力系统带来诸多优势。沟槽场终止技术可降低传导损耗和开关损耗,同时可使尺寸缩小30%。英飞凌结合沟道场终止IGBT(绝缘栅双极晶体管)技术和Emcon二极管技术进行开发的HybridPACK1功率模块用于轻度混合动力汽车;HybridPACK2则完全混合动力汽车应用。

 

几年前,汽车中的功率器件大多数都是55V到60V的MOSFET,主要用于汽车的动力传动系统。现在的汽车则采用20V到600V的功率器件。对于动力转向及制动这类应用,开发工程师正在寻找具有低导通阻抗的高性能低压沟道型MOSFET,以降低汽车的功耗。

 

IR由体积最小的HEV,也就是所谓微型混合动力汽车开始,为它们的启动/停止功能提供极为耐用的MOSFET。启动/停止功能让汽车在交通灯前停车或者下山时自动停止内燃引擎操作,而相关的制动能量便可以补充给电池。频繁的引擎发动,使起动器或者集成式起动发电机要求非常耐用的功率管理方案,这是因为当你以车匙发动汽车时,普通的起动器只会发动引擎一次,但集成式起动发电机则要在频繁的启动/停止周期中应付高得多的功率。IR的AUIRS2003S是一款高功率MOSFET驱动器,并备有高、低侧参考输出通道,适用于恶劣的汽车环境及引擎罩下的应用。这款输出驱动器具有高脉冲电流缓冲级,可将驱动器跨导降至最低,而浮动通道可在最高200V的高侧配置中驱动一个N沟道功率MOSFET。该器件还提供低静态电流,可为高侧电路带来低成本自举电源。

 

为了满足电池和功率管理、以及相关的DC/DC转换器的要求,IR的HEV方案系列也包括了具备非常低EMI和优化了的开关性能的驱动器及开关。例如最新的DirectFETMOSFET产品便完全不用键合线,并且因为消除了大部分的寄生电感,以及具备最小的封装电阻,所以能够提供最佳的开关性能。除了领先行业的低导通电阻、卓越的开关性能和增强了的温度能效(例如双侧散热),这款十分先进的无键合线芯片尺寸封装让设计的体积显著减小,特别适用于高功率要求或者如HEVDC/DC转换器这些快速开关应用。

 

AllegroMicroSystems公司具有故障诊断和报告功能的全桥式MOSFET预驱动器A4940,采用超小型封装,提供灵活的输入接口、自举监控电路、宽泛的工作电压(5.5至50V)和温度(40℃至+150℃)范围。该器件特别针对使用大功率电感负载(如:直流电刷电动机)的汽车应用而设计。

 

压电喷射或高强度照明等其它应用需要100V到200V的功率器件和驱动器。而点火IGBT和混合动力电动汽车在使用300V到1,000V以上的IGBT。飞兆半导体公司的栅极驱动器FAN7080x系列,让工程师开发出在所有操作条件下更准确、精密的燃油喷射控制系统,从而提高燃油效率。这些栅极驱动器在高侧和桥驱动器应用中驱动MOSFET和IGBT,如直接燃油喷射系统和电机控制。与市场上同类器件相比,它们的静态功耗减少一半以上(静态电流100μA对比240μA),容许设计人员优化系统和扩大工作范围。

 

绝缘栅双极晶体管(IGBT)和功率MOSFET作为混合动力汽车的核心技术,吸引功率半导体厂商纷纷瞄准这个庞大的市场。ISuppli曾预测汽车IGBT市场有望以17.2%的年复合增长率高速发展,位居汽车电源管理器件之首,MOSFET市场增长居其次。虽然在未来几年中混合动力车辆还将只是占据车辆市场的一小部分,但混合动力对逆变器和DC/DC的集中需求将形成市场对IGBT和功率MOSFET的巨大需要。