Embedded and Microcontrollers
  • Technologies
  • More
Embedded and Microcontrollers
Embedded Forum 嵌入式单片机PPP协议的应用
  • Blog
  • Forum
  • Documents
  • Quiz
  • Polls
  • Files
  • Members
  • Mentions
  • Sub-Groups
  • Tags
  • More
  • Cancel
  • New
Join Embedded and Microcontrollers to participate - click to join for free!
Actions
  • Share
  • More
  • Cancel
Forum Thread Details
  • Replies 0 replies
  • Subscribers 489 subscribers
  • Views 160 views
  • Users 0 members are here
  • ppp
  • 嵌入式
  • 单片机
Related

嵌入式单片机PPP协议的应用

laidandan
laidandan over 15 years ago

PPP协议(Point-to-Point Protocol)提供了在串行点对点链路上传输数据报的方法,支持异步8位数据及位导向的同步连接(如ISDN)。它提供了一种管理两点间会话的有效方法,正在取代SLIP(Serial Line Interface Protocol)协议成为点对点网络的标准。

嵌入式单片机PPP协议是在单片机中嵌入PPP协议,以实现单片机与计算机之间的PPP数据传输,使它既可以作为PPP连接的客户端,也可以作为独立的PPP服务器端来使用。它在家电控制和小型数据传输系统中具有非常广阔的应用前景,并且具有成本低、传输稳定等特点,是当前单片机研究的热门话题之一。

1 PPP的工作原理

PPP采用高级数据链路控制(HDLC)协议作为在对点链路上分装数据报的基本方法。使用可扩展的链路控制协议(LCP)来建立、配置和测试数据链路。用网络控制协议簇(NCP)来建立和配置不同的网络层协议,PPP允许同时采用多种网络层协议。

为了建立点对点链路上的通信连接,发送端PPP首先发送LCP帧,以配置和测试数据链路。在LCP建立好数据链路并协调好所选设备后,发送端PPP发送NCP帧,以选择和配置一个或多个网络层协议。当所选的网络层协议配置好后,便可以将各网络层协议的数据包发送到数据链路上。配置好的链路将一直处于通信状态,直到LCP帧或NCP帧明确提示关闭链路,或有其它的外部事件发生。PPP连接状态图如图1所示。

 

image
1.1 连接死亡阶段

一个连接的开始和结束都要经历这个阶段。当一个外部事件指示物理层已准备好并可使用时,PPP进入建立连接阶段。此时,LCP自动机处于初始阶段。当它向链路建立阶段转换时将给LCP自动机发送一个UP事件信号。

1.2 连接建立阶段

LCP用于交换配置信息包、建立连接。一旦一个配置成功的信息包发送且被接收,就完成了交换,进入LCP开启状态。所有的配置选项都假定使用默认值,除非在配置交换过程中被改变。只有那些与特定的网络层协议无关的选项才会被LCP配置。收到LCP配置数据包将使链路从网络层协议阶段或者认证阶段返回到链路建立阶段。

1.3 认证阶段

在某些连接情况下,希望在允许网络层协议交换数据前对等实行认证。默认情况下,是不要求认证的。认证要求必须在建立连接阶段提出,然后进入认证阶段。如果认证失败,将进入连接终止阶段。在此阶段只对连接协议、认证协议、连接质量测试数据包进行处理。

1.4 网络层协议阶段

一旦PPP完成上述阶段,便进入网络协议阶段。每一个网络层协议 (例如IP、IPX、AppleTalk等)必须有相应的网络控制协议(NCP)单独配置,每个网络控制协议都可以随时打开或关闭。此阶段,LCP协议自动状态机处于打开状态,接收到的任何不支持的协议数据包都会被返回一个协议拒绝包,而接收到的所有支持的数据包都将被丢弃。此时,链路上流通的是LCP数据包、NCP数据包以及网络协议数据包。

1.5 终止连接阶段

PPP连接可以随时被终止。LCP通过交换连接终止包来终止连接。当连接被终止时,PPP会通知物理层采取相应的动作。只有当物理层断开,连接才会真正被终止。此阶段,接收到的所有非LCP数据包都将被丢弃。

2 PPP数据结构

PPP数据帧的结构如表1所示,PPP协议标志如表2所示。
image

image

 

每个PPP数据包的开始和结束都有一个0x7E的数据标志。在开始标志后,紧跟2个HDLC常量:地址常量0xFF和控制常量0x03。协议域长度通常为2字节,表示信息域里包含的是哪种协议以及它的处理信息。随后是代码(Code)、标识符(ID)和长度域(Length)。事实上它们都是信息域(Payload)的一部分。信息域长度最多为1500字节。代码部分用来指示LCP、PAP、IPCP或者CHAP协议数据包中的某种类型。通常情况下,用来表示IP自寻址信息数据包的标识是0x45。ID对于每一帧来说都是唯一的,所有协议间的商谈和响应都通过ID联系在一起。只有当PPP协议帧被压缩成IP寻址信息包时例外。这个时候ID表示的是一种服务类型。有效载荷部分是可变的,并能随着请求和响应的变化作相应的改变。在IP自寻址情况下,IP数据包的大小与PPP协议帧的大小是兼容的,有效载荷包含有关协议的商谈和数据包的保持。然后是一个长度为2字节循环冗余检验码,以检测数据帧中的错误。由于标志字符的值是0x7E,因此当该字符出现在信息字段中时, PPP需要对它进行转义。具体实现过程如下:

(1)当遇到字符0x7E时,需连续传送2个字符:0x7D和0x5E,以实现标志字符的转义。

(2)当遇到转义字符0x7D时,需连续传送2个字符:0x7D和0x5D,以实现转义字符的转义。

(3)默认情况下,如果字符的值小于0x20(例如ASCII控制字符),一般都要进行转义。例如,遇到字符0x01时需连续传送0x7D和0x21两个字符(这时,第6个比特取补码后变为1,而前面两种情况均把它变为0)。这样做是防止它们出现在双方主机的串行接口驱动程序或调制解调器中,因为它们有时会把这些控制字符解释成特殊的含义。另一种可能是用链路控制协议来指定是否需要对这32个字符中的某些值进行转义。默认情况下是对所有的32个字符都进行转义。

关于PPP协议的详尽描述可以参阅RFC1661文档。

3 单片机PPP协议

单片机PPP协议是PPP协议在单片机中的应用,有其特点。单片机的存储空间只有64KB,而PPP协议包括LCP、PAP、IPCP以及NCP等协议,并且在连接建立后还要用到数据传输协议(TCP/IP、UDP等)、各种压缩协议等。要把这些协议完全嵌入单片机是不可能的,所以只能根据实际需要选择其中的一部分。

例如采用UDP协议而不是功能相对齐全但协议内容过于庞大的TCP/IP协议来传输数据,传输中基本上不使用数据压缩协议,跳过单片机作为服务器端时的密码验证过程,省略IPX、AppleTalk等网络层协议等。也就是说,本文的单片机PPP协议,事实上只包含了从PPP连接的建立到实现简单的数据传输所必需的协议,而不包括PPP协议的所有功能。这种协议的取舍是由硬件的客观限制以及实际的应用需要共同决定的。

4 单片机PPP协议PPP连接的建立

建立后的单片机PPP连接状态如图2所示。

 

image
其中,C51系统是已经植入PPP协议的51系列单片机,电话线部分也可以是某个网络的一部分,甚至是Internet。

单片机PPP协议流程图如图3所示。

 

image
PPP连接的建立主要经过三个阶段,分别是LCP协商、密码认证以及网络层协议配置。

4.1 LCP处理阶段

首先,第一个LCP数据包被服务器端发送后,从服务器端返回一个PPP拒绝包给除密码认证外的所有选项,接着服务器端强制认证协议进行协商(先前来自否定帧的PAP和CHAP都被发送)。随后服务器端返回一个拒绝包给CHAP,本文用PAP来代替。然后服务器端认同并返回一个新的请求,这时候需要进行PAP。接下去对PAP进行确认,系统对字符映射的丢弃进行协商。最后所有控制特性被服务器端同意丢弃。

下面是由服务器发送的一段LCP建立连接的字符串:

0000:7E FF 03 C0 21 01 71 00 2B 01 04 06 40 05 06 3A 5D 8B B4 02 06 00
0016:00 00 00 11 04 06 40 17 04 00 64 00 02 03 04 C0 23 13 09 03 08 00
002C:03 0A 2C 2C 95 7F 7E

对它进行分析如表3。

 

image
4.2 PAP处理阶段

首先,系统发送PAP数据包给服务器端,然后服务器端通过用户ID和密码验证。

PAP密码验证协议在RFC1334中有详细定义,主要是为拨号网络中提供密码保护。这个选项是可选的。在本应用软件中,强制单片机和PC协商的选项中,PC要求密码验证,单片机端不要求。所以如果PC机作为服务器,单片机需要发送用户名和密码;如果单片机作服务器,则没有密码验证的要求。

PAP的格式如图4所示。

 

image
下面是单片机发送PAP的数据包:

7E FF 03 C0 23 01 06 00 0C 03 7A 77 6D 03 7A 77 6D…

解析如表4所示。

 

image
单片机向PC机发送PAP数据包是在PC机发送对单片机LCP选项的确认之后、PC机向单片机发送IPCP请求之前。

4.3 IPCP处理阶段

IPCP是用来设置PPP连接中的网络环境,包括IP地址、IP压缩协议、DNS服务器地址等都是通过IPCP来协商的。首先服务器端发送请求进行IPCP协商,然后系统返回一个拒绝包给除IP地址外的所有操作。由于先前的发送被拒绝,服务器端发送一个回复,只包含IP地址。此时,系统相当于服务器端的IP地址认证,然后由请求信息和IP地址来完成三路握手协议。接着服务器端返回一个包含预先指派IP地址的拒绝包。此时连接建立并拥有一个指定的IP地址。IPCP帧的格式与LCP也是类似的:一字节的代码,然后是标志,长度,选项。当IP协议的选项配置完,就可以开始通讯了。IPCP的详细描述在RFC1332中。

连接建立后,PPP将在原有协议的基础上调用网络协议UDP(User Datagram Protocol)和ICMP(Internet Control Messages Protocol)等。有关用户数据包协议UDP的详细资料可参看RFC882、RFC883文档;Internet信息控制协议ICMP的详细资料可参看文档RFC792。