Embedded and Microcontrollers
  • Technologies
  • More
Embedded and Microcontrollers
Embedded Forum 嵌入式医疗创新
  • Blog
  • Forum
  • Documents
  • Quiz
  • Polls
  • Files
  • Members
  • Mentions
  • Sub-Groups
  • Tags
  • More
  • Cancel
  • New
Join Embedded and Microcontrollers to participate - click to join for free!
Actions
  • Share
  • More
  • Cancel
Forum Thread Details
  • Replies 0 replies
  • Subscribers 487 subscribers
  • Views 92 views
  • Users 0 members are here
  • 创新
  • 医疗
  • 嵌入式
  • embedded
Related

嵌入式医疗创新

laidandan
laidandan over 15 years ago

在医疗行业的嵌入式解决方案中,我们经常见证科技实践的伟大奇迹。例如,有了远程监控,患者即使呆在家中,他们的血压、心率和其他生命体征都可以被记录下来并发送给他们的医生。控创公司的医疗垂直市场部总监 Matthias Huber 指出,随着人们不断地为辅助生活环境和个人健康市场开发新的应用和标准,远程监控将成为一个不断增长的细分市场。但就目前而言,是成像和诊断在不断推动医疗市场中嵌入式计算机的发展。

image
图:新型 MediClient Panel PC 具有 10.4 英寸 SVGA 触摸屏。它完全采用无风扇设计,并配有密封前面板 (IP65),因此易于清洁,可在消毒区使用。

 

对于图像处理,计算能力至关重要。Huber 认为,成像算法的处理能力及色彩再现的品质决定着 3D 图形引擎的优劣。因为医生需要优质的图像来获得诊断或手术所需的准确信息,所以成像对分辨率和色深都有很高的要求。控创认为,CompactPCI 和 μTCA 是两款理想的高端成像平台。在这家公司的标准成像产品中,有一款名为 MediClient Panel PC 的人机界面 (HMI) 设备。这台符合 EN 60601-1 标准的设备实际上就是一台藏在液晶显示器 (LCD) 背后的 PC,它拥有一个模拟电阻式触摸屏(参见图 1)。它的中央处理单元 (CPU) 可以扩展到1 GHz 的英特尔Registered 赛扬Registered M 处理器。

 

在嵌入式医疗市场,随着人们不断地将手术的整个或部分过程录制成极高分辨率的视频,视频录制应用市场也在不断地增长。Huber 认为,未来的手术室可能只需要一位训练有素的外科医生到场,因为专家可以使用高分辨率视频从任何地方远程指导这位外科医生。控创的半定制系统是用于图像和视频捕捉的 17 英寸医用多媒体 HMI。它配有 IP65 前面板,两个 PCI 插槽和一个辅助 VGA。

 

3D 成像需要极其强劲的 CPU 动力。两款 6U CompactPCI 刀片服务器,即 CP6012 和新款的 CP6014,都配备了英特尔Registered 至强Registered 处理器,能够在很小的机械面积上带来强大计算能力。在实际的三维超声应用中,一个七节点的集群可以将图像处理时间从一天减少为一小时。Huber 表示,“有了基于新一代英特尔至强处理器(采用 32 纳米技术)的全新刀片服务器,在同样的机械和发热面积上,我们将可以进一步增加 CPU 的密度。”

 

与成像应用相比,医用移动设备需要在耗费最少电量的同时发出最大的音量。对于这些患者或医生携带的设备,基于 45 纳米技术的英特尔Registered 凌动Tm 处理器能够在性能和耗电量之间实现最佳的平衡。Huber 指出:“与多核处理器相比,英特尔凌动处理器更适合便携式和电池供电型应用。低耗电为一系列尚未采用 PC 架构的应用程序创造了绝佳机会。”

 

控创生产有多种适合手持超声应用及其它紧凑或便携式应用的微型计算机模块 (COM),目前,在一款专为言语障碍人士设计的解决方案中,控创一款基于英特尔Registered 奔腾Registered 系列微处理器的 COM 主板成为了核心引擎。这款耐用的“言语再现”设备可以随身携带或安在轮椅的一侧。其它应用还包括患者护理领域的一些设备,这些设备可以确保患者用药的种类和剂量都正确无误。现在,医疗市场正在呼唤可以一手掌握和操作的触摸式掌上计算机。借助英特尔凌动处理器的福音,此类设备已经成为可能。

 

Ellen Konieczny 是一位在手册和其它技术文档编写方面具有丰富经验的自由撰稿人,可以通过 ellen.konieczny@gmail.com 与她联系。