Embedded and Microcontrollers
  • Technologies
  • More
Embedded and Microcontrollers
Embedded Forum 基于Linux-ARM平台的3G无线联网方案设计
  • Blog
  • Forum
  • Documents
  • Quiz
  • Polls
  • Files
  • Members
  • Mentions
  • Sub-Groups
  • Tags
  • More
  • Cancel
  • New
Join Embedded and Microcontrollers to participate - click to join for free!
Actions
  • Share
  • More
  • Cancel
Forum Thread Details
  • Replies 0 replies
  • Subscribers 489 subscribers
  • Views 140 views
  • Users 0 members are here
  • 嵌入式
  • embedded
  • 无线联网
  • 3g
  • linux-arm平台
Related

基于Linux-ARM平台的3G无线联网方案设计

laidandan
laidandan over 15 years ago

0 引言
    目前,嵌入式技术已广泛应用于工业控制、无线通讯、网络应用、消费类电子产品、成像和安全产品等各类产品。随着3G牌照的发放,无线网络的带宽大幅扩展,具有3G无线网络接入功能的嵌入式系统更加具有发展前景。本文将介绍中兴的AC580无线网卡在以S3C2410微处理器为核心的嵌入式系统上的应用。
1 终端系统的硬件平台
1.1 系统体系结构

    S3C2410处理器作为核心芯片集成了许多重要功能模块,本系统主要用到以下部分:NandFlash控制器、SDRAM控制器、3个通道的UART、2个USB主机接口、1个USB设备接口、JTAG。NandFlash作为存储器,用于存储支撑整个系统软件的BootLoader、Kernel、文件系统。在开发调试时串口作为控制台起作用,USB设备接口起到与PC机连接并下载传输数据的作用,而USB主机接口用于连接3G无线网卡设备,Embedded-ICE(20脚标准JTAG)接口和并口式JTAG接口则支挣ADS软件的下载、调试以及Flash的烧写。系统结构图如下:
image

1.2 USB主机接口硬件电路
    中兴的AC580无线宽带上网卡是基于CDMA20001X/EV-DO REVA网络的数据卡产品。它采用USB接口进行连接,支持Linux操作系统。其传输速率为上行(反向链路)最高到1.8Mb/s,下行(向前链路)最高3.1Mb/s,工作频段为CDMA800MHz。网卡可以直接通过S3C2410集成了的USB HOST控制器接入,不需要附加额外的芯片,非常方便。USB总线协议定义了四条信号线,其中两条负责供电,另外两条负责数据的传输。USB HOST接口硬件电路如图2所示。
image
2 系统的3G无线网络接入功能实现
    系统软件包括以下三个部分:vivi作为BOOTLOADER(引导启动程序);Linux-2.6.24作为嵌入式操作系统;Cramfs作为系统的文件系统。系统将采用PPP拨号的方式接入无线网络。
2.1 设备驱动与KERNEL
    Linux内核采用的是2.6.24版本,需要移植到ARM平台。设备驱动程序可以被看作操作系统的一部分。设备驱动既可以交叉编译到内核镜像中,也可以以模块的形式存放在文件系统中,并在运行时加载模块。本系统采用的方式是编译到镜像文件中。
    USB驱动程序分为主机控制器驱动程序(HostController Driver,HCD)、主机端设备驱动程序(USBD)和不同的USB设备的设备类驱动(Sla-ve Device Driver)。USB的HCD是USB主机驱动程序中直接与硬件交互的软件模块,USBD是整个USB主机驱动程序的核心,而USB设备类驱动则是最终与应用程序交互的软件模块。
image

    USBD和HCD需在配置内核编译选项时选择编译进内核。对于USB设备类驱动,AC580使用的是高通公司的MSM6085芯片,这款芯片能在USB下仿真出串口,并通过它来完成拨号工作。将中兴的USB Serial驱动源码加入内核源码中,修改Makefile和Kconfig,将USB Serial驱动编译进内核。
    另外AC580是一个多合一设备,有CDROM、USBMASS Storage、USB Serial三部分,因此还需添加对SCCICDROM、USB MASS Storage的支持。同时为了实现拨号,编译的内核还应添加对PPP协议的支持。
2.2 建立Cramfs文件系统
    Cramfs文件系统是专门针对闪存设计的只读压缩的文件系统。当系统需要访问Cramfs文件系统中某个位置的数据时,计算出该数据在文件系统中的位置,并实时解压到内存中。文件系统中的系统基本应用程序可以使用Busybox来定制。
    本系统中使用的AC580无线网卡连接到主机时,USB缺省工作方式是USB存储设备,在Linux下显示为CDROM和USB Storage两个设备,拨号需要找到USB Serial设备。首先需要安装好USB Serial驱动,其次使用eject/dev/srl命令弹出USB存储设备。这时AC580中的高通芯片将翻转为串口模式(在/dev目录下显示为/ttyUSB0、/ttyUSBl、/ttyUSB2、/ttyUSB3几个设备),可以用于拨号及无线网络数据传输。因此在配置编译BusyBOX时,除必须的系统基本应用程序外,还必须置eject命令。
    在/lib目录下添加共享链接库。添加内核模块和配置脚本,包括rt73.ko、/linuxrc、/etc目录下的配置文件等。在/dev目录下创建设备节点。字符设备的设备文件由字符“c”来识别,块设备由字符“b”来识别。通常而言,主设备号标识设备对应的驱动程序,大多数设备按照“一个主设备号对应一个驱动程序”的原则组织,次设备号由内核使用,用于正确确定设备文件所指的设备。以下几个节点是必须的:
image  
2.3 PPP拨号接入CDMA2000 lx/EVDO无线网
    PPP是简单链路设计的链路层协议,设计目的主要是用来建立点对点连接进行数据收发。一个PPP会话分为四个步骤:连接建立、连接质量控制、网络层协议配置、连接终止。PPP协议作为链路层协议,它是在Linux内核中实现的。
    PPP拨号需要拨号程序及拨号脚本。拨号程序选择的是PPP-2.4.1,将交叉编译生成的chat、pppd、pppdump、pppstats程序文件添加至系统文件系统的/usr/sbin目录下。
    拨号脚本及所需文件存放在文件系统的/etc/ppp/目录下:pap-secrets、chap-secrets、PPP-off、resolv.conf、chat-connect、/peers/cdma3g。其pap-secrets、chap secrcts是chap和pap认证文件;resolv.conf是域名服务器配置文件;chat-connect是chat脚本;PPP-off是下线脚本;cdma3g是pppd脚本,里面配置了pppd程序参数。以下是主要的PPPd程序参数:
    /dev/ttyUSB0 Modem在ttyUSBO上;115200串口的速率;noipdefault不使用指定ip;defaultroute加入缺省路由;scr“vnet.mobi”用户名;connect‘/usr/sbin/chat-S-V-f/etc/ppp/cbat-connect’调用chat程序并使用chat-connect脚本。
    用mkcramfs工具生成Cramfs文件系统。至此,可以利用PPP拨号来实现3G无线网络接入功能了:#pppd calledma3g
image
3 结束语
    本文详细介绍了基于S3C2410微处理器的嵌入式Linux系统接入3G无线网络的方法,对系统的硬件架构及软件实现进行了详细介绍。3G无线宽带网接入功能使得嵌入式系统在无线通讯、网络应用、消费类电子等方面具备广阔的发展前景和强大的竞争力,给嵌入式系统带来更广泛的应用。