Embedded and Microcontrollers
  • Technologies
  • More
Embedded and Microcontrollers
Embedded Forum Altera通过新系统级集成工具针对嵌入式系统配置功能启动嵌入式计划
  • Blog
  • Forum
  • Documents
  • Quiz
  • Polls
  • Files
  • Members
  • Mentions
  • Sub-Groups
  • Tags
  • More
  • Cancel
  • New
Join Embedded and Microcontrollers to participate - click to join for free!
Actions
  • Share
  • More
  • Cancel
Forum Thread Details
  • Replies 0 replies
  • Subscribers 502 subscribers
  • Views 151 views
  • Users 0 members are here
  • 嵌入式
  • embedded
  • qsys
  • altera
Related

Altera通过新系统级集成工具针对嵌入式系统配置功能启动嵌入式计划

laidandan
laidandan over 15 years ago

        为加速实现嵌入式系统中可编程逻辑与处理器的集成,Altera公司(NASDAQ: ALTR)今天发布其嵌入式计划。通过这一计划,Altera为设计人员提供了基于QuartusRegistered II开发软件的单一FPGA设计流程——包括新的Qsys系统级集成工具、公用FPGA知识产权(IP)库,以及新的ARMRegistered CortexTm-A9 MPCoreTm和MIPSRegistered技术公司MIPS32嵌入式处理器产品等。利用这一设计流程,嵌入式设计人员能够迅速方便的面向Altera NiosRegistered II、基于ARM和MIPS的嵌入式处理器以及最近发布的可配置IntelRegistered AtomTm处理器开始设计。Qsys系统级集成工具利用了业界首创的FPGA优化芯片网络技术来支持多种业界标准IP协议,提高了结果质量,具有很高的效能。

  Altera公司产品和企业市场副总裁Vince Hu评论说:“FPGA与处理器的组合应用迅速扩展到在嵌入式系统设计中开发新的定制产品。通过嵌入式计划,Altera使汽车、工业、军事和无线等市场的设计人员能够在单一设计流程中,方便的利用处理器、操作系统以及IP支持等辅助系统,降低了系统总成本,更迅速的将产品推向市场,提高了系统的灵活性。”

  作为该计划的一部分,Altera将继续拓展目前的嵌入式合作伙伴计划,联合ARM、Intel和MIPS技术公司以及FPGA业界的多个合作伙伴。此外,Altera将与他们协作,增强设计流程,支持越来越多的FPGA嵌入式处理产品走向市场。

  Intel最近全面发布了即将推出的基于Atom的可配置新处理器。这一处理器在多芯片封装中含有Intel Atom E600系列以及配对的AlteraRegistered FPGA。对于希望采用专用I/O或者加速硬件的用户而言,这进一步提高了他们的灵活性,还支持开发人员迅速应对需求的变化,从而突出其设计优势。

  Intel嵌入式通信组副总裁兼总经理Doug Davis说:“灵活性是嵌入式设计人员的关键,而FPGA技术提供了更多的选择。Intel最近发布了集成Altera FPGA与基于Intel Atom处理器的多芯片封装产品,继续为嵌入式开发人员提供灵活的智能解决方案。”

  在今天的新闻发布中,Altera还透露上半年与ARM有限公司签署了协议,授权包括Cortex-A9微处理器在内的多种技术。Altera将在28nm FPGA技术中提供集成了增强Cortex A9处理器子系统的产品。Altera将在2011年发布这些基于ARM处理器的器件的详细信息。

  ARM处理器部门市场副总裁Eric Schorn说:“ARM认识到FPGA业界的重要性,非常希望与合作伙伴一起协作,以满足嵌入式设计人员对灵活性的需求。ARM在低功耗、高性能处理器IP上的领先优势与Altera的专业FPGA技术相结合,使我们能够采用公共软件流程来进一步提高灵活性,帮助软件开发人员和硬件设计人员加速各种应用的开发。”

  Altera还进一步扩展了软核处理器系列产品,即将在2011年上半年推出基于MIPS技术公司MIPS32处理器体系结构的MP32软核处理器。MP32是Altera、MIPS技术公司以及主要用户过去几年密切协作的结果。它针对Altera器件完善了Altera Nios II嵌入式处理器以及合作伙伴软核CPU系列产品,极大的丰富了FPGA可以使用的操作系统和应用程序。

  MIPS技术公司市场副总裁Art Swift说:“我们非常高兴的看到,通过MIPS32体系结构许可,Altera提供MP32软核CPU,大幅度增强了当今多核设计体系结构的灵活性。随着处理器和可编程逻辑集成的加速,在Altera平台上实现MIPS32体系结构是嵌入式设计人员很好的选择。”

  本季度末,Altera将提供Qsys系统集成工具,它是Quartus II开发软件的一部分。采用业界首创的FPGA优化芯片网络技术,Qsys能够提供存储器映射和数据通路互联,使Altera SOPC Builder工具的性能几乎提高至两倍,同时支持业界标准IP接口,例如,AMBA。Qsys将采用使用方便的SOPC Builder界面,支持与现有嵌入式系统移植的后向兼容。而且,这一高级互联技术将支持分层设计、渐进式编译以及部分重新配置方法。Altera将在本季度末发布Qsys和嵌入式计划更详细的信息。