Embedded and Microcontrollers
  • Technologies
  • More
Embedded and Microcontrollers
Embedded Forum Erneut erfolgreicher Einsatz der Altium-Software  in einem Raumfahrtprojekt
  • Blog
  • Forum
  • Documents
  • Quiz
  • Polls
  • Files
  • Members
  • Mentions
  • Sub-Groups
  • Tags
  • More
  • Cancel
  • New
Join Embedded and Microcontrollers to participate - click to join for free!
Actions
  • Share
  • More
  • Cancel
Forum Thread Details
  • Replies 0 replies
  • Subscribers 502 subscribers
  • Views 257 views
  • Users 0 members are here
  • komerziell
  • altium
  • designer
  • embedded
  • Design
  • spacex
  • electronics
  • raumfahrt
  • dragon
Related

Erneut erfolgreicher Einsatz der Altium-Software  in einem Raumfahrtprojekt

PRismaPR
PRismaPR over 14 years ago

image

Altium Designer hilft bei der Beseitigung der Hindernisse für die kommerzielle Raumfahrt

 

SpaceX nutzt die durchgängige Entwicklungsumgebung Altium Designer beim Design der Elektronik für den weltweit ersten, erfolgreichen privaten Raumflug

 

Das Weltraumtransport-Unternehmen Space Exploration Technologies (SpaceX) schrieb im vergangenen Monat Geschichte, als seine Raumkapsel ‚Dragon‘ zur Erde zurückkehrte, nachdem sie in der ersten erfolgreichen Mission eines privaten Unternehmens Versorgungsgüter zur internationalen Raumstation ISS transportiert hatte. Die durchgängige Entwicklungsumgebung Altium Designer leistete der Firma SpaceX Hilfestellung bei der Entwicklung der elektronischen Schaltungen, die trotz kommerziell tragbarer Kosten den hohen Qualitäts- und Zuverlässigkeitsansprüchen der Raumfahrttechnik gerecht werden mussten.

 

Lange war der Weltraum ausschließlich finanzstarken Geldgebern, wie etwa Regierungen oder großen Unternehmen, vorbehalten. Die raschen Fortschritte in der Elektronik und Informatik ermöglichten es der Firma SpaceX jedoch, mit ihren kostengünstigen Raketen der Falcon-Reihe und ihrem Raumfahrzeug vom Typ Dragon die bisherige Kostenbarriere zu durchstoßen.

 

Um zu gewährleisten, dass die Startraketen stets den höchsten Qualitäts- und Zuverlässigkeitsansprüchen genügen, entwickelt SpaceX viele seiner Leiterplatten und Steuerungen in eigener Regie nach dem Prinzip der Fehlertoleranz. Diese komplexe und zeitaufwändige Technik bietet die Gewähr dafür, dass sämtliche Systeme auch beim Ausfall eines Bauelements funktionsfähig bleiben.

 

SpaceX stellte fest, dass es mit der Einbindung von Altium Designer in den Produktionsprozess möglich wurde, den Designprozess gravierend zu vereinfachen. Dank der verbesserten Versionskontroll-Funktionen von Altium konnte SpaceX die fortlaufende Entwicklung seiner Designs besser koordinieren. Die Live-Design-Funktionen von Altium sorgen außerdem dafür, dass auch einfachste Modifikationen automatisch in alle bereits erstellten Schaltpläne und Leiterplatten-Layouts übernommen werden. Das Resultat ist ein flexibler, zuverlässiger und kosteneffektiver Entwicklungs- und Dokumentationsprozess für den gesamten Bestand an Leiterplatten-Designs von SpaceX.

 

Als größter Segen für die Entwicklungsarbeit bei SpaceX stellten sich jedoch die umfassenden Bibliotheken von Altium heraus, denn das Library-Feature gibt den Ingenieuren im Rahmen eines bedienungsfreundlichen Systems stets die neuesten und aktuellsten Komponenten in die Hand. Da die Ingenieure ebenfalls neue Komponenten hinzufügen konnten, war der Weg frei für eine weitergehend individuelle Ausgestaltung und für Verbesserungen an den Leiterplatten.

 

Vervollständigt wurden die Designabläufe durch die umgehend einsatzbereiten FPGA-basierten Komponenten von Altium Designer für die sofortige FPGA-Integration. Dank dieses Features konnte SpaceX FPGAs umgehend in seine Designs einbinden und sie problemlos auf der Schaltplan-Ebene erfassen. Die Kombination aus all diesen Features stellte SpaceX auf einem einzigen Plattformsystem eine umfassende Lösungspalette zur Verfügung.

 

SpaceX erkannte, dass die Verwendung von Altium Designer bei deutlich niedrigeren Kosten den Bau von Avioniksystemen ermöglichte, die die gleichen Qualitätsstandards erfüllen wie jene, die in Satellitenprojekten mit Budgets von einigen Hundertmillionen Dollar eingesetzt werden. Bestätigt wurde dies durch den erfolgreichen Start der Raumkapsel Dragon, die auf Anhieb die ISS erreichte, problemlos ihre Nutzlast transportierte und anschließend sicher zur Erde zurückkehrte. Ein Erfolg, an dem die mit Altium Designer entwickelte Elektronik entscheidenden Anteil hatte.

 

 

 

Kontakte:

 

Frank Krämer

Altium Europe GmbH

+49 721 8244 108

frank.kraemer@altium.com

 

Gabriele Amelunxen

PRismaPR

+49 8106 247 233

info@prismapr.com


Monika Cunnington

PRismaPR (UK)

+44-1462 640 779

monika@prismapr.com

www.prismapr.com

 

Über Altium

Altium Limited (ASX:ALU) ist Hersteller und Anbieter von Elektronikdesign-Software. Die durchgängige Designumgebung Altium Designer verbindet alle Aspekte der Entwicklung elektronischer Produkte in einer einzigen Applikation zu einem erschwinglichen Preis. Durch diese Lösung überwinden Entwickler Innovations-Barrieren, profitieren vom Einsatz aktueller Bauteile und Technologien zur Erstellung intelligenter, vernetzter Designs und können ihre Projekte in Design-Ökosystemen verwalten.

 

Das australische Unternehmen Altium wurde 1985 gegründet, hat seinen Hauptsitz in Shanghai und ist weltweit tätig. Weitere Informationen sind auf www.altium.com oder Facebook, Twitter und YouTube zu finden.

 

Altium, Altium Designer, LiveDesign und die entsprechenden Logos sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen von Altium Limited oder den Tochtergesellschaften. Sämtliche hier erwähnten eingetragenen oder nicht eingetragenen Warenzeichen oder Marken sind Eigentum der jeweiligen Unternehmen und es werden keine Warenzeichenansprüche auf diese erhoben.