Chi puo condividere informazioni sulle modalità di pilotaggio?
Grazie
Be sure to click 'more' and select 'suggest as answer'!
If you're the thread creator, be sure to click 'more' then 'Verify as Answer'!
Chi puo condividere informazioni sulle modalità di pilotaggio?
Grazie
hO ANCH'IO PROBLEMI PER IL PILOTAGGIO DI STEPPER DA 3 a.
Ho provato integrati con Ponte interno, ma scaldano già con poca corrente.
Ho realizzato uno stampato per driver per Allegro con ponte esterno, ma montato non funziona, e non ho avuto tempo di finirlo.
Se ci fosse soluzione già collaudata mi interesserebbe.
Qualche megatecnico d i Farnell puo darci una risposta?
Per motori passo passo bipolari di piccola potenza (per un paio di CNC) ho usato dei L298. Per motori unipolari ho utilizzato direttamente ULN2805 (sempre per una CNC). Ci si può spingere un po' su con la corrente massima ottimizzando e sovradimensionando il dissipatore e facendone lavorare più in parallelo. Per motori da 4A ho utilizzato delle vecchie schede di pilotaggio a ponte intero.
Ciao ... Ho una soluzione di un doppio driver 24V 5Amp. ... a presto Miro
Letto solo ora la risposta.
Come faccio per vedere tale soluzione?
Max
Alberto credo che sia Lei che lavorava in Farnell?
Ora di cosa si occupa?
Possiamo rimanere in contatto, visto che devo chiudere parecchi progetti in breve tempo?
Saluti
Massimo Munter