Experts, Learning and Guidance
  • Technologies
  • More
Experts, Learning and Guidance
Ask an Expert Forum Buscando transformador para montaje en PCB
  • Blog
  • Forum
  • Documents
  • Leaderboard
  • Files
  • Members
  • Mentions
  • Sub-Groups
  • Tags
  • More
  • Cancel
  • New
Join Experts, Learning and Guidance to participate - click to join for free!
Actions
  • Share
  • More
  • Cancel
Forum Thread Details
  • State Suggested Answer
  • Replies 2 replies
  • Answers 1 answer
  • Subscribers 317 subscribers
  • Views 546 views
  • Users 0 members are here
Related
See a helpful answer?

Be sure to click 'more' and select 'suggest as answer'!

If you're the thread creator, be sure to click 'more' then 'Verify as Answer'!

Buscando transformador para montaje en PCB

Former Member
Former Member over 9 years ago

Buen día a todos, estoy diseñando un circuito para medir el voltaje de AC de la toma eléctrica y procesarlo con un fpga, pero necesito un transformador cuya salida sea proporcional al voltaje de entrada, me explico, si es un transformador de 120V a 12V que cuando varíe la entrada lo haga la salida de manera proporcional, es decir, si el Vin baja a 60V la salida sean 6V.

 

Estuve revisando la página y me tope con estos transformadores, que son lo ideal para mi proyecto ECO2003-1,5S12 - BLOCK - Transformador de Aislamiento, EI 30 x 12.5, 1.5 VA, 1 x 230V, 1 x 12V, ECO 2003 Series | Newark… 

 

Solo que tengo esa duda, si la salida cambia dependiendo de la entrada o si la mantiene fija a 12 sin importar que baje el voltaje de entrada.

 

Muchas gracias por su tiempo y ayuda.

  • Sign in to reply
  • Cancel
  • guss
    0 guss over 9 years ago

    Si los transformadores de ese tipo tienen una salida proporcional a la entrada bajo la siguiente relación

     

    Esto es siempre se cumple :

    Vp.Ip=Vs .Is

    • Cancel
    • Vote Up 0 Vote Down
    • Sign in to reply
    • Verify Answer
    • Reject Answer
    • Cancel
  • marizcal
    0 marizcal over 9 years ago in reply to guss

    Es correcto lo que comenta Agustín, la potencia se mantiene.

     

    El transformador que buscas tiene una relación 10:1, debes de conectarlo adecuadamente porque si lo haces en el otro sentido, 120 V en el primario,  tendrás un voltaje de 1,200 V en el secundario.

     

    Contestando tu duda, siempre se mantendrá esa relación.