Bonjour, j'ai récement acheté un RaspberryPi et j'aimerais installer un controleur du puce RFID pour controler l'ouverture d'une porte à verou électrique.
Quel lecteur de puce RFID me recommande-t-on pour la Raps ?
D'avance merci.
Be sure to click 'more' and select 'suggest as answer'!
If you're the thread creator, be sure to click 'more' then 'Verify as Answer'!
Bonjour, j'ai récement acheté un RaspberryPi et j'aimerais installer un controleur du puce RFID pour controler l'ouverture d'une porte à verou électrique.
Quel lecteur de puce RFID me recommande-t-on pour la Raps ?
D'avance merci.
Bonjour,
Pour ton lecteur de RFid, il faut savoir qu'il existe en gros 3 technologies.
Le 125kHz qui utilise des cartes le plus souvent en lecture seules. La distance de lecture est assez grande 5-10cm.
Le 13.56MHz qui utilise soit des cartes de type MIFARE ou des cartes à base de microcontrôleurs. avec une distance de lecture de environs 1-3cm.
L'UHF qui n'est pas du tout recommandé pour des contrôles d'accès car la distance de lecture est de plusieurs mètres et varie beaucoup en fonction de l'environenment.
Pour avoir pas mal travaillé dans le domaine de la RFid, je te conseille un lecteur 13.56MHz avec des cartes MIFARE.
Car les cartes sont très répendues et si tu veux augmenter la sécurité, il est possible d'écrire des données dans la carte.
La plus part des coupleurs (lecteur dans le jargon) RFid ont une interface de communication série ou Wiegand.
Pour le RPi, l'interface série serait à mon avis la meilleure solution.