Medical
  • Technologies
  • More
Medical
Forum 无线医疗已成大势所趋,5大医疗应用类型介绍
  • Blog
  • Forum
  • Documents
  • Events
  • Polls
  • Members
  • Mentions
  • Sub-Groups
  • Tags
  • More
  • Cancel
  • New
Join Medical to participate - click to join for free!
Actions
  • Share
  • More
  • Cancel
Forum Thread Details
  • Replies 0 replies
  • Subscribers 14 subscribers
  • Views 839 views
  • Users 0 members are here
  • 药物跟踪
  • 远程医疗
  • 无线局域网
  • rfid
  • 无线医疗
  • 无线广域网
Related

无线医疗已成大势所趋,5大医疗应用类型介绍

qiqirainbow
qiqirainbow over 16 years ago

        将无线局域网和RFID等无线技术方案应用于医疗行业之后,将能够极大地提升医院的服务能力,能够让医生尽快对病人确诊,保障了病人生命的安全。

        医疗是与生命最直接相关的行业,救命如救火,一刻也延误不得。将无线局域网和RFID等无线技术方案应用于医疗行业之后,将能够极大地提升医院的服务能力,不仅方便了医院内部的信息沟通,更重要的是能够让医生尽快对病人确诊,保障了病人生命的安全。人生一百,或许从此不再是一种期望。

        北京市天坛医院是我国一家以神经科为重点学科的三级甲等大型综合医院,也是世界三大神经外科研究中心之一、亚洲最大的神经外科临床、科研、教学基地和世界卫生组织在中国的神经科学培训合作中心。自上世纪90年代初,实施医院信息化之后,医院的医疗水平和服务质量有了进一步的提高。

一、无线应用渐成趋势

        面对病人越来越个性化的治疗要求、面对减少医疗事故的压力,天坛医院急需引入新的技术手段,将现有的应用升级成"网络无处不在"的无线应用,力图实现快速、及时地把病人数据传输到医生那里用于诊断,减少与降低患者的就医时间和成本,同时也提高了医护人员的查房效率,并避免了因字迹模糊潦草而 导致医疗事故的发生。另外,无线应用的部署,也使得天坛医院能够实现医疗设备、信息的高度共享和有效利用。

        天坛医院的信息化及最新的无线应用只是中国医疗信息化进程中的一个侧面,但是这样的信息化和无线应用正代表着如今医疗行业信息化的一个发展趋势。包括上海东方医院和北京协和医院等在内的国内数家大医院,都已经开始了无线应用的尝试。

        随着医疗行业信息化的不断进步,医院已经可以通过医院信息管理系统(HIS)来及时更新患者资料。而利用无线技术,医护人员更是得以从任一地点对患者信息、诊断报告和治疗方案等进行及时的访问、输入和修改,将医生、护士及相关管理部门协调为一个整体,这就使得医院的医护水平和服务能力大大提高,可以降低不必要的医疗事故。

        无线局域网和RFID技术的不断发展,使其在医疗行业找到了越来越多的合适的应用,在解放了医护人员技术羁绊的同时,使得医院及其医护人员可以将更多的工作焦点放在了满足病患的看护需求上。

        赛迪顾问调查显示,2004年内,中国医疗行业IT应用总体市场规模36.9亿元中,有76.1%投入在硬件产品上,而软件产品和信息服务产品已经分别占到15.3%和8.6%。可以肯定,随着医疗行业基础设施的逐步完成,在今后的几年,软件产品和信息服务产品,即基于现有的有线和无线的医疗应用将会逐年增长,为病患提供更好的、更周到的服务。

二、结合具体实际 发掘无线应用

        医疗卫生是关系到每个人身体健康的社会公共事业。尽管中国医疗行业的信息化管理水平获得了很大的提高,从单机向网络化的方向发展。但是,与国际相比,中国的医疗水平还处于相对落后的状态。

        医疗行业必须抓住信息技术发展的机遇,利用后发的技术优势,直接采用最新的技术,应用到临床和诊断上,这样才能够更好地发挥医院的整体优势,提升经济效益,增强其竞争能力。

        从有线网络时代到无线网络时代,是一个巨大的进步,也是一个实现医疗行业跨越式发展的机会。但是,到目前为止,医疗行业的无线应用并没有太多的案例可供参考,甚至一些已有的应用也只是在原有有线应用基础上的延伸和扩展。要抓住后发优势,就必须结合具体实际,突破原有思维的束缚,打破旧有的桎梏,大胆创新,才能发掘出更优秀的应用来发挥医院的优势。

        其实,我们通常所讲述的无线应用包括多种技术的运用,包括无线广域网、无线局域网技术和RFID技术。而具体实现什么样的无线应用,与什么样的无线技术进行结合,则有待于医院自身的发掘,从具体的实际出发,才能够获得最具有价值、最有效的应用。

1.     无线局域网应用

        [Wi-Fi(Wireless Fidelity,无线相容性认证)的正式名称是"IEEE802.11b",1999年,Wi-Fi适时诞生,其传输速率高达11Mb/s,覆盖距离可达数英里,且所用的2.4GHz频谱无需申请。] RFID技术网

        最近几年,在国内外医疗市场上,无线技术得到了广泛的应用,无线局域网医疗设备的应用正以前所未有的速度增长。有报告指出,基于医护人员希望改善工作流程、增加生产力和改善病人满意度的原因,欧洲的无线医疗设备销售额将有巨额增长,在2008年增加到4.458亿美元。而美国的无线局域网市场到2010 年将高达20亿美元,并且从相关的服务和无线网络运营的收入将增加到70亿美元。快速发展的市场,将有力地推动无线医疗设备的开发。在将来,将会有为数不少的无线局域网医疗设备推向市场,对于医疗行业中的无线应用将会有很大的发展。

        在Intel和微软的推动下,Wi-Fi技术经过短短几年的发展,终于在2002年迎来了第一个高潮:2002年,全球销售出了1800万个Wi-Fi" 热点";在美国,目前有超过3000万个家庭和办公室在使用Wi-Fi技术,5000多个免费Wi-Fi接入热点迅速铺开,北美无线LAN用户已经达到 420万,2003年3月,Intel推出"迅驰"品牌,同时展开了高达三亿美元的宣传计划,随后,各大笔记本厂商纷纷宣布跟进。

2.     RFID应用

        [RFID是射频识别技术的英文(Radio Frequency Identification)的缩写,它是20世纪90年代开始兴起的一种自动识别技术,RFID是一项利用射频信号通过空间耦合实现无接触信息传递并通过所传递的信息达到识别目的的技术。 ]

        与此同时,在医药和急救中的RFID应用也渐成气候。已经有报道说,医药行业将会率先实现RFID的单体使用,这样将能够有效地杜绝假药的问题和过期药品无法检测的问题,这对于降低医疗事故,减少医患纠纷,将有显著的意义。

        此外,软件提供商Integrated Business Systems and Services (IBSS)也在日前宣布它最新 开发了一款RFID资产人员跟踪系统,目前主要面向医疗护理市场,用来跟踪患者和医疗设备,能够降低劳动强度,提高护理人员工作效率,并且为医院节约成本。

        同时,针对近年假药问题日益严重的趋势,为了更好的打击假药行为,美国食品与药品管理局联合几家大型制药厂,在医药行业引入RFID技术,通过它将能够轻易地识别药瓶的"真实身份"。

        与此同时,我国国内首家RFID医药物流中心——北京医药股份有限公司所建的12000平米现代化物流中心也已投入使用。该中心实现了药品验收、存储、分拣、配送等环节的自动化和信息化。是目前国内医药流通领域首家现代化医药物流配送中心。

3.     无线广域网应用

        [无线广域网(WWAN )技术可使用户通过远程公共网络或专用网络建立无线网络连接。通过使用无线服务提供商所维护的若干天线基站或卫星系统,这些连接可以覆盖广大的地理区域,例如可以覆盖到世界上许多城市或者国家(地区)。]

        就目前而言,无线广域网的应用还仅仅止于短信和信息咨询等应用,以便为患者提供救护信息。如果说无线局域网和RFID针对急救方案有措施的话,那么北京市卫生局的一项应用就是专门针对慢性疾病。

2004年,北京市卫生局、摩托罗拉和MedDay在中国组建了一个独特的联盟,其宗旨为将技术、社会义务和医疗卫生结合起来,共同抗击慢性病和公共卫生威胁。

       该联盟将在北京的部分医院,对高血压和糖尿病患者实施为期6个月的用RegPoint解决方案的跟踪治疗。RegPoint是MedDay公司的疾病监测和管理系统,它将患者模块集成在一部基于Linux操作系统的翻盖智能手机中。该方案的措施能够保证医生监督患者治疗方案的执行情况,更正患者不恰当地使用处方药以及找出用药方面的错误并及时更正。

        或许在将来手机将会成为一个重要的载体,成为每个人的健康伴侣和顾问。而随着3G时代的到来,相信会在无线广域网中有更大和更富有想像力的应用。

4      无线应用的问题

        很多人都担心诸如Wi-Fi之类的无线局域网方案,将会影响到医院内的精密仪器的作用,而且还有可能会使其产生误差。而在医院中实施无线局域网,也会产生很严重的安全问题,患者的病历、医生的治疗方案,一旦泄密,也将造成不可预期的后果。

       此外,采用RFID植入技术治疗方案,将会使得个人的隐私受到侵犯,甚至招致一些推销员的针对性的推销,这些都是令人担心的问题。

        然而,瑕不掩瑜,一旦有关问题能够顺利解决,无线方案在医疗行业的应用将有极大发展。每个人将会得到足够个性化的服务和细心的照料,人生七十,甚至一百,都将不再是一个设想。

三、相关链接:无线在医疗行业的应用类型

        无线技术目前已经在许多国家和地区得到广泛应用和实施。对于无线技术在医疗中的应用主要表现在远程医疗、患者数据管理、药物跟踪、病人数据收集、医疗垃圾跟踪等方面。

1.      远程医疗

        2004年8月,甘肃省平凉市泾川县通过"远程医疗会诊系统"集点对点音频、视频、图像、文字、数据为一体的多媒体数据通道,以512kbit/s的对称速率同步连接兰医一院、北京中日友好医院、日本大阪医院的"远程医疗会诊系统"终端,实现远程诊断、会诊咨询及护理、远程医学信息服务等医学活动。

2.      患者数据管理

        针对特殊疑难患者,临床医生可以通过手持平板电脑,在无线局域网覆盖范围内的任何地方,及时查阅相关资料,避免了为查询资料医生往来于办公室的麻烦。

3.      药物跟踪

        美国制药商、经销商和零售商将RFID标签贴到药瓶上,然后通过配送渠道发送到目的地。这个叫做Jumpstart的项目将试验在物品级上使用RFID的可行性,使用RFID跟踪单个药瓶、改进库存管理、防止零售商缺货以及当药品需要召回时跟踪药品。

4.      病人数据收集

        为了发明一种新的无线应用,2004年7月,加拿大Zarlink Semiconductor Inc.公司宣布正在为所谓的体域网(body area networks)研究体内天线设计(in-body antenna design)。Zarlink的研究工作属于欧盟"健康目标"(Healthy Aim)项目的一部分。参与"Healthy Aims"计划的公司正在开发一系列人体植入医疗器件,以帮助老年人和残疾人。值入体内的医疗器件利用Body area networks可以与基站通讯,最远距离达三米,使得保健专业人员能够收集器件的性能数据和病人数据。

5.      医疗垃圾跟踪

        2004年7月,日本垃圾管理公司Kureha环境工程公司开始检验RFID能否用于跟踪医疗垃圾的试验。Kureha公司说,这是亚太地区第一个利用 RFID跟踪医疗垃圾的试验。试验的目的是检 验RFID标签技术是否能有效地在医疗垃圾运送给处理场过程中跟踪它们。主要目标是利用跟踪系统确定医院和运输公司的责任,防止违法倾倒医疗垃圾