Medical
  • Technologies
  • More
Medical
Forum X射线机基础知识
  • Blog
  • Forum
  • Documents
  • Events
  • Polls
  • Members
  • Mentions
  • Sub-Groups
  • Tags
  • More
  • Cancel
  • New
Join Medical to participate - click to join for free!
Actions
  • Share
  • More
  • Cancel
Forum Thread Details
  • Replies 0 replies
  • Subscribers 14 subscribers
  • Views 1824 views
  • Users 0 members are here
  • x射线
  • 基础知识
Related

X射线机基础知识

启蒙19
启蒙19 over 15 years ago

一、概述:

1895年11月8日,德国物理学家伦琴在研究阴极射线管中气体放电实验时,偶然发现了X射线。很快X射线就应用于医学成像,开创了一种内脏器官无创伤影像诊断方法。
X射线是一种波长极短,能量很大电磁波,它除了具有可见光的一般性质外,还具有自身的一些特性,即穿透作用、电离作用、感光作用、荧光作用及生物效应等。
X射线在医学上的应用有三个方面的内容,即X射线诊断、X射线治疗及X射线防护。用于诊断的X射线机称为诊断X射线机,可以作透视、摄影检查。X射线透视主要依据的是X射线的穿透作用,差别吸收及荧光作用;X射线摄影依据的是X射线的穿透作用,差别吸收及感光作用。X射线摄影检查又可以分为普通摄影、滤线器摄影、断层摄影等几种方法。

二、X射线机高压部件简介

(一)X射线管
X射线产生需要三个条件:(1)电子源;(2)高速电子流;(3)靶。X射线管就是据此设计制造的产生X射线的核心器件。X射线管主要由阴极、阳极和玻璃壳三部分组成,阳极和阴极封装在高真空度的玻璃壳内。阴极(钨丝)在高温下可发射足够数量的电子,这些电子在阴阳两极高压作用下被加速成为高速电子流。当高速电子撞击钨靶时,电子动能转换为两部分能量:其中不到1%能量转换为X射线能量;而99%以上能量转换为阳极热量,加速了阳极靶面的温升。X射线管分为固定阳极X射线管和旋转阳极X射线管,两者结构区别主要体现在阳极上,前者主要由钨靶面和传热的铜体构成,后者主要由靶面、转子、转轴、定子及轴承组成。旋转阳极X射线管分为低速管(3000转/分)和高速管(9000转/分)两类。为减少磨损和防止共振,旋转阳极X射线管一般都有制动装置。X射线管放置在X射线管管室中,两者之间充满了用于绝缘和冷却的变压器油。

(二)高压发生器
高压发生器的主要作用是供给X射线管阴、阳两极直流高压和灯丝加热电压。其主要由高压变压器、灯丝变压器、高压整流器、高压交换闸、变压器油及封装以上部件的箱体组成。高压初级电压经高压变压器升压、高压整流器整流后,成为直流高压,通过高压电缆加到X射线管阴阳两极。灯丝初级电压经灯丝变压器降压后,通过阴极高压电缆加到X射线管灯丝。一台X射线机经常带有两个或三个X射线管,这些X射线管分时工作,通过高压交换闸进行切换。变压器油起绝缘和散热的作用。

(三)高压电缆
高压电缆是连接高压发生器和X射线管的器件,主要用于传输X射线管阴阳两级高压及灯丝加热电压。高压电缆分同轴高压电缆和非同轴高压电缆两类,其结构从里到外依次为导电芯线、高压绝缘层、半导体层、金属屏蔽层及保护层。阴极电缆有三芯和二芯两类,分别用于双焦点和单焦点X射线管。高压电缆两端装有高压插头,分别与装有高压插座的高压发生器和X射线管相连。

三、诊断X射线机的组成

诊断X射线机主要由主机和外围设备两部分组成。每部分的具体组成如下表所示。

四、X射线机主机系统基本电路

X射线机主机系统就其电路而言,可分成以下10个组成部分:
1. 电源电路  为X射线机各部分电路提供所需的电源电压,其核心部件是自耦变压器。
2. 高压初级电路  给高压变压器提供电源的电路。要求高压初级可实现管电压的调节、管电压的控制和管电压的指示。
3. 高压次级电路  将高压变压器次级输出的交流高压通过整流器件变换为直流高压并送到X射线管两端。
4. X射线管灯丝加热电路  供给X射线管灯丝加热电源的电路,分为灯丝初级电路和次级电路,其基本要求为稳定和可调。
5. 管电流测量电路  管电流的测量通常使用毫安表和毫安秒表。此表串接在高压变压器次级中性点上,并安装在控制台上,以指示曝光时的管电流。
6. 延时电路  主要作用是完成电路、器件、装置及机械传动过程中所需要的等待时间。例如旋转阳极启动时间、灯丝增温时间、点片摄影时由透视状态转换到摄影状态所需要时间等,都是由延时电路提供的。
7. 限时电路  控制曝光时间的电路。通常通过控制高压接触器或主可控硅的通断来控制曝光时间。常用限时器有机械限时器、电子限时器及自动曝光限时器等。
8. 旋转阳极启动电路  控制旋转阳极转动的电路。通常有如下几个方面的要求:一是要能快速启动;二是要有延时;三是要有降压装置;四是要有保护装置;五是要有制动装置。
9. X射线管安全保护电路  每只X射线管都有自己的最大容量。使用时,如果超过它的极限就会造成X射线管的损坏。为了保证每次曝光都在X射线管的最大允许负载下进行,许多X射线机都设有X射线管安全保护电路。但这种保护属于一次性预置保护,只对一次性曝光过载起保护,而对额定值内的连续重复曝光而出现的累积性过载不起保护作用,所以在使用X射线机时,相邻两次曝光之间要有足够时间的间隔,以保证X射线管充分冷却。
10. 控制电路  控制电路是指按照临床技术要求利用以接触器和继电器为主要执行元件,来控制X射线的发生和中断,并能协同某些机械动作的综合性电路。
以上10个基本电路组成了一台X射线机的主机电路,他们之间相互作用、相互控制

 

来源:互联网