Medical
  • Technologies
  • More
Medical
Forum 医疗电子---IC领域的大事件
  • Blog
  • Forum
  • Documents
  • Events
  • Polls
  • Members
  • Mentions
  • Sub-Groups
  • Tags
  • More
  • Cancel
  • New
Join Medical to participate - click to join for free!
Actions
  • Share
  • More
  • Cancel
Forum Thread Details
  • Replies 0 replies
  • Subscribers 14 subscribers
  • Views 388 views
  • Users 0 members are here
  • 医疗电子
  • 医疗影像
  • 赛灵思
Related

医疗电子---IC领域的大事件

启蒙19
启蒙19 over 15 years ago

来源:电子工程世界

 

 

 

如果要在IC 圈内里评选出最具影响力的“大事件”,恐怕非医疗电子莫属。因为它不仅仅关系到功耗和成本,还牵扯到全球问题,而且丝毫不受泡沫经济的影响。

 

       然而,这样一个厂商关注度很高的产业,发展似乎并没有其支持者所预期的那样,赛灵思这个在通信领域常听到的名字,也已成了众多拓荒者之一。那么,它是如何看待这个市场?且让我们听听赛灵思的意见。

 

       电子工程世界:如何看待医疗电子的市场(包括世界的、中国的)?与其他比较热门的应用相比,医疗电子市场具有哪些比较鲜明的特点?

        赛灵思:医疗电子市场前景不错,过去几年的发展势头将会延续下去。据市场调研机构Espicom预计,2010年全球医疗器材市场将突破2000亿美元,其中,医疗电子将占45%,达到900亿美元的规模。 未来几年,中国医疗电子市场年均复合增长率达18.2%,2011年中国医疗电子市场规模有望接近500亿元。消费和通信等行业主要受到消费者意愿以及支出能力的影响。在这方面,医疗电子行业有所不同,推动其发展的不仅有消费者需求,还有人口老化、医疗成本上升等全球问题。医疗保健行业希望技术进步能够帮助解决此类问题。其结果是医疗市场的发展相对稳健,较少受到泡沫经济的影响。

 

      随着人口老化成为全球问题,全球范围内对医疗保健服务的需要也在不断增加,这导致医疗行业的增长势头会更快。

 

      从中国市场的角度来说,除了我们前面所说的全球发展趋势以外,中国本地市场的发展会更为强劲。因为对于本地开发和生产的医疗电子设备的需求不断增加,这些设备可以替代从其它国家进口的更昂贵的医疗设备。未来,就像消费和通信等其它行业一样,本地生产的医疗电子设备也有望出口到其它国家。

 

        电子工程世界:在医疗电子产业欣欣向荣发展的背后,究竟有哪些挑战?

 

        赛灵思:医疗电子行业面对的挑战主要在以下几个方面:
A)产品
-随着生活水平的提高,消费者对医疗保健服务的期望也在提升。对于医疗电子设备生产商来说,要生产性能更高但成本更低的产品,给他们带来了更大的压力。
-潜力最大的市场之一是面向家庭和医院使用的便携式医疗设备。另一大挑战是市场需要高性能、低功耗,而且工作时间持久的便携式医疗设备。
这些挑战也给半导体供应商带来了压力,迫使他们提供满足最终用户期望的解决方案。
B)财务
尽管医疗电子设备将会持续稳定发展,但医疗设备的产品开发周期通常比较长,产品质量认证过程非常严格并且需要更长的时间。因此,医疗电子设备的投资回报时间相对较长,因此涉足医疗电子行业的企业需要有较强的经济实力,并且有合理的战略规划来维持产品开发。

        电子工程世界:医疗电子市场有哪些待掘的应用领域?

 

        赛灵思:以下领域将会有较大的发展空间:
       如前所述,由于消费者对医疗保健服务有了更高的需求,对于替代2D单色图像设备的高分辨率和3D成像应用的需要将更为强烈。

 

      另一个领域就是医用和家用便携式电子设备的需求在不断增长。特别是测量血糖、血压等的便携式设备,能够在家中方便地提供健康监测并提供预防性措施。这将会导致对低功耗低成本便携医疗电子设备的强劲需求。

 

     从全球市场来看,科学家和商业企业近年来在生物医疗领域投入甚巨。这也是高性能高可靠性医疗电子设备增长的另一个应用领域。我们期待着在行业成熟时中国也会遵循同样的发展趋势。

        电子工程世界:医疗电子半导体技术与普通技术的不同之处有哪些?存在哪些挑战?

 

        赛灵思:    与其它消费应用比较,可靠性、准确度和耐用性在医疗应用中更为重要。因此无论是在医院使用的复杂高性能设备,还是家用便携式监测设备,医疗应用中采用的半导体技术都必须符合严格的要求。挑战在于以可以接受的成本提供高质量医疗器件。

 

      半导体行业发展迅速,其工艺技术不断更新。然而,新技术投资越来越昂贵,特别是从90nm 到 65nm,以及现在向45nm/40nm的转移。由此带来的挑战是保持成本足够低的情况下为医疗电子行业提供新技术。

        电子工程世界:是什么样的驱动力,使得赛灵思加大了在医疗电子领域的投入?

 

        赛灵思:赛灵思极为重视产品质量和可靠性,并将继续领导高性能FPGA发展的潮流。这与医疗电子行业的需求是一致的, 赛灵思公司相信医疗行业客户需要可编程能力和售后升级功能来保护他们的资本投资。

 

      此外,赛灵思公司的产品广泛应用于军事、航空/航天等同样要求严格的行业中。我们也希望业务多元化,从而避免对于某种行业的过度依赖。医疗电子领域 的潜在市场将使赛灵思公司继续投资开发针对此类应用的产品。

        电子工程世界:赛灵思最关注医疗电子哪些应用领域?为什么?其中独特技术有哪些?

 

        赛灵思: 赛灵思公司拥有的许多行业领先技术都可用于医疗应用。例如, Spartan 和 Virtex产品系列中的高性能DSP能力特别适用于高分辨率,高性能, 和需要3-D彩色图象重建的高端医疗影像设备。赛灵思公司的Virtex-5 FXT平台, 是业界首个提供多达两个业界标准的PowerPC 440处理器模块的FPGA产品,加上高性能DSP和高速SesDes,对于需要高分辨率图像处理、高性能数据分析、高速数据传输的设备开发非常理想。采用赛灵思FPGA,开发人员还可以集成自己开发的专用IP。赛灵思在高性能FPGA领域处于领导地位,在许多行业用于大批量生产的产品中。在便携式设备方面,赛灵思Spartan产品系列提供的FPGA可以用于低功耗和低成本应用。

        电子工程世界:赛灵思在医疗影像的影响力在不断加强,如何看待这个市场及未来趋势?

        赛灵思:
如上所述,我们了解到市场对于高分辨率、3D采用图像处理和重构设备的需求很大。赛灵思公司在DSP和嵌入处理领域的领先技术将会补充并推动这一行业发展趋势。设备制造商可以利用赛灵思公司的FPGA器件来缩短开发周期、降低投资和风险,并可以在产品中集成自己的专用IP。

 

      我们看到,医疗图像正在从单色转向彩色、从2D转向3D,从标准分辨率(SD)转向高分辨率(HD),因此迫切需要成本可以接受,并且性能更高的医疗设备。

        电子工程世界:如何看待与医疗设备厂商的合作?有哪些收获?

        赛灵思:
面对以更低成本提供更高性能的压力,医疗设备生产商希望供应商能够充分理解其要求并提供支持IP重利用的平台。这将可以降低开发风险和投资成本并缩短开发周期,从而加快产品开发过程。

 

      赛灵思公司将继续通过不同的产品系列提供多种通用平台,在满足这些要求方面处于非常有利的地位。我们在继续开发领先FPGA产品方面做出的承诺,意味着今天使用赛灵思产品的生产商可以确信:他们将可以不断从赛灵思获得后续解决方案,支持未来产品开发。