Medical
  • Technologies
  • More
Medical
Forum 窥探大脑:脑-机接口硬件步出研究领域
  • Blog
  • Forum
  • Documents
  • Events
  • Polls
  • Members
  • Mentions
  • Sub-Groups
  • Tags
  • More
  • Cancel
  • New
Join Medical to participate - click to join for free!
Actions
  • Share
  • More
  • Cancel
Forum Thread Details
  • Replies 0 replies
  • Subscribers 14 subscribers
  • Views 305 views
  • Users 0 members are here
  • 大脑
  • 医疗设备
Related

窥探大脑:脑-机接口硬件步出研究领域

启蒙19
启蒙19 over 15 years ago

来源:EDN

 

 

 

  一个精确而低成本的BCI(脑机接口)可以帮助实现科幻理想,即不需要说话、打手势,或在键盘上输入,就能与机器通信:你只要思想,机器就会响应。BCI技术不仅是科幻爱好者的天地,它还有着明确的用途:用于瘫痪病人的诊疗设备,或针对大脑状况的研究,如帕金森症或癫痫。其它可能的应用包括:游戏控制接口以及军用设备。例如,美国国防部高级研究计划署(DARPA)为改进矫正整形术的仿生臂项目对犹他大学的BCI研究作了部分投资。此外,不断增长的军用遥控飞机应用也突显出了BCI的军用潜力。

  大脑是一个充满液体和神经元的3磅容器,神经元之间通过微小电脉冲的激励做相互交流。这些电信号的追踪有几种方式:一种方式需要进入颅骨内,在脑上或脑内植入电极。这种方法有风险,迄今仅用于治疗目标,例如,用于癫痫的研究与治疗。另一种方法叫ECOG(皮层脑电图),它的出现可回溯到50年代。它是将电极直接置于大脑的暴露面上,但仍然处于颅骨内,记录来自大脑皮层的电活动。

  犹他大学研究人员的最新研究采用了婴儿用阿斯匹林大小的硅电极,其悬浮在大脑上方,但仍在颅骨内。微ECOG(microECOG)包括了一个电极阵列,而不只是一只电极(图1和参考文献1)。研究人员将微型电极阵列置于颅骨与大脑之间。他们发现,这些电极可以准确地探测到控制手臂运动的大脑信号。外科医生将两种微ECOG置于严重癫痫病人的大脑上。为了置入较大ECOG电极,临时去掉了病人的部分颅骨,电极的位置是在导致癫痫病发作的脑区。这些较大的金属制钮扣式电极按照数字编号。图1(左)亦显示了两个微ECOG阵列,每个有16只微电极,连接到穿过橙色与绿色管子的微导线上。图像编辑软件将电极汇总在图中。图1(右)显示了一个有32个微电极的微ECOG阵列,它连接到穿过图下方一只透明管的微导线上。绿色导线连接到大的普通ECOG电极上。

image

  ECOG与微ECOG都是穿入大脑的电极和EEG(脑电图)之间的中间步骤,EEG将电极放在颅骨外的头皮上。与有风险的外科手术性质ECOG相比,EEG方法相对简单,它采用粘连方式,将电极固定在头皮上。不过,大脑电信号要到达头皮的电极,就必须经过颅骨。骨导电率很低,信号会很快衰减。当大脑的信号穿过膜、颅骨和头发时,这些已很弱小的信号就更难以识别了。医疗用途的EEG使用需要导电凝胶的电极,在粘贴和去除时很麻烦。医疗级EEG传感器系统的价格可达数万美元,从而使BCI的研究停留在学术和医疗研究领域(图2)。

image

  然而,高利润的游戏市场已将游戏的思想控制看作一种新颖的花样,而军队应用也推动着对BCI设备的兴趣,因而其成本开始下跌,远低于医疗研究质量EEG的数万美元价格。最近由Emotiv公司提供的Epoc以及NeuroSky公司的Mindset价格都在约150美元〜300美元。

  基于EEG的头戴套件如何获得了强大的BCI硬件方案?今年初,在麻省理工学院的一个BCI工作室内,奇点大学(Singularity University)始建者Rod Furlan概述了他对有创和无创BCI的观点(参考文献2)。他说:“无创接口一般只限于读取大脑的状态,因此不可能发展出健壮的输入输出解决方案。专家们一致认为,EEG可能是一个死胡同,因为,虽然它提供了很好的临时解决方案,但可实现的最大空间方案却可能缺乏未来的应用需求。”

  EEG套件制造商Emotiv公司的合伙创始人兼总裁Tan Le解释了人脑、EEG局限以及Emotiv的方案(参考文献3)。她说:“我们的大脑由数十亿神经元构成,轴索连接起来的长度约有17万公里。当这些神经元相互作用时,化学反应会产生出电脉冲,这是可以测量的。我们大脑的大部分功能是分布在大脑的外表层。为了增加可用的脑容量面积,大脑表层有大量褶皱。这种褶皱给电脉冲的解析带来了很大的挑战,因为每个人脑皮质的褶皱方式都不一样。即使一个信号来自大脑的相同功能部分,但由于结构的折叠,每个人的实际位置都非常不同,哪怕是两个孪生人。”

  “Emotiv 创造了一种算法,可‘解开’皮层褶皱,使信号更近地映射到其来源,从而能用于大量人口。EEG测量一般要用一个由传感器陈列组成的发网。Emotiv套件是一个14通道的高保真EEG采集系统,不需要做头部备皮,也没有导电胶。它只要几分钟的穿戴和信号安定时间。它是无线的,价格只要几百美元。”

  将其从盒中取出,连接到PC,戴到头上,花点时间做一些练习,让套件的算法学习你的大脑波形模式,然后就可以开始用你的大脑控制PC上的虚拟图像了(图3)。很棒吧?

image

  黑客Cody Brocious也这么认为。Brocious刚开始了解BCI世界,就被Emotiv设备的简单性所吸引,他希望更深入地研究。他请求黑客社区赞助购买一套产品,并且很快