Medical
  • Technologies
  • More
Medical
Forum 片上系统架构在便携式医疗电子中的应用
  • Blog
  • Forum
  • Documents
  • Events
  • Polls
  • Members
  • Mentions
  • Sub-Groups
  • Tags
  • More
  • Cancel
  • New
Join Medical to participate - click to join for free!
Actions
  • Share
  • More
  • Cancel
Forum Thread Details
  • Replies 0 replies
  • Subscribers 14 subscribers
  • Views 256 views
  • Users 0 members are here
  • 片上系统
  • 系统软件
  • 嵌入式
  • 便携医疗电子
  • 便携医疗设备
Related

片上系统架构在便携式医疗电子中的应用

启蒙19
启蒙19 over 15 years ago

来源:中电网

 

 

众所周知,近年来便携式医疗电子已经有了极大的发展并且被广泛应用。越来越多的新产品已经在市场上出现。实效性好的可以大量生产的就是那些设计简单、性能优越的方案,这样才能保证设备成本降低。要做到这一点,设计师需要考虑功耗、成本、尺寸、器件的FDA认证,以及其他因素。

 

一个典型的便携式医疗电子系统包括下面几个部分:模拟前端(用于数据采集)、放大器和滤波器(用于信号调整)、模数转换器和传感器(用于信号采集)、按钮(用于接受用户的反馈)、单片机(执行算法),以及各种各样的接口,如LCD显示器,USB端口等等。传统设计需要把所有需要的部件都放到PCB上。这种方法增加了整个系统的BOM、PCB复杂性和设计周期。使用分立器件也不利于IP保护,因为它可以很容易仿制。

 

便携式医疗设备设计和生产也受食品和药品管理局(FDA)管制。这意味着他们的设计与生产必须遵循精确过程归档,性能必须严格满足文档要求,必须通过开发测试、量产测试和现场应用。一个国家食品药品监督管理局要求医疗器械中使用的器件在接下来的5年必须能供货。这就刺激开发者减少整体器件数目以便FDA认证更简单。

 

image
图1 血压监护仪传统设计方案

 

图1和2给出了一个典型的血压监护仪(BPM)和一种非接触式的数字温度计使用传统设计的方案架构。

 

image

 

图2 非接触式数字温度计传统设计方案

 

传统方案

 

一个典型的血压监护仪使用压差传感器测量袖口或手臂的压力。这个传感器是作为输出的,只有几十微伏(30µV~50µV),输出压力信号需要使用高增益放大器放大,从而达到良好的共模抑制比(CMRR)。通常增益和共模抑制比需要分别达到约150和100分贝。压力信号的脉冲振动的频率在0.3Hz~11Hz之间,振幅约为数百微伏。这类振荡可以通过200增益和截止频率在0.3Hz~11Hz的带通滤波器提取出来。速度为50赫兹的10位ADC是用来把压力传感器和振动信号数字化。两个计时器是用来计算心跳以及实施安全定时器的功能。安全定时器用来调节压力在某一段时间内保持在目标手臂。安全定时器是AAMI标准中安全规则的一部分。一个单片机内核使用各种算法计算其收缩压、舒张压压力值。PWM电机驱动来进行袖带的膨胀和收缩。

 

一个典型的非接触式数字测温计采用传感器(或者说是温差电偶热电偶),由热偶(用来测量热电偶温度)和热敏电阻(用来测量环境温度)组成微型机械嵌入式薄膜。热电偶根据节点间的压差产生直流电压。热电偶的输出保持在几微伏。热电偶信号经过一种低噪声精密放大器进行了放大。由一个热敏电阻和一个外部精密电压调节器构成了电压分压器。这个分压器用来转换热敏电阻电压的变化对温度的变化。热电偶和热敏电阻的电压用于计算热电偶和环境温度。通过传感器厂家给的公式或者预存的查找表得到电压,从而得到温度。环境温度加上热电偶温度得到就是最终的温度测量值。

 

当然,在上述的应用中,还需要其他外围电路,例如字段LCD驱动、实时时钟RTC,按钮、EEPROM和USB。

 

单片机外部的器件,比如传感器、模数转换器、LCD驱动/控制器、USB控制器、滤波器,以及放大器都是外围器件。这些器件可以通过通用输入输出端口GPIO或专门的引脚连接到单片机。外部分离器件越多,设计者必须考虑的局限性和约束就越多,例如器件清单管理,多层PCB的复杂性,实现每个器件的FDA认证,增加设计/开发时间,不利于模拟IP保护等等。

 

基于片上系统的方案

 

今天的片上系统(SoC)结构的设计为便携式医疗电子设备提供了一种新的思路。使用片上系统设计可以带来众多的附加价值。图3和图4的设计描绘了血压监测和非接触式数字温度计使用片上系统结构的实现方案。

 

image
图3 使用片上系统的血压监测方案

 

使用基于片上系统的血压监测设备可以简化设计,达到更好的效果。片上系统可以集成设计所需的高增益放大器。振荡脉冲可以通过集成的模拟/数字过滤器来提取。片上系统里面的模数转换器ADC可以用来数字化数据。集成的CPU核可以提供处理能力来处理所需的先进的过程算法。这个器件还可以集成字段LCD驱动(用于显示)、EERPROM(数据日志)、实时时钟(时间标记)、全速USB(作为PC接口)、直接存储器存取DMA(与CPU数据交换)和电容感应按键(可以取代机械按键)。片上系统中的定时器可以用来计算出心率和处理安全功能,集成的脉宽调制器PWM可以用来控制电机。片上系统还可以工作在独特的宽工作电压下并且可以达到较低的功耗,这个特点正是电池驱动设备的理想特性。

 

image
图4 使用片上系统的非接触式数字温度计方案
对于红外测温仪,片上系统也集成了所需的放大器以及模数转换器(检测微伏变化)。片上系统内部的精密参考电压为传感器提供了稳定的、准确的参考。片上系统还集成了其他功能,包括字段LCD驱动、EEPROM、实时时钟RTC、USB接口、电容感应等等。

 

如上所述,片上系统集成了便携式医疗电子应用所需的大部分外围器件。这不仅可以减少外部器件,还可以保护模拟IP,因为他把大部分模拟器件都整合到了芯片里面。并且,更少的器件还意味着可以简化PCB,缩短设计时间,从而更快的投放市场。芯片里面的不同外围器件的电源可以单独设为不同的模式,因此系统电源管理变得更简单、更有效。片上系统芯片还可以动态重构,这也降低了成本和时间,并且有利于重新设计或改变设计。最重要的是,使用片上系统结构简化了器件清单,这使FDA认证更简单。便携式医疗电子设备所有类型——血糖测定仪、血压计、便携式心电图设备等,都可以使用这种方法实现。

 

举例说明,赛普拉斯的PSoC产品(可编程片上系统)可用于度身定制手持应用设备(如血压监控器、血糖测定仪和脉冲血氧定量计)。PSoC3/5整合了8051/ ARM cortex M3核(可以工作在33 MIPS和100 DMIPS)、放大器、专用的数字滤波模块、可配置的Delta Sigma 模数转换器、 可以驱动736个字段LCD驱动、电容式触摸感应按钮和接近检测、2KB的EEPROM、全速USB 2.0和许多其它的功能,从而真正达到了单芯片解决方案的目的。以上这些,再加上PSoC Creator集成开发环境(已经预制了每个功能的可编程IP模块,提供了所需的全部设计工具),这使得产品设计者可以随心所欲对自己的产品进行编程,从而可以缩短设计周期。

 

总体来说,使用片上系统可以使便携式医疗电子设计更简单,可以保护知识产权,可以提供新颖独特的方法来使功能更个性化,可以使FDA认证更简单。