Medical
  • Technologies
  • More
Medical
Forum 基于TI DSP系统平台的心电监护仪解决方案
  • Blog
  • Forum
  • Documents
  • Events
  • Polls
  • Members
  • Mentions
  • Sub-Groups
  • Tags
  • More
  • Cancel
  • New
Join Medical to participate - click to join for free!
Actions
  • Share
  • More
  • Cancel
Forum Thread Details
  • Replies 0 replies
  • Subscribers 14 subscribers
  • Views 367 views
  • Users 0 members are here
  • 解决方案
  • 心电监护仪
  • dsp
  • ti
Related

基于TI DSP系统平台的心电监护仪解决方案

启蒙19
启蒙19 over 15 years ago

来源:中电网

 

 

 

随着社会的发展和人们生活水平的提高,人们对健康的重视程度日益增加,但是伴随着生活水平的提高心血管疾病的发病率不断攀升。

特别是近年来随着社会老龄化的加剧,心血管疾病成了威胁人类生命的主要疾病,心脏病成了世界上死亡率最高的疾病。鉴于心血管疾病患者日益增多的严峻形势, 提高预防和监测该疾病的手段势在必行。而心电信号检测是发现心脏病的最直接手段,但目前医院用的心电监护仪几乎全部是进口的,价格昂贵,维护费用高,加重 了医院和患者的经济负担;因此设计一种便携、经济的心电监护设备具有重要意义。本文设计了一种基于TI公司TMS320LF2407A DSP的心电监护系统,此系统体积小、成本低、实用性强。

TMS320LF2407A DSP介绍

心电监护系统很重要的一部分就是对心电信号进行处理,因此选一款合适的信号处理器十分重要。当前最成功的DSP芯片当数美国TI公司的系列产品,其主推的 三大DSP平台TMS320C2000、TMS320C5000、TMS320C6000已经成为当今世界上最有影响力的DSP芯片。

本系统采用TMS320LF2407A为信号处理器和核心控制器。TMS320LF2407A是TI公司推出的新型高性能16位定点数字信号处理器,是 TMS320C2000系列的新成员。它专门为数字控制设计,集DSP的高速信号处理能力及适用于控制的优化外围电路于一体,是真正的单芯片控制器,在数 字控制系统中得到了广泛应用。

TMS320LF2407A DSP具备以下一些特点:

(1)采用高性能静态CMOS技术,使得供电电压降为3.3V,降低了控制器的功耗; 40MIPS的执行速度使得指令周期缩短到25ns,从而提高了控制器的实时控制能力。

(2)基于TMS320C2xx DSP的CPU内核,保证了TMS320LF2407A DSP代码和TMS320系列DSP代码兼容。

(3)片内有高达32KB的FLASH程序存储器,高达1.5KB的数据/程序RAM ,544字双口RAM(DARAM)和2KB的单口RAM(SARAM) 。

(4)两个事件管理器模块EVA和EVB,每个包括两个16位通用定时器和8个16位的脉宽调制((PWM)通道。

(5)可扩展的外部存储器总共192K字空间:64K字程序存储器空间,4K字数据存储器空间和64K字I/0寻址空间。

(6)看门狗定时器模块(WDT)。

(7) 10位A/D转换器最小转换时间为500ns,可选择由两个事件管理器来触发两个8通道输入A/D转换器或一个16通道输入的A/D转换器。

(8)控制器局域网络(CAN)2.0B模块。

(9)串行通信接口(SCI)模块。

(10) 16位串行外设(SPI)接口模块。

(11)基于锁相环的时钟发生器。

(12)高达40个可单独编程或复用的通用输入/输出引脚(GPIO)。

(13)5个外部中断(两个电极驱动保护、复位和两个可屏蔽中断)。

(14)电源管理包括3种低功耗模式,能独立地将外设器件转入低功耗模式。

(15)具有加密功能,密钥长度64位。

系统硬件结构

整个系统可分为心电信号采集部分和信号处理部分。信号处理部分以TMS320LF2407A为处理器,扩展了外部存储器、液晶显示、按键和串行通讯接口等。

电源是系统工作的首要条件,本系统采用5V和3.3V两种电压,系统输入电源电压为5V直流,因此需要转换,本系统采用AMS1117-3.3进行5V"3.3V电压转换,发光二极管D3为电源指示灯。

心电图(ECG)采集电路通过传感器采集心电信号然后把采集的模拟信号送到TMS320LF2407A内部集成的10位A/D输入端进行A/D转换,采用由两个事件管理器来触发一个16通道输入的A/D转换器的方式来提高转换精度以精确采集微弱的心电信号。

TMS320LF2407A 内部集成了1.5K RAM和32K FLASH,32K FLASH容量已基本够用,而内部的RAM存储空间太小,为保存大量的采样数据、运算的中间结果和提高系统的运行速度,系统增加了外部数据存储器 (RAM)和外部程序存储器(RAM),分别用TMS320LF2407A的PS和DS信号进行片选。本系统采用的RAM存储器是两片 IS61LV6416-10T,它的存储容量为64K 16位。数据存取时间为10ns,能满足高速运行的需要,工作电压为3.3V,与DSP工作电压一致,无需电平转换电路。

液晶显示模块用来显示心电图,使用户在没有PC机的情况下也可以直观地观察到心电图。心电图也可以通过串口和PC机相连由PC机显示。在不用来显示心电图 时,液晶可以显示系统状态和其他信息。此液晶模块内含SED1335控制器,分辨率为128 128,该模块特点是功耗低、抗干扰能力强,模块上集成了液晶显示控制器、驱动器、RAM,ROM和LCD显示器,使用时只需向模块送入相应的命令和数据 即可显示所需信息。与DSP接口简单,使用方便灵活。 TMS320LF2407A是3.3V供电,液晶模块是5V电源供电,所以它们之间要通过电平转换电路连接,本系统采用SN74LV16345A来实现电平匹配。

TMS320LF2407A集成了一个全双工异步串口,可以实现心电模块和PC机或者其他设备的通信。但是RS232电平和TTL电平不兼容,我们使用了一片电平转换芯片MAX232,它采用+5V单电源供电,电路简单,使用方便。

为了方便设置,系统还增加了按键模块,用户可以通过按键来控制系统的一些功能,如启动和停止等。

软件设计

了解和分析心电的特征是研究心电信号检测的基础,针对心电在不同频段的特征,设计相应频段的检测算法,这是软件设计的重要任务。

心电图是由一系列的波组所构成,每个波组代表着每一个心动周期。一个波组包括P波、QRS波群、T波及U波,研究表明心电主要的波段在QRS波,R波以及 P波段。心率变异性(HVR)分析目前在临床研究中受到了普遍的重视,是分析心电异常的主要方法。心率变异性分析的对象是心电波形的RR间期,系统在对数 据采样时,就对波形的R波进行定位,找到R波位置,并计算出相邻R波的间隔RR间期,然后存储。系统软件的任务就是把采集到的心电信号进行滤波,然后进行 心率变异性分析,计算出RR间期,最后把最终的心电图显示在液晶屏幕上。

所有程序调试结束后,用仿真器的FLASH烧写程序通过JTAG口将目标代码下载到TMS320LF2407A的FLASH中去,实现整个系统的独立运行。

结束语

本文设计了一种以TMS320LF2407A DSP为信号处理器的心电监护系统,该系统把心电信号的采集、分析和显示集成于一体,而且系统体积小、成本低、便于携带、实用性强。