Power & Energy
  • Technologies
  • More
Power & Energy
Forum 怎么维护电脑的守护神:UPS电源
  • Blog
  • Forum
  • Quiz
  • Documents
  • Polls
  • Events
  • Mentions
  • Sub-Groups
  • Tags
  • More
  • Cancel
  • New
Actions
  • Share
  • More
  • Cancel
Forum Thread Details
  • Replies 0 replies
  • Subscribers 282 subscribers
  • Views 126 views
  • Users 0 members are here
Related

怎么维护电脑的守护神:UPS电源

qiqi
qiqi over 15 years ago

        随着科学水平的发展,电脑在生活上日益普及,而作为电脑的守护神UPS电源也得到了广泛的应用,UPS是一个使用比较简单却又比较娇气的设备,科学的使用和维护将会延长UPS电源的寿命!下面是我的一些经验,供你参考。
  1、不宜满载或过度轻载。不要按照UPS的额定功率去使用它,不要认为空着的接口不应该闲着而连接其他电器,长期满载状态将直接影响UPS寿命。一般情况下,在线式UPS的负载量应该控制在70%~80%,而后备式的UPS的负载量应该控制在60%~70%。注意,过度轻载也不好,虽然不如过载那么严重。
  2、尽量不接电感性负载。因为电感性负载的启动电流往往会超过额定电流的3~4倍,这样就会引起UPS的瞬时超载,影响UPS的寿命。电感性负载包括夏天常用的电风扇、冰箱等。
  3、定期维护。通常,半年应该给UPS测量一下电池的端电压。如果电压超过1V就应该使用均衡的恒压限流(0.5A)充电,若不奏效,只能换新电池。如果当地长期不停电,必须定期(三个月)人为中断供电,使UPS带负载放电。因为长期没断过电,所以你一直以为它是在正常工作的,而实际上一旦断电,它只能提供很短的延时甚至根本没有延时,原因就是蓄电池长期处于浮充的充电状态。
  4、注意防雷击。雷击是所有电器的天敌,一定要注意保证UPS的有效屏蔽和接地保护。另外,还应把UPS放在通风散热良好的地方。
  5、保护好蓄电池。UPS的一个非常重要的组成部分就是蓄电池。目前,多数中小型的UPS都采用无需维护的密封式铅酸蓄电池。虽然表面上它不需要维护,但照顾不周,同样会出毛病,何况这种电池还挺贵。来自UPS维修部门的数据表明:约30%的UPS损坏实际上只是电池坏了。所以,维护UPS的关键是维护蓄电池。相比较而言,蓄电池是比较娇贵的,要求在0~30℃环境中工作,25℃时效率最高。因此,在冬、夏季一定要注意UPS的工作环境。温度高了会缩短电池寿命,温度低了,将达不到标称的延时。
  合理使用与维护
不间断电源,让电脑的守护神寿命更加延长,更加精彩!