Power & Energy
  • Technologies
  • More
Power & Energy
Forum 小功率电源中最流行的PSR控制原理(转自电源网)
  • Blog
  • Forum
  • Quiz
  • Documents
  • Polls
  • Events
  • Mentions
  • Sub-Groups
  • Tags
  • More
  • Cancel
  • New
Actions
  • Share
  • More
  • Cancel
Forum Thread Details
  • Replies 0 replies
  • Subscribers 282 subscribers
  • Views 2344 views
  • Users 0 members are here
Related

小功率电源中最流行的PSR控制原理(转自电源网)

apple_lol
apple_lol over 15 years ago

近两年由于PSR线路简单,成本低,所以在充电器,LED驱动应用方面相当流行,模拟方式(部分厂家是带数字控制的,如IWATT,本贴只针对较流行的DCM模式的模拟方式 的)实现的PSR工作原理是大同小异的,只是有些参数定义不一定!但有些厂家只是给出计算公式,但对恒流方面,没有真正详细的讲解!在此我会和广大网友分享我对此的理解。

image

先谈谈CV操作模式,现在大部分芯片都是直接取样辅助线圈上电压,由于漏感的原因,在MOS关断后,也就是次级二极管导通瞬间,会产生一个尖峰,影响电压采样,为了避开个这个尖峰,大部分厂家都是采用延时采机,也就是在MOS管关断一段时间后再来采样线圈电压。从而避开漏感尖峰。PI是在高压开关关断2.5 μs采样。这种采样方式其实在以前很多芯片上的过压保护上也都有应用,比如OB2203和UCC28600,NCP1377上都有这样的应用,所以可以得到较高精度的过压保护。

还有些厂家是在下取样电阻上并一个小容量的电容来实现。同时建义大家吸收电路使用恢复时间约只有2us的IN4007再串一个百欧左右的电阻作吸收。可以减小漏感产生的振铃,从而减小取样误差。得到较高采样精度。次级圈数固定,辅助绕组固定,取样精度高。比较器内部精度也高,自然可以得到较高的输出电压精度。

近两年由于PSR线路简单,成本低,所以在充电器,LED驱动应用方面相当流行,模拟方式(部分厂家是带数字控制的,如IWATT,本贴只针对较流行的DCM模式的模拟方式 的)实现的PSR工作原理是大同小异的,只是有些参数定义不一定!但有些厂家只是给出计算公式,但对恒流方面,没有真正详细的讲解!在此我会和广大网友分享我对此的理解。

image

先谈谈CV操作模式,现在大部分芯片都是直接取样辅助线圈上电压,由于漏感的原因,在MOS关断后,也就是次级二极管导通瞬间,会产生一个尖峰,影响电压采样,为了避开个这个尖峰,大部分厂家都是采用延时采机,也就是在MOS管关断一段时间后再来采样线圈电压。从而避开漏感尖峰。PI是在高压开关关断2.5 μs采样。这种采样方式其实在以前很多芯片上的过压保护上也都有应用,比如OB2203和UCC28600,NCP1377上都有这样的应用,所以可以得到较高精度的过压保护。

还有些厂家是在下取样电阻上并一个小容量的电容来实现。同时建义大家吸收电路使用恢复时间约只有2us的IN4007再串一个百欧左右的电阻作吸收。可以减小漏感产生的振铃,从而减小取样误差。得到较高采样精度。次级圈数固定,辅助绕组固定,取样精度高。比较器内部精度也高,自然可以得到较高的输出电压精度。

image

先写个变压器的基本公式。Np*Ipk=Ns*Ipks(变压器次级只有一个绕组Ns),Np,Ipk,Ns,Ipks分别是初级圈数,初级峰值电流,次级圈数,次级峰值电流 .

image

当工作在DCM模式时,输出电流是次级电流(如图的三角形)在一个工作周期的平均值,所以Io=(Td/T)*Ipsk/2, 其中 T为工作周期。

Np*Ipk=Ns*Ipks

所以Ipks=Np*Ipk /Ns,

将Ipks=Np*Ipk /Ns代入Io=(Td/T)*Ipsk/2 ,

得到Io=(Td/T)*(Np*Ipk /Ns)/2。

可以看出Np,Ns为常数,只要固定Ipk,和Td/T就可以得到固定的电流输出。

市面上很多IC固定Ipk的方式是限制初级MOS取样电阻上的峰值电压,同时为了避免寄生电容在导通时产生的电流尖峰,会加入一段消隐时间。

Td/T 是由IC内部固定的。OB的是0.5(他是给出TD同频率的关系),BYD的1508是直接给来的0.42。仙童的没有直接给出1317没直接给出这个值,而是给出了一个计算初级电流的公式。也是间接告诉了Td/T 。

CC时,在不同输出电压情况下,工作在PFM模式以保证固定的Td/T而实现稳定的输出电流。这就是实现恒流的基本原理,输出电压变化时能保证电流不变。只要保证IC  Td/T 的精度,以及初级峰值电流的限流精度就可以得到较高的输出电流精度。这两部分基本上取决于IC。取样电阻保证1%是没有问题的。

Io=(Td/T)*(Np*Ipk /Ns)/2。

可以看出Np,Ns为常数,只要固定Ipk,和Td/T就可以得到固定的电流输出。

CC时,负载电压变化会引起频率的变化,电压高时频率,低时频率也降低。从而保证稳定的输出电流。后面会分析一下,关于PSR如何补偿电感量变化,以及合理的电感量选择。

电容端变化是有个过程的。在CC模式时,当负载变小的,输出电压下降,Td和T会同时增大,但比例不变。因为Ipk*ton是不变的。因为Vin和L是不变的。根据伏秒变衡。Vin*Ton=N*Vo*Td,Vin和Ton是不变的,N为常数,所以输出负载的变化会引起输出电压的变化,输出电压的变化会引起Td的变化,而Td/T是被IC固定的。所以最终是频率的变化再讲讲PSR对电感量补偿的原理。看过PI LN60X实验视频的朋友可以看到他们的PSR对电感量有补偿。

当电感量低出设计正常值时,达到同样的峰值电流需要的时间就短了,Δt=L*ΔI/V,ΔI在DCM模式时等于峰值电流,而峰值电流是固定的。V就是Vin,为常数。所以L低会造成Δt下降,也就是Ton下降。根据伏秒平衡,Ton*Ipk*Np=Td*Ipks*Ns。Np,Ns为常数,Ton的下降同样也造成Td下降。由于Td比上周期T为固定值,Td下降造成T变小,所以频率就升高了。但是由于有最高频率的限制。

所以设计时要注意在最重负载时,频率不能工作在最高频率,这样电感量的变化将得不到补偿。应适当低于最高工作频率。电感量高出正常值时,结果当然是相反的。Io=(Td/T)*(Np*Ipk /Ns)/2。只要Ipk,Td/T不变,输出电流也就不变。所以电感量变化引起的是频率的变化。从公式P=1/2*I*I*L*f也可以看出。I固定,输出功率不变,L的变化引起的是频率f的变化。但一定要注意最高工作频率限制。

image

电源参数(7*1W LED驱动): 输入 AC 90-264V  输出:25.8V 0.3A

从IC资料上可以看出Td/T=0.5 CS脚限制电压Vth_oc为0.91V FB基准为2V,占空比D取0.45 Vin取90V 整流管VF取0.9 最高开关频率取50KHZ 变压器用EE16,AE=19.3mm^2 VCC供电绕组电压取22V(考虑到不同串数LED的兼容性VCC绕组电压取得较高,但通常根据经验,取芯片最大值减去2v)

1、计算次级峰值电流Ipks:

Io=(Td/T)*Ipsk/2

Ipks=Io*2/(Td/T)=0.3*2/0.5=1.2A

2、计算反射电压Vor:根据伏秒平衡

Vin*Ton=Vor*Td

Vin*Ton/T=Vor*Td/T

Vin*D=Vor*Td/T

90*0.45=Vor*0.5

Vor=81V

3、计算匝比N

Vor=(Vo+Vf)*N

N=81/(25.8+0.9)=3.03

4、计算初级峰值电流(考虑到初级电流一部分在转换时的损耗,如吸收中的一部分损耗,磁芯损耗,输出电容损耗,次级铜损)初级电流损耗取输出电流的7%

Ipk=Ipks*(1+7%)/N=1.2*(1+7%)/3.03=0.424

5、计算初级电感量

Vin/L=ΔI/Δt DCM模式时ΔI等于Ipk

vin/L=Ipk/(D/f)

L=vin*D/f/Ipk=90*0.45/50K/0.424=1.91mH

6、计算初级圈数Np,Ns(B取0.3mT)

NP=L*I/(AE*B)=1.91*0.424/(19.3*0.3)*10^3=140TS

NS=NP/N=140/3=46.6TS  取47TS时反算47*3.03=142TS

NA=NS*VA/(Vo+VF)=47*22/(25.8+0.9)=39TS

7、电压取样电阻

当供电绕组电压取22V时,FB基准为2V ,上下取样电阻正好为10比1,取6.8K和68K

8、电流检测电阻Rcs

Rcs=Vth_oc/Ipk=0.91/0.424=2.15 用2.7并11欧电阻

9、二极管反压

=Vin_max/N+Vo=264*1.41/3.03+25.8=149V 取耐压200V的SF14

10、MOS耐压及 漏感尖峰取 Vlk75V

=Vin_max+Vor+Vlk=373+81+75=529V 考虑到功耗选用2N60。