Robotics
  • Technologies
  • More
Robotics
Forum 用电池来驱动未来 试驾日产电动车聆风
  • Blog
  • Forum
  • Documents
  • Quiz
  • Events
  • Polls
  • Members
  • Mentions
  • Sub-Groups
  • Tags
  • More
  • Cancel
  • New
Join Robotics to participate - click to join for free!
Actions
  • Share
  • More
  • Cancel
Forum Thread Details
  • Replies 0 replies
  • Subscribers 75 subscribers
  • Views 109 views
  • Users 0 members are here
Related

用电池来驱动未来 试驾日产电动车聆风

YYD
YYD over 15 years ago

来源:汽车之家

    聆风,日产 最新推出的纯电力驱动零排放汽车,不得不承认它有着一个极富诗意的中文名字,聆听风的声音。遗憾的是今天的试驾活动被坏天气搅了局,聆风淋雨,原本湛蓝清澈的车身沾上了黑乎乎的泥点,形象变得有些许狼狈,计划中的赛道试驾也被缩略成短暂的试驾体验。好吧,抱怨到此为止,下面进入正题。

  排除局部细节、车身颜色之类的因素,相信你看到聆风也会联想到日产的另一款小车:骐达 。暂且不论这某种程度上的相似是好事还是坏事,至少聆风看起来不像其他高科技产品那样不食烟火,甚至还会传达出贴近日常生活的友好信息。

  据悉这款车全系都将采用图中所展示的这种天蓝色,主要是为了展现科技感以及传达环保的理念,至于耐不耐看相信大家心里都有自己的评判,这就不过多拆分了。

  与印象中诸多高科技车型不同的是,聆风的内饰设计体现出较重的素雅风格,如果不是个别细节稍显前卫的话,真的会让人认为这就是一款很普通的家用轿车。

  中控台采用浅色基调,视觉效果温馨不冷淡。排挡杆设计是个小小的亮点,颇具科技感的外形算是内饰部分最引人注目的地方了。使用方面跟宝马 的电子排挡杆类似,向左边拨动进入倒挡、空挡、前进挡等挡位,而按下顶部的P键则弹入P挡。

  聆风的内饰设计并不像想象中的那么豪华,相反因为已经是一款即将量产的车型,它的很多部件都是与日产其他家用轿车通用 的,比如中控面板的磨砂塑料件,以及非常朴实的织物座椅等等。总之不会让人产生距离感,但也会因为略显单薄而让人颇有微词。
 
  编辑刚到会场的时候正好赶上工作人员在给聆风充电,因此见证了整个过程,可以说使用起来还是很方便的。

  聆风前脸商标处就是充电插口的盖子,打开之后能看到里面有两个接口,右边是普通的充电接口,使用这个接口充满电需要8小时左右,而左边的则是快速充电接口,充电30分钟可以获取70%的电量,可以说相当迅速了。

  纯电动车的推广普及很大程度上需要依赖基础设施的建设,这样一个小小的充电站(其实我更愿意叫它充电柜)看起来貌不惊人,但据说造价不菲。虽然我不是个悲观主义者,但事实表明,聆风离我们还是有一点距离的......

  如果说它的内饰设计总体风格不够“科技”的话,那么相信驾驶体验这部分能彻底满足你的好奇心。聆风的驱动方式是由锂电池组给同步电动机供电,电动机直接驱动车辆,另外制动时的能量也会被回收用于给锂电池组充电。由于电路系统在工作的时候噪音比较小,因此正常状态下大部分噪音源都会来自环境噪音,而此时车厢的密闭性就非常重要了,聆风在这方面做的非常到位,关上车门后几乎感觉跟外界隔离开来,营造出一种静谧氛围。

  官方对聆风的整备质量一直保持缄默,但我相信底盘上承载的大量锂离子电池组重量肯定不会小,好在同步电动机的峰值扭矩输出可以达到280N·m,因此在起步瞬间车辆没有任何吃力的感觉,缓缓的顶着就出发了,即便没有强烈的前冲动作,也能体会到椅背对身体沉稳有力的推动。

  聆风的最终目的是为家庭提供便利、环保的交通服务,因此按理说所谓的运动气息是不大需要出现在它身上的,工程师也完全没有理由为此去特意调教底盘悬挂,但实际效果是,聆风的路感回馈可以称得上饱满。

  由于底盘上负载了锂电池组,因此车身的重心很低,这就使得聆风在转向过程中体现出非常好的稳定性,同时为搭载锂电池而重新设计的底盘还能与简单的悬挂系统歪打正着的组合出丰富的信息反馈,路面情况通过车厢座椅以及你能接触到的很多地方传递倒你的身体,唯一表明它高科技身份的地方就是方向盘始终稳如泰山,像浸泡在油墨里舍不得来上一丝震颤。

  当然这个小小的闪光点还构不成本质上的驾驶乐趣,只能为平顺的驾驶风格增添一些光彩罢了。急加速过程中发动机舱传来电动机独有的嘶嘶声,后来所有同行都一致认为非常像是飞机就要起飞的声音......如果可以把跑车的急加速比喻成猎豹 的突然发力,那么聆风的提速状态则更像是水里的鱼,并不突然,但很顺畅,也不用担心后劲不足,能一直以相当快的速度向前滑行。

  行驶过程中仪表盘会一直显示车辆的能耗状态,最上方的环状链条是能量回收系统的显示,亮点往左移动表明正在回收制动能量,往右移动则表明正在消耗电能。中间液晶显示屏以miles/kwh为单位显示能耗,图中拍摄的就是编辑驾驶的综合能耗:8英里/千瓦时,也就是一度电能跑12.8公里的能耗水平,以每度电0.5元计算的话,跑100公里才花3.9元人民币......

  总结

  这次的活动仅对对聆风的日常驾驶表现做了个简单的体验,总体而言行驶特征的指向性还是非常明确的,就是为家庭提供了高效、环保的交通解决方案。纯电力汽车在平顺、静音、排放等方面的优势显而易见,当有一天它被普及到大家身边的时候,相信每个人都会喜欢上这种清新自然的驾驶体验。

  问题是“有一天”是哪一天呢?售价昂贵、基础设施不完善、维修养护成本高、续航能力有限等等问题还都没有解决,而且每个问题足以否定掉消费者的购买意向,以现阶段各大汽车厂商的动作来看,开发新能源车型的趋势已经成为必然,但这条路还很长,因此短时间内“有一天”还是很难到来的,我们衷心希望它早点来,为你我,也为后人。