Robotics
  • Technologies
  • More
Robotics
Forum 求测量谐波、电磁干扰的设备
  • Blog
  • Forum
  • Documents
  • Quiz
  • Events
  • Polls
  • Members
  • Mentions
  • Sub-Groups
  • Tags
  • More
  • Cancel
  • New
Join Robotics to participate - click to join for free!
Actions
  • Share
  • More
  • Cancel
Forum Thread Details
  • Replies 1 reply
  • Subscribers 75 subscribers
  • Views 268 views
  • Users 0 members are here
Related

求测量谐波、电磁干扰的设备

糖葫芦mm
糖葫芦mm over 15 years ago
请最好给出设备功能 参数 报价 厂家等信息,谢谢
  • Sign in to reply
  • Cancel
Parents
  • 呵呵我
    呵呵我 over 15 years ago

    1德国SPS公司所提供的谐波闪烁测量系统是世界上现今最完美,配置最灵活的系统,待测设备(EUT)的功率可以从1kW(220V电压下,电流4A)直至90kW(38V,三相供电条件下,电流大于75A;或120kW/三相380V输出条件下,EUT最大电流不小于100A) --满足 IEC61000-3-2/3/11/12,同时满足 IEC 61000-4系列中电源相关抗扰度实验
       2 这类配置的系统,均可满足:(注:满足 IEC61000-3-11&12需要PAS功率足够大-具体功率大小,请参考 PAS系列...)
       * 谐波测量满足 IEC 61000-3-2,IEC 61000-3-12
       * 闪烁测量满足 IEC 61000-3-3,IEC 61000-3-11

     


      上选配置除了满足谐波闪烁测量之外,又可以在软件支持下满足:
       IEC 61000-4-11、 IEC 61000-4-13、 IEC 61000-4-17
       IEC 61000-4-27、 IEC 61000-4-28、 IEC 61000-4-8

     


      配合德国HILO-TEST公司生产的CE-TESTER及其他类型脉冲信号发生器,配合相应的耦合解耦网络可实现:
       IEC 61000-4-4、IEC 61000-4-5、IEC 61000-4-11

     


      SPS的谐波闪烁系统在全世界有良好的口碑,为世界上各大名电器,电工电子设备生产企业所采用,如西门子、索尼、LG、IBM等,(北京千里顺风电讯技术有限公司为您提供)

    • Cancel
    • Vote Up 0 Vote Down
    • Sign in to reply
    • Cancel
Reply
  • 呵呵我
    呵呵我 over 15 years ago

    1德国SPS公司所提供的谐波闪烁测量系统是世界上现今最完美,配置最灵活的系统,待测设备(EUT)的功率可以从1kW(220V电压下,电流4A)直至90kW(38V,三相供电条件下,电流大于75A;或120kW/三相380V输出条件下,EUT最大电流不小于100A) --满足 IEC61000-3-2/3/11/12,同时满足 IEC 61000-4系列中电源相关抗扰度实验
       2 这类配置的系统,均可满足:(注:满足 IEC61000-3-11&12需要PAS功率足够大-具体功率大小,请参考 PAS系列...)
       * 谐波测量满足 IEC 61000-3-2,IEC 61000-3-12
       * 闪烁测量满足 IEC 61000-3-3,IEC 61000-3-11

     


      上选配置除了满足谐波闪烁测量之外,又可以在软件支持下满足:
       IEC 61000-4-11、 IEC 61000-4-13、 IEC 61000-4-17
       IEC 61000-4-27、 IEC 61000-4-28、 IEC 61000-4-8

     


      配合德国HILO-TEST公司生产的CE-TESTER及其他类型脉冲信号发生器,配合相应的耦合解耦网络可实现:
       IEC 61000-4-4、IEC 61000-4-5、IEC 61000-4-11

     


      SPS的谐波闪烁系统在全世界有良好的口碑,为世界上各大名电器,电工电子设备生产企业所采用,如西门子、索尼、LG、IBM等,(北京千里顺风电讯技术有限公司为您提供)