Wireless
  • Technologies
  • More
Wireless
Forum Zigbee:全新无线网络数据通信技术
  • Blog
  • Forum
  • Documents
  • Polls
  • Quiz
  • Events
  • Mentions
  • Sub-Groups
  • Tags
  • More
  • Cancel
  • New
Join Wireless to participate - click to join for free!
Actions
  • Share
  • More
  • Cancel
Forum Thread Details
  • Replies 0 replies
  • Subscribers 218 subscribers
  • Views 286 views
  • Users 0 members are here
  • 应用领域
  • 技术特点
  • 概念
  • zigbee
Related

Zigbee:全新无线网络数据通信技术

sailmoon
sailmoon over 15 years ago

Zigbee技术是随着工业自动化对于无线通信和数据传输的需求而产生的,Zigbee网络省电、可靠、成本低、容量大、安全,可广泛应用于各种自动控制领域。

Zigbee的由来:
在蓝牙技术的使用过程中,人们发现蓝牙技术尽管有许多优点,但仍存在许多缺陷。对工业,家庭自动化控制和遥测遥控领域而言,蓝牙技术显得太复杂,功耗大,距离近,组网规模太小等,......而工业自动化对无线通信的需求越来越强烈。正因此,经过人们长期努力,Zigbee协议在2003年中通过后,于2004正式问世了。

Zigbee是什么:
Zigbee是一个由可多到65000个无线数传模块组成的一个无线数传网络平台,十分类似现有的移动通信的CDMA网或GSM网,每一个Zigbee网络数传模块类似移动网络的一个基站,在整个网络范围内,它们之间可以进行相互通信;每个网络节点间的距离可以从标准的75米,到扩展后的几百米,甚至几公里;另外整个Zigbee网络还可以与现有的其它的各种网络连接。例如,你可以通过互联网在北京监控云南某地的一个Zigbee控制网络。
不同的是,Zigbee网络主要是为自动化控制数据传输而建立,而移动通信网主要是为语音通信而建立;每个移动基站价值一般都在百万元人民币以上,而每个Zigbee"基站"却不到1000元人民币;每个Zigbee 网络节点不仅本身可以与监控对对象,例如传感器连接直接进行数据采集和监控,它还可以自动中转别的网络节点传过来的数据资料; 除此之外,每一个Zigbee网络节点(FFD)还可在自己信号覆盖的范围内,和多个不承担网络信息中转任务的孤立的子节点(RFD)无线连接。
每个Zigbee网络节点(FFD和RFD)可以可支持多到31个的传感器和受控设备,每一个传感器和受控设备终可以有8种不同的接口方式。可以采集和传输数字量和模拟量。

Zigbee技术的应用领域:
Zigbee技术的目标就是针对工业,家庭自动化,遥测遥控,汽车自动化、农业自动化和医疗护理等,例如灯光自动化控制,传感器的无线数据采集和监控,油田,电力,矿山和物流管理等应用领域。另外它还可以对局部区域内移动目标例如城市中的车辆进行定位。
通常,符合如下条件之一的应用,就可以考虑采用Zigbee技术做无线传输:
(1) 需要数据采集或监控的网点多;
(2) 要求传输的数据量不大,而要求设备成本低;
(3) 要求数据传输可性高,安全性高;
(4) 设备体积很小,不便放置较大的充电电池或者电源模块;
(5) 电池供电;
(6) 地形复杂,监测点多,需要较大的网络覆盖;
(7) 现有移动网络的覆盖盲区;
(8) 使用现存移动网络进行低数据量传输的遥测遥控系统。
(9) 使用GPS效果差,或成本太高的局部区域移动目标的定位应用。

Zigbee 技术的特点:
省电:两节五号电池支持长达6个月到2年左右的使用时间
可靠:采用了碰撞避免机制,同时为需要固定带宽的通信业务预留了专用时隙,避免了发送数据时的竞争和冲突;节点模块之间具有自动动态组网的功能,信息在整个Zigbee网络中通过自动路由的方式进行传输,从而保证了信息传输的可靠性。
时延短:针对时延敏感的应用做了优化,通信时延和从休眠状态激活的时延都非常短。
网络容量大:可支持达65000个节点。
安全:ZigBee提供了数据完整性检查和鉴权功能,加密算法采用通用的AES-128。
高保密性:64位出厂编号和支持AES-128加密