Wireless
  • Technologies
  • More
Wireless
Forum 无线网络协议都包含哪些协议?
  • Blog
  • Forum
  • Documents
  • Polls
  • Quiz
  • Events
  • Mentions
  • Sub-Groups
  • Tags
  • More
  • Cancel
  • New
Join Wireless to participate - click to join for free!
Actions
  • Share
  • More
  • Cancel
Forum Thread Details
  • Replies 0 replies
  • Subscribers 218 subscribers
  • Views 94 views
  • Users 0 members are here
  • 网络协议
  • 无线
Related

无线网络协议都包含哪些协议?

sailmoon
sailmoon over 15 years ago

对于协议来说,有一类比较特殊的,就是无线网络协议。那么看看我们这一系列的无线网络协议都有哪些吧,另外他们的一些特点和作用我们也进行了讲解,希望对大家有一些参考。

802.11b协议
说明:802.11b协议是由IEEE(电气电子工程师学会)于1999年9月批准的,该协议的无线网络工作在2.4GHz频率下,最大传输速率可以达到11Mbps,可以实现在1Mbps、2Mbps、5.5Mbps以及11Mbps之间的自动切换;采用DSSS(直接序列展频技术),理论上在室内的最大传输距离可以达到100米,室外可以达到300米.目前,也称802.11b为Wi-Fi.
应用:目前,802.11b协议凭借其价格低廉、高开放性的特点被广泛应用于无线局域网领域,是目前使用最多的无线局域网协议之一.在无线局域网中,802.11b协议主要支持Ad Hoc(点对点)和Infrastructure(基本结构)两种工作模式,前者可以在无线网卡之间实现无线连接,后者可以借助于无线AP,让所有的无线网卡与之无线连接.

802.11a协议
说明:802.11a协议同样是在1999年制定完成的,其主要工作在5GHz的频率下,数据传输速率可以达到54Mbps,传输距离在10米~100米之间;采用了OFDM(正交频分多路复用)调制技术,可以支持语音、数据、图像的传输,不过与802.11b协议不兼容.
应用:802.11a协议凭借传输速度快,还因为使用了5GHz工作频率,所以受干扰比较少的特点,也被应用于无线局域网.但是因为价格比较昂贵,且相下不兼容,所以目前市场上并不普及.

802.11g协议
说明:802.11g协议于2003年6月正式推出,它是在802.11b协议的基础上改进的协议,支持2.4GHz工作频率以及DSSS技术,并结合了802.11a协议高速的特点以及OFDM技术.这样802.11g协议即可以实现11Mbps传输速率,保持对802.11b的兼容,又可以实现54Mbps高传输速率.
应用:随着人们对无线局域网数据传输的要求,802.11g协议也已经慢慢普及到无线局域网中,和802.11b协议的产品一起占据了无线局域网市场的大部分.而且,部分加强型的802.11g产品已经步入无线百兆时代.

WEP协议
说明:全称Wired Equivalent Protocol(有线等效协议),是为了保证802.11b协议数据传输的安全性而推出的安全协议,该协议可以通过对传输的数据进行加密,这样可以保证无线局域网中数据传输的安全性.目前,在市场上一般的无线网络产品支持64/128甚至256位WEP加密,未来还会慢慢普及WEP的改进版本——WEP2.
应用:在无线局域网中,要使用WEP协议,如果使用了无线AP首先要启用WEP功能,并记下密钥,然后在每个无线客户端启用WEP,并输入该密钥,这样就可以保证安全连接.在无线客户端启用的方法如下:比如在Windows XP中,首先,右键单击任务栏无线网络连接图标,选择"查看可用的无线连接",在打开的窗口中单击"高级"按钮;接着,在打开的属性窗口中选择"无线网络配置"选项卡,在"首选网络"中选择搜索到的无线网络连接,单击"属性"按钮.然后,在打开的属性窗口中选中"数据加密(WEP启用)"(如图),去掉"自动为我提供此密钥",在"网络密钥"中输入在无线AP中创建的一个密钥.最后,连续单击两次"确定"按钮即可.