Wireless
  • Technologies
  • More
Wireless
Forum 蓝牙技术漫谈
  • Blog
  • Forum
  • Documents
  • Polls
  • Quiz
  • Events
  • Mentions
  • Sub-Groups
  • Tags
  • More
  • Cancel
  • New
Join Wireless to participate - click to join for free!
Actions
  • Share
  • More
  • Cancel
Forum Thread Details
  • Replies 0 replies
  • Subscribers 218 subscribers
  • Views 135 views
  • Users 0 members are here
  • 蓝牙
  • gartner集团
Related

蓝牙技术漫谈

sailmoon
sailmoon over 15 years ago

偶尔登录新浪网站,看到了蓝牙的故事,故事大意是指古代欧洲的丹麦有一个国王哈洛德.布美塔特喜爱吃蓝梅,因此牙被染成蓝色,牙齿变成蓝色并不足以使这个国王留名青史,真正让他成为英雄的关键是他的野心,他为了扩张领土四处征战,征服了整个丹麦和挪威,威震四方。

 

后来,世代变迁,同处北欧的电信公司爱立信于l995年提出近距离无线通信概念,随后爱立信、IBM、Intel、诺基亚、东芝等5家公司于l998年组成SIG(SpecialInterestGroup),并选择蓝牙这个名字来体现和映衬SIG希望统一无线技术领域的雄心壮志,这就是我们今天的“蓝牙”。

 

蓝牙技术的特点

 

现在的蓝牙技术标准是由SIG统一制定的,它是一种开放性的无线数据与语音通信规范,主要用于为固定设备或移动设备建立通用的无线电空中接口 (RadioAirInterface),使各种3C设备在没有电线或电缆相互连接的情况下,能在近距离范围内(半径大约为10米)实现相互通信或操作,被此之间能够进行数据传输,将通信技术与计算机技术结合起来发挥作用。蓝牙能带给用户的最大好处就是抛开各种乱七八糟的设备传输线,只要简单几个鼠标操作或按键设定,就可以为设备之间搭起无线传输的通道,相较而言比较方便。

 

与某些类似功能(如手机和笔记本上的红外传输端口)相比,蓝牙具有明显的技术优势。红外端口虽然可以用于和其他装有红外传输端口的设备通信,但是使用红外传输遇到的最大问题是两个端口必须以直线方向对齐,这样才可以传输数据。蓝牙技术先进的地方是允许两个设备在视线达不到的地方也能无线传送。由于蓝牙基于无线电波技术(在2.4GHz频率范围内),所以传送波能够穿过墙壁、口袋和公文包,在允许的范围内不受阻碍地传输数据。此外,蓝牙传送数据要比红外端口快。

 

蓝牙的平民时代

 

由于具有广泛应用前景和大牌厂商的坚定支持,蓝牙技术终于在沉寂了几年之后重新被业界所重视,诸如戴姆勒-克菜斯勒、丰田、东芝、索尼、诺基亚、微软在内的各界巨头们希望能够将蓝牙的应用领域推广到更加宽泛的行业范围中,这无疑成为推动蓝牙技术革新、设备生产和应用的巨大推动力。受业界支持不断增加的影响,Gartner集团预测的结果显示,蓝牙设备在2004年的发货量将由2003年的5500万台增长到8800万台,增长幅度近60%。 Gartner集团的调研主管威廉姆表示,在近期,作为电缆的取代者,蓝牙技术正在被越来越多的厂商和用户所接受。

 

蓝牙技术主要应用于3C(通讯、数码、IT)产品上,同时,还可以通过接入点(如PSTN、ISDN、LAN、ADSL)与网络相连接。

 

由于支持的产品种类众多,所以在实际应用中可见的方式也五花八门,最常见的应该是支持蓝牙技术的手机之间相互传递数据了,这也是目前普及最广的一种蓝牙技术应用形式。那么,想到过键盘也可以连接到手机上吗?有点不可思议吧!但是现实中,确实有这种通过蓝牙技术把键盘和手机“连接”了起来的设备。 ThinkOutside发布的这款可折叠Stowaway蓝牙键盘,主要的功能包括:更迅捷的书写文字、可区分PDA和手机、用户可自定义快捷键。它支持的手机型号较多,可在几乎所有具有蓝牙功能的手机上使用。

 

对于那些喜欢发送手机短信的用户而言,应用蓝牙技术的手机用键盘产品可以提高他们的录入速度。这并不是说蓝牙技术可以提高键盘的录入速度,而是说可以通过一个额外的键盘来实现快速录入信息的过程。

 

手机的蓝牙功能还支持笔记本用户无线移动上网,由于蓝牙手机具有半径10米的数据传输距离,所以在一定范围内,设备可以在相对宽松地环境中互传数据,下载电子邮件、上网浏览、发传真,从而实现无线上网。此外,依靠软件的支持,还可以通过手机完成控制计算机运行的某些功能,此外,和连接的计算机系统之间保持日历同步、交换数据等操作也能实现。

 

将蓝牙运用到医疗设备上也可以发挥奇妙的作用,一种蓝牙指环可以协助医疗人员加强对病人身体状况的检测。由于指环体积很小,不会妨碍病人的活动,戴上蓝牙指环的病人将有机会跨出病房,在一定范围内自由活动。蓝牙指环会自动检测病人的身体状况,并向计算机和手机发送用户重要的身体状况监测信息,其家人或看护者可以根据这些信息决定是否要对其进行医务协助。

 

由于蓝牙功能所带来的易用性和便捷性,现在有更多的大型设备制造商开始将蓝牙技术应用到他们的产品上。丰田公司已经通过蓝牙技术把车载免提扬声器系统与支持蓝牙功能的手机相连接,以解决驾车时禁止使用手机所带来的不便。由于安装简单、适用性强,汽车厂商已经开始探索蓝牙技术在汽车中更广泛的应用。例如,采用蓝牙无线技术自动连接用户手机,同时支持手机的语音识别和电话簿里的语音标签,这样用户在开车时接听电话就不需要分散注意力。如有来电时,用户只需轻轻按一个键就可以接听电话,同时,车内音响设备会自动静音,司机可以很清晰地听到呼叫者的声音,这样自然提高了驾车的安全性。

 

蓝牙技术最为神奇的应用应该是intel研究实验项目----Jabberwocky了,该项目致力于使应用蓝牙手机的用户可以通过手机寻找所谓“熟悉的陌生人”,即那些曾经无数次和我们擦身而过,因为不相识,所以从未有过交流的人。要实现对“最熟悉的陌生人”的识别,需要双方(或者多方)都有支持 MIDP2.O应用程序的蓝牙手机,该手机可以在城市里捕捉人群中的每个用户惟一的,相互性的片刻。当两个人相互接近时,他们身上所携带手机上的 Jabberwocky软件在用户毫无察觉的情况下检测并记录对方唯一识别号。而且,该软件优点在于就算对方没有安装或没有运行Jabberwocky软件,它也会记录对方手机的标识。数次以后Jabberwocky软件就积累了一个曾经遇到过的人的记录日志。以后,当用户经过城市的某一地方,或是坐地铁、在十字路口等待绿灯时,Jabberwocky软件就能感应到周围的人群中出现的那些曾遇见过的人。想象一下,某天你在大街上碰到一位让你一见倾心的女孩,结果没勇气上去搭话,你发誓如果有下一次,一定不会让机会流逝,结果突然有一天你的手机告诉你,她就在你身边……

 

蓝牙技术是“双刃剑”

 

正如任何事物都有两面性一样,蓝牙技术在给用户带来了方便性的同时,也带来了使用上的安全隐患。

 

据英国研究人员发现,应用蓝牙技术的手机操作系统存在着很大的安全隐患。在日常生活中,人们利用手机在途中发送接收电子邮件、短信息、上网已是司空见惯的事情。但是,用蓝牙技术手机收发电子邮件或短信息可能导致泄漏商务机密。例如,在展览会上,人们在谈判成功前用手机向对方发送有关价格、交货条件或打折情况等信息,由于蓝牙技术支持的传输距离较大,在有效距离内的其他蓝习技术手机机主也能阅读到这些信息,更可怕的是,那些接通蓝牙功能的机主使用完后如果没有马上关闭蓝牙功能,他们手机内的个人数据也会一并被人接收。

 

英国BBC的调查结果也显示蓝牙手机存在安全漏洞。一位受雇于BBC做调查的技术人员在半个小时内,联系到了l92部蓝牙手机,其中54部在未经持机人确认的情况下,毫无反抗地反馈了该手机的内部数据信息。

 

无疑,没有任何一种技术是完美无瑕的,蓝习技术也不例外。虽然可能存在着一些安全隐患,但是对于用户而言,蓝牙技术所提供的应用才是他们关注的焦点。各个领域主导厂商的加盟,让蓝牙技术的发展有了一个更加广阔的前景,应用的普及已经很明朗了……