Wireless
  • Technologies
  • More
Wireless
Forum 无线路由安全设置
  • Blog
  • Forum
  • Documents
  • Polls
  • Quiz
  • Events
  • Mentions
  • Sub-Groups
  • Tags
  • More
  • Cancel
  • New
Join Wireless to participate - click to join for free!
Actions
  • Share
  • More
  • Cancel
Forum Thread Details
  • Replies 0 replies
  • Subscribers 218 subscribers
  • Views 245 views
  • Users 0 members are here
  • 设置
  • 无线
  • 路由
  • 安全
Related

无线路由安全设置

sailmoon
sailmoon over 15 years ago

对于一些笔记本的无线网络功能,总是让我们掉以轻心。现在就来介绍一下无线路由安全设置的具体内容吧。笔记本最重要的功能之一就是可以支持Wi-Fi无线上网,无论高端的迅驰2还是低端的上网本都100%的内置了无线网卡。同时,无线路由器也不再高贵,便宜的只需要100多块钱,可以说无线上网的门槛已经大大降低。无线上网最大的优势就是没有网线的束缚,无论你在家里的哪个地方,都可以直接使用无线信号上网,速度不亚于有线。这也是无线上网流行的主要原因。

 

第1-2分钟:把笔记本用网线连接到无线路由器,并且登录无线路由器

 

无线路由安全设置Step 01

 

用网线连接笔记本和无线路由器的LAN口,这一步不能用无线替代有线网络。因为部分无线路由器默认不允许用无线连接路由器并进行配置,需要手动开启才行。

 

无线路由安全设置Step 02

 

打开IE浏览器,在地址栏中输入192.168.1.1,输入默认的用户名和密码。目前大部分无线路由器的初始IP地址都是 192.168.1.1,当然也有可能是192.168.0.1;默认用户名和密码常是admin、admin,root、root这两对。具体的还是请 看一看说明书吧,这种内容说明书一般都讲得比较清楚的。

 

在Vista系统下,设置IP地址需要到开始菜单→控制面板→网络和Internet→查看网络状态和任务→管理网络连接→本地连接→右键选 择“属性”→Internet协议版本4(TCP/IP V4)→属性→选择“使用
下面的IP地址”输入IP地址192.168.1.2、子网掩码255.255.255.0、默认网关192.168.1.1, 在下方的DNS服务器中输入本地的DNS服务器的IP或者使用192.168.1.1这个地址.

 

第3-5分钟:设置路由器的无线连接部分,安全设置很重要

 

这一步将完成无线路由器在安全、连接方面的设定,是重中之重。这一步不同的路由器都可能不一样,但是大概的原理是差不多的。

 

无线路由安全设置Step 01

进入基本设置中的“网络设置”,里面有无线网络设置。有以下几点注意:

在这里可以设置一个SSID也就是接入点的名称,你可以随意设置,但最好不要使用特殊字符,请使用26个字母和数字。建议隐藏SSID,也就是禁止“SSID广播”。

设置无线模式,可以限定支持802.11G还是802.11b还是混合,一般选择默认值也就是“混合”即可。

部分第三方固件或者设置选项丰富的路由器可以设置无线模式为AP或者网桥等,在这里设置为“无线访问点AP”即可。

信道设置为一个不冲突的频段,一般可以保持默认,如果出现冲突影响上网,那么再另行设置。

有的机型的无线设置位于一个独立的“无线网络”选项卡,也有的机型在“高级设置”中设置无线相关选项。但设置的内容都大同小异。

无线路由安全设置Step 02

设置安全选项。安全选项非常重要,轻则让别人蹭网影响网速,重则别人可以通过无线网络侵入你的电脑,这样想干啥就可以干啥了。所以安全一定要做好。

1、这一步的要点在于选择正确的安全模式,建议使用WPA Personal,也就是“WPA个人”,加密选择“AES”,然后输入一个足够长、足够复杂的密码,例如“d#$#*&UI(*((* (UJJIUIYIYYEYHY*&*”这种没有规则,整合数字、特殊字符、字母的密码就很难破解。

2、如果上网的客户端比较固定,也就是说都是几台固定的笔记本使用这个无线局域网,那么还可以限定MAC地址来获得更好的安全性。限制MAC地址可以在“无线过滤”中设置,在里面添加特定的MAC地址并设置为仅允许这些MAC地址访问无线网络即可。

 

我现在用的D-LINGK无线路由器安装后一切正常可以用网线上网,当我设置笔记本时如果不加网络密钥也好用,加上密码就上不去,这是什么原因?

这个问题是你路由器和笔记本的密钥的加密类型不统一造成的,一般在家个人用都使用的安全类型为:WPA-PSK/WPA2-PSK,安全选项和加密方法都是自动选择的。那我接下来在说说笔记本怎么设置的阿你在连接之前一定要在无线网卡属性里的安全菜单项里选择你的安全类型,和加密类型,我刚才在路由器设置的是WPA-PSK/WPA2-PSK 的那就再你的无线网卡的安全菜单项下找何WPA、WPA2 的安全类型,反正我使用的是WPA2-个人这种安全类型,那加密类型有两种1个是AES、另一个是TKIP 我使用的是AES 的这样就OK了。你现在在登一下就行了。