Wireless
  • Technologies
  • More
Wireless
Forum 搭建无线局域网:因地制宜
  • Blog
  • Forum
  • Documents
  • Polls
  • Quiz
  • Events
  • Mentions
  • Sub-Groups
  • Tags
  • More
  • Cancel
  • New
Join Wireless to participate - click to join for free!
Actions
  • Share
  • More
  • Cancel
Forum Thread Details
  • Replies 0 replies
  • Subscribers 218 subscribers
  • Views 195 views
  • Users 0 members are here
  • 局域网
  • 无线
  • 搭建
Related

搭建无线局域网:因地制宜

sailmoon
sailmoon over 15 years ago

我们有时为了生活或者工作的便利,常常搭建一些无线局域网,那么这里就详细的为你说明一下如何提高我们的网络配置的操作。

有时,为了工作需要我们常常需要在室外部署搭建无线局域网。那么在搭建无线局域网时,我们究竟该如何布置,才能让无线局域网高效运行,从而达到提升工作效率的目的呢?事实上,不一样的工作场合,采取的无线局域网搭建结构也不一样,我们只有因地制宜,根据不同的工作场合选用最合适的搭建结构,才能保证搭建成功的无线局域网始终高效运行!

搭建无线局域网的必要性
很多时候,人们都会选用有线网络作为自己单位的局域网,毕竟这种网络的工作稳定性、传输性能都是非常不错的;但是搭建有线局域网往往会受到物理位置的限制,同时搭建的成本也是比较昂贵,并且一旦有线局域网搭建成功后,日后发生改动时不是太灵活方便。与有线局域网相比,无线局域网有着许多不可比拟的优势,例如无线局域网的布置不受物理位置的限制,架设成本没有有线局域网那样高,布置成功的无线局域网日后能够进行很方便地改动,更为重要的是无线局域网网络的扩容性非常好,例如它能对各种网络连接接口标准进行兼容,支持并符合所有的通信协议标准,对于普通访问用户来说它几乎就是一个完全透明的链路,能够满足各种客户端系统的访问需求。借助无线局域网,单位对局域网网络具有完全的控制权,单位局域网的运行、维护成本将会得到有效控制。

无线局域网的布置细节
利用无线局域网,我们能够非常轻松地将远程局域网和本地局域网无缝地连接在一起,从而搭建一个完美统一的局域网网络。在相对简单的局域网组网环境中,无线局域网往往会通过天线或有线线缆连接到本地局域网的一个交换机或集线器设备上,要是单位局域网网络中同时包括多个工作子网时,那么无线局域网应该首先与单位局域网的路由器保持连接。
在布置无线局域网网络时,我们往往需要仔细考虑许多细节因素,才能保证搭建成功的无线局域网具有很高的工作性能。例如,在企图通过无线局域网连接远程局域网时,远程局域网所在的建筑物应该尽量保持明确的视线,如果无线局域网要穿过高大的建筑物或茂密的树木等障碍物时,那么搭建成功的无线局域网传输性能就不会十分完美,毕竟那些障碍物会直接影响无线局域网数据信号的正常传输。
当远程网络与本地局域网之间的距离比较远时,我们可以适当降低网络传输带宽的大小,达到远距离数据传输的目的。一般来说,在没有任何障碍物阻挡的情况下,无线上网信号最长能够传输80公里的距离,不过在实际上网访问过程中,无线上网信号所能传输的距离明显要低于80公里;所以,在存在障碍物或多楼层的地区,无线局域网的传输距离不能太长,实在需要进行远距离无线传输的话,我们不妨尝试在中间设立无线局域网中继中转站,以便让上网信号绕过障碍。在无线局域网上网信号进行近距离传输时,为了确保能够获取最大的传输带宽,我们可以尝试将无线局域网连接到支持冗余通道的局域网路由器设备上,那样一来就能将几个无线网桥互相集成在一起,同时无线局域网的天线高度基本不会受到影响。

灵活选用无线局域网结构
在室外搭建无线局域网网络时,我们通常可以有下面几种结构可以选用,例如点对点结构、一点对多点结构、多点对一点结构以及混合结构。不同的搭建结构,适用于不同的工作场合,我们必须依照实际情况进行有针对性选择。

点对点结构
这种无线局域网搭建结构一般用于需要无线连接的两个固定位置之间,这种搭建结构几乎是最常用的一种无线连网方式,使用这种搭建结构架设而成的无线局域网网络,一般能获取较高的无线信号传输速度,并且也利于无线上网信号的远距离传输,受外界传输信号干扰的影响比较小。

一点对多点结构
这种无线局域网搭建结构常用于单位局域网有一个中心点,多个远程工作点的场合下。选用该结构搭建而成的无线局域网往往具有组网成本比较低廉、网络维护简单等优势,同时由于单位局域网中心使用了全向天线,无线上网调试起来相对容易一些。当然,选用该结构搭建而成的无线局域网也有明显的缺点,那就是由于无线局域网使用了全向天线,无线上网信号的全向扩散往往会使上网信号的传输功率大大衰减,从而容易造成无线信号传输速率低下的现象,对于那些距离工作中心比较远的远程工作点来说,无线上网的可靠性有时无法得到保证。况且,由于多个远程工作站共享使用相同的一台无线节点设备,网络延迟现象肯定会大大增加,最终容易造成无线传输速率下降,一旦中心的无线节点设备发生损坏的话,那么整个无线局域网网络的工作状态会立即停止。此外,所有的远程工作站和无线中心点使用的工作频率相同,一旦其中某个远程工作站受到意外干扰的话,那么其他远程工作站都要及时更换相同的工作频率,倘若有多个远程工作站同时受到干扰的话,那么频率更换起来就更加麻烦了,并且相互之间还无法兼顾。

多点对一点结构
这种无线局域网搭建结构其实是多个点对点结构的有效组合,在存在多个远程工作点、一个中心点的局域网网络中经常会使用这种搭建结构,每一个远程工作点在中心点位置处都有各自对应的设备,该搭建结构往往具有性能可靠、传输稳定的优势。由这种结构搭建而成的无线局域网由于每个工作点都采用的是点对点传输方式,因此,一旦中心点的某台设备发生损坏现象后,只会对其中的一个远程工作点的工作状态产生影响,而不会直接影响整个局域网网络的工作状态。不过,在搭建规模相对较大的局域网网络时,要是每个工作站点都采用点对点传输方式进行工作时,组网成本往往会大幅度地增加。并且,因为点对点搭建结构在两个方向上选用的天线都是定向的,我们在进行安装、调试设备时可能会遇到一些麻烦。

混合结构
这种无线局域网搭建结构几乎适用于局域网中所有的远距离工作站点、近距离工作点,甚至还适用于有障碍物阻挡的那些工作点,在搭建相对复杂的无线局域网网络时,我们就可以尝试使用点对点结构、一点对多点结构、多点对一点结构这几种类型混合在一起的网络连接方式,例如在布置远距离工作点时可以考虑使用点对点连接方式,布置近距离的工作站点时可以采用一点对多点的连接方式,布置有障碍物阻挡的工作点时可以采用中继连接方式。

 

小提示
许多单位在搭建无线局域网网络时,往往会选用信号比较强的无线AP设备,他们认为无线AP设备的信号越强,那么利用该设备搭建而成的无线局域网有效信号覆盖范围就越大。事实上,这种认识是不正确的!大家知道,提高无线AP设备发射信号强度的主要办法有改善设备的发射功率以及加强设备的天线增益;倘若选用的无线AP设备天线增益越大,那么无线AP设备的信号发射能力也会随之越强,无线访问的灵敏度自然也就越高。倘若选用的无线AP设备发射功率越大,那么无线AP设备的有效信号覆盖范围就会越广泛,无线上网信号在传输时的穿透能力就会越强。不过,要是无线AP设备的信号太强的话,无线局域网的有效信号覆盖范围此时尽管也很大,可是实际可控的区域范围恰恰变小了,无线局域网的上网安全性反而会受到明显影响。例如,在单位局域网的某个相对偏僻的死角位置处,上网用户虽然可能会在偏僻位置处接收到无线上网信号,可是上网用户在这个位置访问单位局域网网络的安全性并不能得到有效保证。