Wireless
  • Technologies
  • More
Wireless
Forum 无线网络应用配置六步走
  • Blog
  • Forum
  • Documents
  • Polls
  • Quiz
  • Events
  • Mentions
  • Sub-Groups
  • Tags
  • More
  • Cancel
  • New
Join Wireless to participate - click to join for free!
Actions
  • Share
  • More
  • Cancel
Forum Thread Details
  • Replies 0 replies
  • Subscribers 218 subscribers
  • Views 129 views
  • Users 0 members are here
  • 网络
  • 应用
  • 配置
  • 无线
Related

无线网络应用配置六步走

sailmoon
sailmoon over 15 years ago

无线网络的发展,已经带动了网络世界的更加强盛,那么在网络进行配置的时候,我们要考虑一些更高效,更快捷的设置方法,以应对网络中各种安全问题。

对于无线网络中的技巧,我们多数人并不是很清楚,那么我们对于应用配置该怎么解决问题呢?这里为大家介绍了六大要素。

建立安全的无线网络访问节点(access point )的出发点在于如阿防止信息向非授权外部访问的泄漏。这一原则往往是知宜行难。由于无线网络的安全设置要比一般的线缆网络复杂的多,因为线缆网络的访问节点都是固定的,而在无线网络的信号收发范围内,所有的节点都可以接入。

无线网络本身的特点所造成的问题是无法避免的,但采取正确的无线网络系统防护手段将保护用户的系统,并避免严重的安全问题。 而如草率配置,该非安全无线网络将导致“服务不可用”或成为攻击其它网络的“跳板”。为了把安全漏洞所造成的风险降至最低,请确保网络技术人员按照以下建议进行配置和测试。

1、规划好天线安装位置
这是实现“非泄漏”无线访问节点的第一步,通过无线信号的覆盖范围来确定访问节点天线的摆放位置。请注意不要把天线放置在窗户旁边,因为玻璃无法挡住信号的外泄。在理想情况下,信号发射天线最好放置在工作区域的正中间,这样就可以把信号泄漏降至最低程度。当然上述情况不大可能完全做到,但只要尽量保证按上述原则来执行就不会有错。

2、使用WEP(无线加密协议)
WEP(无线加密协议)是针对无线网络数据传输加密的标准。尽管它仍存在明显的脆弱性,但用来防范普通黑客还是相当有效的。许多无线访问节点产品的厂商都把WEP设置为disable,以方便安装。因此节点天线一旦开始收发信号,黑客就可以通过嗅探器对无线数据明文进行访问。

3、更改SSID设置并取消广播
服务设置初始化校验器(SSID,service set identifier)用来鉴别无线访问节点所使用的初始化字符串,客户端要通过SSID来完成连接的初始化。该校验器由制造商进行设定,同一厂商产品使用同样的默认值,比如3Com公司的设备使用“101”字符串。如果被黑客了解到相应的初始化字符串,那么就可以轻易建立非授权链接。因此笔者建议,在配置贵单位无线网络时,请更改SSID初始化字符串,使其难于猜测,并在条件许可的情况下,限制校验器的SSID广播,以此来杜绝非法链接。该网络将依然可用,但不会给黑客以可乘之机。

4、取消DHCP
这一安全策略听起来颇有些奇怪,但对于无线网络的安全来说是非常有效的。采取了这一措施后,黑客将不得不猜错贵单位网络的IP地址、子网掩码以及其它所必须的TCP/IP参数。即使黑客可以访问贵单位的无线网络节点,但如果不知道IP地址等上述内容,仍是不得其门而入。

5、取消或更改SNMP设置
如果贵单位访问节点支持SNMP,那么或者取消它或者更改Public和Private公用字符串。如果不采取这一步骤,那么黑客将利用SNMP来获取贵单位网络的重要信息。

6、使用访问列表
为了更进一步的保护好贵单位无线网络,请设置一个访问列表。并非所有的无线访问节点都支持这一特性,但如果贵单位网管做到这一步,那将实现精确规定可连接入访问节点的机器。支持这一特性的访问节点设备有的使用TFTP协议来周期性的下载更新访问列表,这样网管人员就不需要在每台设备上进行访问列表的同步设定了。