Wireless
  • Technologies
  • More
Wireless
Forum 无线网络组建模式内容分享
  • Blog
  • Forum
  • Documents
  • Polls
  • Quiz
  • Events
  • Mentions
  • Sub-Groups
  • Tags
  • More
  • Cancel
  • New
Join Wireless to participate - click to join for free!
Actions
  • Share
  • More
  • Cancel
Forum Thread Details
  • Replies 0 replies
  • Subscribers 218 subscribers
  • Views 249 views
  • Users 0 members are here
  • 网络
  • 内容
  • 组建
  • 无线
Related

无线网络组建模式内容分享

sailmoon
sailmoon over 15 years ago

无线网络组建模式都有哪些呢?针对不同的硬件设备我们可以完成不同的网络组建。现在就让我们看看具体的内容吧。不用路由器:照样构建无线网络组建模式,大家知道,无线网络组建模式最基础的组网模式有两种,一无线网络组建模式为Infrastructure,一无线网络组建模式为Ad-hoc。Infrastructure模式就是以无线AP或无线路由器为中心的无线接入模式,无线网卡接入该模式,只需在在WindowsXP中的无线配置界面中,“刷新网络列表”,选择需要接入的无线接入点,点选“连接”,就可轻松上网。

而Ad-hoc则是全部以无线网卡为终端和服务器组成的网络,无需无线AP或无线路由器,通过无线网卡+无线网卡,便可让同一网段的254台电脑轻松实现组网。在无线网络组建模式临时性小型网络快速组网方面,Ad-hoc网络比常见的只能实现双机互联的有线对等网更具实用性。

一、组建Ad-hoc网络
怎样设置才能让数台或数十台具备无线网卡的电脑组成Ad-hoc对等网络呢?很多读者对此都不明白,下面笔者详细介绍一下:
◆为无线网卡安装好驱动后,打开桌面右下角的“无线连接图标”,选择“更改首选网络的顺序”。打开“无线网络组建模式”选项,选择“高级”,将“要访问的网络”选择为“电脑到电脑(Ad-hoc)网络”,同时勾选中“自动连接到非首选网络”复选框,“关闭”即可。
◆同样在“无线网络组建模式”选项中,打开“添加”,在“网络名(SSID,ServiceSetIdentifier,也写为ESSID,用来区分不同的网络,最多可以有32个字符,只有设置为名称相同SSID的值的电脑才能互相通信,其好比有线网络的工作组名称。)”中添入一个网络名称,如999。需要特别说明的是,每台Ad-hoc网络中的电脑这个SSID名称应该都设为一样,如本例的999。
◆ 同样在“添加”界面中,还需对无线网络组建模式密钥进行设置。对于多数临时性组建的Ad-hoc网络,建议将“数据加密”设为“已禁用”。这样多台电脑无需输入密钥就可直接实现Ad-hoc网络互联了。
当然,如果考虑到安全性,你也可以输入一个自己易记的密钥。“网络验证”方式任选,去掉“自动为我提供此密钥”前的勾,然后在“网络密钥”、“确认网络密钥”中输入相同的密钥(可以是数字和字母)。其他电脑要实现互联,只需在密钥输入提示框中输入对应的密钥即可。

二、玩转“软AP”
在厂家的宣传中,一些无线网卡有个很特别的功能,那就是可变身“软AP(SoftAP,软件AP)”。其实“软AP”功能是每块无线网卡都具备的功能,一个MODEM(需要对应的接口,如USB接口的MODEM需要一个空余的USB接口,以太网接口的MODEM需要计算机具备一个有线网卡及接口)+一块无线网卡+一款共享软件(如Windows中内置的“Internet连接共享/ICS”),就可让无线网络组建模式实现“软AP”及路由功能,为WLAN网络中其它电脑提供共享上网服务。
◆要实现这类功能,首先需确保MODEM已能在选定做为服务器的电脑上正常上网。
◆其次,需为每台电脑指定IP地址和DNS等信息。先打开选定做为服务器的电脑的无线网络组建模式属性。在“常规”选项中双击打开“Internet协议(TCP/IP)”,选中“使用下面的IP地址”,将“IP地址”设为192.168.1.1,子网掩码为默认的255.255.255.0。“使用下面的DNS服务器地址”,将“首选DNS服务器”设为ISP运营商提供的当地服务器地址,如本地的61.139.2.69,“备用DNS服务器”为202.96.128.68(具体地址各地区不同,可咨询宽带运营商)。
◆其三,为其它电脑设置IP地址,指定IP地址为192.168.1.2-254之间的IP地址(确保每台电脑设置的是2-254之间不同的数字即可),子网掩码为默认的255.255.255.0,网关为192.168.1.1。“使用下面的DNS服务器地址”,将“首选DNS服务器”设为ISP运营商提供的当地服务器地址,如本地的61.139.2.69,“备用DNS服务器”为192.168.1.1。
◆其四,在做为服务器的那台电脑中开启无线网卡的“Internet连接共享(ICS)”功能。方法是,打开无线网络组建模式属性,选择“高级”,在“Internet连接共享”中勾选中“允许其他网络用户通过此计算机的Internet连接来连接”,以及“允许其他用户控制或禁用共享的Internet连接”。
◆其五,厂家随机配置软件中的软AP配置——其实方法和启用ICS功能大同小异,其只需将电脑中连接到Internet的网卡添加到其Internet连接的列表中,然后“EnableICS(打开ICS功能)”,点“Apply(应用)”后即可实现同样的功能。
通过如此设置后,其他具备无线网络组建模式的Ad-hoc网络中的电脑就可共享主机上网了。主机的无线网络组建模式也变身为一款具备NAT、DHCP服务器的“无线AP或无线路由器”了。