Wireless
  • Technologies
  • More
Wireless
Forum 无线网络发展趋势:高品质可运营是关键
  • Blog
  • Forum
  • Documents
  • Polls
  • Quiz
  • Events
  • Mentions
  • Sub-Groups
  • Tags
  • More
  • Cancel
  • New
Join Wireless to participate - click to join for free!
Actions
  • Share
  • More
  • Cancel
Forum Thread Details
  • Replies 0 replies
  • Subscribers 218 subscribers
  • Views 397 views
  • Users 0 members are here
  • 高品质
  • 发展
  • 趋势
  • 可运营
  • 无线
  • 关键
Related

无线网络发展趋势:高品质可运营是关键

sailmoon
sailmoon over 15 years ago

随着3G时代无线应用的日渐丰富,以及无线终端设备的层出不穷,对于无线网络,尤其是基于802.11技术标准的Wi-Fi无线网络,在802.11n产品技术应用逐渐成为市场主流应用的当下,基于Wi-Fi技术的无线网络不但在带宽、覆盖范围等技术上均取得了极大提升,同时在应用上,基于Wi-Fi无线应用也已从当初“随时、随地、随心所欲的接入”服务转变成车载无线、无线语音、无线视频、无线校园、无线医疗、无线城市、无线定位等诸多丰富的无线应用。

 

在某种意义上,Wi-Fi无线网络已不再仅仅只是2000年左右所承担“作为有线网络的一种延伸”的吴下阿孟,“取代有线”已不再只是梦想。

 

802.11n推动无线网络市场迅猛发展

 

作为目前市场主流的Wi-Fi无线网络技术,802.11n标准采用多入多出(MIMO)与正交频分复用(OFDM)技术,使得网络传输速率得到了极大提升。相比802.11a/b/g的25Mbps、11Mbps、54Mbps,802.11n可将WLAN的传输速率提高到300Mbps甚至600Mbps。同时,在覆盖范围方面,802.11n接入点发射的信号虽然并不比传统硬件发射的信号传输得更远,但802.11n采用智能天线技术,通过多组独立天线组成的天线阵列,动态调整波束,保证WLAN用户接收到稳定的信号,并可减少其他信号的干扰,使Wi-Fi无线网络移动性极大提高。

 

此外,在兼容性方面,802.11n采用了一种软件无线电技术,从而成为一个完全可编程的硬件平台,不同系统的基站和终端都可以通过这一平台的不同软件实现互通和兼容,这使无线网络的兼容性得到极大改善。用户可以通过使用基于802.11n的产品实现高质量语音通话、高清视频传输以及更大范围的移动上网。

 

而在制约市场发展的最大问题——产品价格,随着802.11n正式标准的颁布,以及各个企业纷纷调低802.11n无线产品价格,目前,802.11n已逐渐取代802.11a/b/g设备成为市场主流。在ABI近日发布的最新研究报告,目前几乎所有笔记本电脑、上网本、移动互联网设备(MID)与智能手机都开始内建Wi-Fi芯片,预期未来此趋势可望延续,而由于802.11n的功能强大,加上芯片价格也一路下滑,所以在新产品均陆续选用802.11n标准后,2010年802.11n出货量将超越802.11g成为市场主流。

 

中国联通设计院无线传输部一室主任冯毅表示,支持802.11n标准的WLAN网络代表了无线宽带网络未来的发展方向。中国联通将在未来网络建设的招标中引入802.11n设备,并在部分数据热点地区进行建设,提高空口传输速率,以满足用户需求。

 

动讯网数据显示,截止到2009年底,中国电信将在全国铺设的Wi-Fi热点将超过10万个;中国移动在2009年底进行了大规模WLAN采购,计划在2010年底之前完成超过11万个Wi-Fi热点,预计到2010年年底,中国将会部署大约28.5万个Wi-Fi热点。同时,由于用户的需求,预计2010年中国Wi-Fi手机的总出货量会超过2800万台。

 

ABI的数据显示,2009年无线医疗市场普及率增长60%,2010年预计将增长70%,而2010年Wi-Fi芯片出货量将达7.7亿单位。

 

Juniper数据显示,在2010-2015年期间,基于Wi-Fi的移动电视流量的将增加25倍,将促使移动电视产业在2015年前达到近70亿美元的预期收入。

 

四大行业是市场的主流

 

与之前无线网络延伸有线网络、满足用户随时、随地、随心所欲的接入互联网不同,如今的无线网络已不再只是单纯的满足用户的接入服务,更多的参与到企业信息化业务当中。Fluke认为,与传统的Wi-Fi无线接入市场主体不同,未来,Wi-Fi服务提供商、无线学校、无线医疗和无线酒店等四大行业将成为Wi-Fi无线网络市场的主流。

 

Wi-Fi服务提供商无线网络部署:公众场所的无线网络建设必要性更是无可否认的,目前全国各地的无线城市建设就是一个最为有力的例证。作为电信运营商来说,这是一个扩展业务范围,实现应用性创新的战略手段;作为政府机构,这是便民服务的新体现;作为机场等场所,则是提高工作效率、加强业务竞争力的基础设施建设。新建成的首都国际机场T3航站楼,为了实现全面提升机场运转效率,方便商旅人士移动办公、提高机场工作人员工作效率等目标,早已将无线局域网建设纳入规划,并已实施完成。现在就连一些居民小区,也开始部署无线网络。

 

无线校园Wi-Fi网络部署:以无线客户端的高速增长为前提,现在校园学子拥有笔记本和具有Wi-Fi功能的手机越来越多,同时作为建设周期较长的建筑群体,很多校园内的建筑无法架设或不适于架设有线网络,更者,校园占地面积大,空旷场所较多等特性也决定了有线网络有不少盲点,因此,架设一个复杂强大的无线网络能极大地提高校园信息化的建设,提高学生和教职工的学习、工作效率。同时,还可以分为免费的校园网内接入和付费的广域网运营两个部分来实现双赢。

 

无线酒店Wi-Fi网络部署:越来越多的酒店开始配备无线上网服务,对于酒店行业而言这是提升酒店竞争力的一个小手段,如果是免费提供无线上网,就这便是在酒店业务商品化下采取的客户亲近战略了,如果是付费的话,那也是创造了新的增值服务。

 

无线医疗Wi-Fi网络部署:无线技术在医疗上的新应用对于提高医护人员的工作效率,提高救治生命质量,推动数字化医院建设必将发挥着越来越重要的作用。作为医院有线网络的补充,Wi-Fi网络有效地克服了有线网络的弊端,利用PDA、笔记本电脑或移动诊疗设备随时随地进行生命体征数据,医护数据的查询与录入,医生查房,床边护理,呼叫通信,护理监控,药物配送和病人标识码识别,语音通讯应用等等,无线技术将会发挥难以替代的效用。现在甚至能实现EFMC,即无论医生在哪里,都可以通过一个号码来找到他,同时能够实现Wi-Fi与广域无线网络的无缝漫游。医院和医疗中心能够以更低的成本更有效的采集及管理信息,这不仅节省了时间,而且在特殊情况下还挽救了生命。

 

此外,对于企业办公环境来说,架设无线网络,则是从实现移动办公,提高工作效率出发的,虽然其并不能给你带来利润的直接增长,反而会增加你的IT建设成本,如果再加上维护管理,TCO可能会增加不少。但其带来的便携移动性是无可比拟的,像公司内部的会议、网络电话,都将会方便很多,如果是实现了FMC,那对于跨地区或跨国公司来说,算下来通信成本是反而减少的。

 

解惑企业级Wi-Fi网络部署四大难题

 

在过去几年中,企业级Wi-Fi无线网络得到规模化发展。然而,由于规划设计和认知的缺失,导致企业级无线网络的诸多缺陷。相关数据显示,仅就在规划设计Wi-Fi无线网络因为缺乏足够的网络安全防护意识一方面,由于安全问题给企业所带来的严重的损失由2008年的660万美元快速上升到2009年的1000万美元。目前,专家认为,在部署企业级Wi-Fi网络时用户认识主要存在四方面不足。

 

信号强度:很多人都认为无线强度越大越好,但这个观点实际是不对的。因为很多设备和AP都是同一频段,所以功率很大的时候会有互相干扰的情况发生,国家无委会针对室内无线产品的功率也做了不超过100毫瓦的规定。针对这种情况,专家建议在搭建无线网络的时候,不要把AP的功率调到最大,而是应该调整到中等程度,这样即避免了相同频段设备间的干扰,同时当有AP损坏的时候,周围的AP可以自动向上调整功率来覆盖已损坏AP的覆盖范围。

 

安全性:专家认为无线网络的安全性并不是那么脆弱,而是“用户的管理”脆弱了,大部分安全问题可能都是由于用户的架设、使用不当造成的。安全性分两方面,一是网络安全,主要表现在加密、认证等方面,通过无线控制器可以做到多种加密认证方式,完全可以解决内部网络不被非法终端接入所产生的危险。二是应用安全,主要表现在对其它周边设备的影响方面,可以通过对AP进行功率调整或使用不同频段来避免这个问题。

 

无缝漫游:无缝漫游是企业级Wi-Fi网络部署第一个要解决的问题,以医疗为例,只要在所有基于移动诊疗车、PDA、笔记本电脑等设备运行的应用系统,如电子病历、移动护理系统、移动查房系统等在无线信号覆盖下能够进行随意移动,而不会出现需要重新登陆、丢失数据的问题,网络传输速度正常即可满足医院的基本要求。

 

成本问题:部署企业无线网络第一个要解决的就是你的思维定势,架设企业无线网络并不是拉条线,插个无线路由这么简单,同时,也不要被其相对SOHO级产品来说高昂的价格吓退。相比产品价格而言,构建一个高品质、可运营的企业无线网络应是首要选择。

 

Fluke助力构建高品质可运营Wi-Fi无线网络

 

Fluke针对企业级Wi-Fi网络部署提出了帮助用户梳理在无线网络应用中存在的问题和障碍。在技术上,2009年8月,Fluke收购AirMagnet公司,针对企业级Wi-Fi网络提供无线环境优化、抗干扰优化、覆盖环境优化、网络硬件架构和数据优化、核心网络性能优化、网络相关数据优化以及接入用户相关数据优化等,从而帮助构建高品质可运营Wi-Fi无线网络。

 

无线环境优化:针对无线干扰、覆盖效果进行,使各种干扰的影响可以降到较低的水平,同时提升覆盖效果。

 

抗干扰优化:针对无线干扰严重的情况,无线环境的优化可以通过优化工作信道、优化发射功率,有效降低同频、邻频干扰。

 

覆盖环境优化:在初期规划设计时考虑到薄覆盖,针对覆盖信号较差的区域,通过适当提升AP发射功率、增加新AP的方式解决覆盖效果不佳的问题。

 

网络硬件架构和数据优化:针对网络带宽瓶颈、网络数据等方面展开,以实现提升网络性能、优化网络环境的目的。

 

核心网络性能优化:对Wi-Fi网络所涉及的相关网络设备的业务性能监控,来判断核心网是否健康,是否需要扩容。扩容传输设备上行带宽、扩容核心交换机与IP城域网带宽等措施的实施,有效地解决了带宽不足带来的业务发展瓶颈。

 

数据优化:针对中网络相关数据规划的不合理性诸如IP地址分配、用户认证等可能出现问题的环节,根据实际情况调整相关数据。

 

用户相关数据优化:针对用户业务的特殊性,通过对用户速率、AP负载、二层隔离设置等方面数据设置进行优化调整,有效保证每用户的上网质量、网络运行稳定性。

 

在产品技术上,2009年,AirMagnet推出了新版本的语音监控工具VoFi Analyzer,用户可通过AirMagnet VOFI Analyzer直接监测到每一个基于Wi-Fi的通话质量,自动探测语音来源的问题,从所有的电话线路到有线呼叫管理器进行故障问题检修。VoFi内置的专家系统考虑到无线语音传输的所有方面,用来诊断设备相关问题、QOS问题、RF问题、WLAN问题、甚至是和VoFi相关的有线网络问题。该产品经获得INTERNET TELEPHONY(互联网电话技术)杂志评选的INTERNET TELEPHONY 2009年度产品奖。

 

2009年,AirMagnet还推出了802.11n网络规划解决方案,新的解决方案将帮助网络实施人员对802.11n网络部署关键阶段进行设计,包括从现有的传统网络、无线局域网迁移至802.11n网络。在部署与迁移至802.11n网络时,AirMagnet公司的解决方案能够预先对无线局域网进行规划,从而确定802.11n网络部署策略。新的解决方案具备从现有传统网络自动迁移至802.11n网络的能力,其中包括分阶段对802.11n设备进行部署或者从现有传统基础设施分阶段的进行替换。此外,新的解决方案内置智能分析软件,能够帮助用户在网络规划过程中,发现新的802.11n设备与旧设备共存时,存在哪些的缺陷。

 

同时,AirMagnet网络规划工具可以轻松模拟无线网络部署后的性能情况,并提供每个AP的具体位置以及吞吐量的多少。通过对整个网络的规划,AirMagnet新的解决方案将拟定出每个AP具体的安装位置,为用户提供最佳802.11n网络的部署方案,包括操作模式、通道带宽、单个用户的最大传输速率。而用户可以通过这一工具,优化AP数量,并在网络部署前预测新网络所达到的最大性能与吞吐量。

 

此外,AirMagnet Enterprise 8.5还通过了Common Criteria EAL2认证(包括服务器系统、传感器和控制台)。2010年,AirMagnet Spectrum XT荣获《网络产品指南》杂志评选的2010年Wi-Fi产品创新奖,其AirMagnet Enterprise解决方案已经被《信息安全产品指南》(Info Security Products Guide)评选为2010年全球产品优胜奖。来判断网络软硬件是否健康,是否需要扩容等。