Wireless
  • Technologies
  • More
Wireless
Forum 提升无线校园性能 始于WLAN规划
  • Blog
  • Forum
  • Documents
  • Polls
  • Quiz
  • Events
  • Mentions
  • Sub-Groups
  • Tags
  • More
  • Cancel
  • New
Join Wireless to participate - click to join for free!
Actions
  • Share
  • More
  • Cancel
Forum Thread Details
  • Replies 0 replies
  • Subscribers 218 subscribers
  • Views 276 views
  • Users 0 members are here
  • 性能
  • 规划
  • wlan
  • 无线
Related

提升无线校园性能 始于WLAN规划

sailmoon
sailmoon over 15 years ago

2008年北京奥运会为WLAN(无线网络)的应用带来了新的契机,到目前为止,中国WLAN建设已经进入加速发展期,WLAN应用范围越来越广泛,而且发展方向非常明确——从原来的非集中控制架构公共热点向集中控制架构转型,其中典型的代表就是无线校园网。

 

双向需求造就无线校园

 

集中控制架构WLAN网络在中国高校内快速部署有其双向需求。首先,高校是我国大多数科学技术的发源地和试验田,对新科技应用有极强需求,国家对教育信息化的要求也非常高,6月21日,中共中央政治局审议并通过《国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010-2020年)》,提出了未来10年教育改革发展规划的方向,其中有关教育信息化的内容独立成章,体现了中央对教育信息化的高度重视;其次,高校自身也具有WLAN网络这类新技术应用的土壤,近些年各类学校的高速发展,在校学生数量的快速增长,具备了大量的潜在用户群,这是一个普遍受过良好教育、具有较高素质、愿意接受新生事物的群体,同时他们有学术交流和日常学习的多重需求,笔记本电脑、智能手机之类的无线设备普及率相当高,这都是WLAN普及必不可少的条件。而高校内用户密集程度相当高,其应用经验对发展中的集中控制架构转型WLAN有极其重要的作用。

 

无线校园现状分析

 

从2009年起,许多WLAN运营商就开始尝试为高校提供3G+WLAN的数据服务,但后来他们发现效果并不是非常理想——他们在进行3G+WLAN混合组网时,采用的基本都是基于54Mbps的802.11g WLAN硬件方案,当高校提出更高的应用需求时,ISP会表示无能为力,因为802.11g 54Mbps设备无法通过软件升级为300Mbps或者600Mbps的802.11n WLAN网络。同时,许多高校同一个AP位置上通常有多家运营商的WLAN信号(防垄断),许多学校校园网也有自建的WLAN信号,这些信号互相干扰,最终导致各家无线网络均不能正常使用。而学校用户上网地区、时间集中的特性,也使许多校园WLAN网络从表面看来,部分高校无线校园实施效果不是十分理想的原因来自ISP和学校双方,其实他们的本质完全相同,那就是部署WLAN时缺乏规划。

 

规划与安全的因果关系

 

无线局域网最大的优点是数据传输灵活,不受线缆制约,但这同样也是其最大的安全隐患。未经授权的用户可以通过网络监听、双向欺骗、暴力破解、MAC地址克隆等非常规手段攻破WLAN安全防线,通常网络管理者会用开启WEP加密、变更SSID、禁止广播、禁用DHCP、添加白名单等方式进行防范。这些方法虽然有一定效果,但由于绝大多数WLAN网络建设时缺乏规划,建成后几乎没有进行无线检测,并不能将WLAN危险降至最低。

 

覆盖区规划是WLAN安全的必要规划之一,要部署安全的无线访问点,第一步就是合理放置访问点的天线,禁止信号在规划覆盖区以外的地区传输,在无线网络部署完成之后,还需对无线信号强度、覆盖地域、干扰情况进行详细勘测,并在网络拓扑图中详细记载备案。在无线网络投入使用后,还要进行网络维护规划,这需要网络管理者定期对无线信号覆盖范围进行接入审查,检测越频繁非授权用户接入的可能性就越小,因此无线网络维护规划对于无线校园这种用户密集、网络负载较高、对身份认证有极高要求的无线局域网而言有很高的安全价值。当然,无线网络不同于有线网络,无法进行定点检查,因此一个手持的无线信号扫描设备是无线网络管理者非常需要的。

 

被忽略的WLAN规划

 

虽然有一些国内外专家始终在为WLAN规划呼喊,但由于之前WLAN网络还处于摸索期,规模也较小,ISP和高校都有意无意忽略了这个问题,直到WLAN生命周期、意外故障等问题频发,他们才意识到规划的重要。

 

WLAN领域专家、福禄克网络AirMagnet产品线CTO管家琪介绍说,目前中国企业和高校在部署WLAN网络之前一般不会进行合理的规划设计。这一方面是因为国内缺乏专业的施工队伍和专业人才;另一方面是因为他们在进行WLAN网络部署的时候规划意识不强,往往不会考虑运用专业的工具和人员进行设计。当WLAN部署初期缺乏专业人员利用专业工具进行规划时,部署之后的网络出现故障的概率会非常高,返工的可能性很大,这种返工不是换掉一个AP那样简单,整个网络可能需要重新部署。管家琪表示,根据现在WLAN网络的发展速度,到2012年,WLAN网络就不仅仅是让大家上网方便这么简单,WLAN如果出现故障,企业可能会停工、校园可能会停课。因此,WLAN的部署质量将变得越来越重要。现在,国内的一些运营商、集成商已经逐渐意识到这个问题。

 

WLAN规划几大方向

 

在当今无线校园网络规划中,在布设网络之前应做好规划设计,部署之后应进行验证测试。针对测试中发现的问题,重新设计,调整网络的部署。如此循环,形成一个网络部署的生命周期,这样才能保证WLAN网络的质量和用户体验。WLAN主要有以下几个规划方向:

 

1.抗干扰规划

 

校园网无线干扰严重的问题突出,对无线环境的规划可以通过规划工作信道和发射功率,有效降低同频、邻频干扰。

 

2.覆盖区域规划

 

多数无线校园网覆盖范围只能保证宿舍楼和教学楼,其他区域覆盖信号较差,此时可以根据需要增加AP或者提高AP功率解决这个问题。

 

3.硬件架构和数据规划

 

带宽瓶颈问题在校园网络尤其是无线校园网中尤为突出,这项规划就以实现提升网络性能、优化网络环境的目的,例如802.11n网络规划。

 

4.网络维护规划

 

通过对WLAN网络所涉及的业务性能监控,来判断网络软硬件是否健康,是否需要扩容等。

 

5.其中,抗干扰规划和架构、数据规划主要保障网络性能,而覆盖区规划和网络维护规划则同无线网络安全息息相关。