Wireless
  • Technologies
  • More
Wireless
Forum 光时域反射计(OTDR)在FTTH中的应用
  • Blog
  • Forum
  • Documents
  • Polls
  • Quiz
  • Events
  • Mentions
  • Sub-Groups
  • Tags
  • More
  • Cancel
  • New
Join Wireless to participate - click to join for free!
Actions
  • Share
  • More
  • Cancel
Forum Thread Details
  • Replies 0 replies
  • Subscribers 218 subscribers
  • Views 137 views
  • Users 0 members are here
  • otdr
Related

光时域反射计(OTDR)在FTTH中的应用

guoyj123
guoyj123 over 15 years ago

1 前言
从网络技术和应用趋势来看,光纤通信线路已由核心骨干网络往短距离通信的光纤城域网、局域网发展,尤其近年来,基于FTTx(FTTH、FTTB、FTTC等)的宽带网络能够借助高速、稳定、近似无限的带宽提供语音、数据及影像服务,这就是所谓的三网合一(tripleplay),它的建设与使用不仅是各电信运营商争相努力的目标,更是各国家综合竞争力评比与发展科技优势的重要指标。
日本在FTTH方面的发展和运营比较早,由于政府的大力支持,日本的FTTH市场在近几年得到了飞速发展。目前已有诸如NTT东日本、NTT西日本、东京电力、中部电力等多家公司提供FTTH业务。据不完全统计,日本的FTTH市场普及率已经接近10%。
美国虽然在1995年就开始推动FTTH业务,但快速的发展却是起始于2004年,伴随着宽带服务和节目源的成长,FTTH的业务量显著增加。
除此之外,欧洲FTTH的市场也于2005年陆续推出,韩国亦于今年1月份在光州市正式提供WDM-PON的示范服务,我国的TW省也将于今年进行小规模的FTTx建设,我国大陆各省份虽然在宽带通信建设上落后于美日欧韩等国家,但对FTTH的推动与相干技术的发展却相当积极与迅速,2001年3月通过的《十五计划纲要》中明确提出我国要大力发展高速宽带信息网,重点建设宽带接入网,目前宽带接入网建设高潮已经在全国兴起。中国电信、联通、网通、铁通、长城宽带、广电系统、宽带运营服务商、系统集成商、大学、网络公司、房地产开发商等纷纷投巨资把用户宽带接入网的建设作为发展重点,使宽带网的建设与业务开通取得了实质性的进展。自2002年起陆续推出PON网络的试用后,于2004年首先在武汉进行了WDM-PON网络的试运转。一些经济较发达的城市提出要把宽带接入网的建设作为城市发展的一项重点工作,提出利用光纤到户“拉动本地产业,促进信息消费”,并计划用3~5年的时间建设适合全业务需求、宽带化的城市信息接入网,实现光纤到小区、光纤到大楼。智能小区实现千兆进小区、百兆到楼、十兆入户;智能大厦实现千兆到大楼、百兆到楼层、十兆到桌面。由此可见,中国光纤到户的市场非常巨大,充满着无限商机。

 

2 OTDR在FTTH线路施工、维护中的作用

 

通信大发展,测试需先行。前面提到,基于FTTH的宽带网络能够为用户提供语音、数据及影像的服务,它的前提是要进行FTTH的线路及设备建设,同时,还要保证线路及设备的正常运营。在FTTH的线路施工、维护测试及抢修过程中,作为光纤线路测试的专用仪器——光时域反射计(OTDR)是必不可少的测试仪器,它是采用时域测量的方法,发射具有一定宽度的光脉冲并注入被测光纤,然后通过检测光纤中返回的瑞利散射(Rayleighscattering)及菲涅尔反射(Fresnelreflection)光信号功率沿时间轴的分布曲线,即可探知被测光纤的长度及损耗等物理特性,同时,利用其强大的数据分析功能,可对光纤链路中的事件点及故障点精确定位,其最重要的特点是:单端无损测试,测试速度快,故障定位准确。目前,光时域反射计可使用850nm、 1300nm(适用于多模光纤)、1310nm、1380nm、1480nm、1550nm及1625nm(适用于单模光纤)等波长进行光纤线路的测量,测量的重点在于验证局端至分支器、分支器至各用户端光纤的熔接、接头与线路的损耗等,依次验证各光纤距离与施工时相比是否正确,同时,也可形成数据库以供日后运营商在线监控测试、维修中便于对光纤线路的品质确任及故障查找等。

 

2.1 OTDR在FTTH线路施工、维护中的测试

 

众所周知,光纤由于重量轻、耐腐蚀、不受电磁干扰的影像,在环境适应性方面要比电缆强许多,那么光纤线路质量的好坏就取决于光缆质量及施工过程了。根据光缆的结构,只要在光缆施工的过程中,严格按照规范施工,则光缆受伤害的几率很小。一旦光缆施工后,就必须借助OTDR才能了解光纤线路的状况,通过人的眼睛是无法得知的,所以,在光缆线路的维护运营中,用OTDR测试光纤链路是非常重要和必需的。
OTDR在光纤施工过程中一般要进行四次测试:来料测试、熔接前测试、熔接后测试及施工后的验收测试。
(1)光缆在布放前,对光缆中的每一根光纤都要先作测试,因为光缆从出厂运输到买方单位再转运到工地,中间经过了多次的上下装货、卸货,难保光缆不受损伤。所以,布放前测试光缆的作用是为了划清责任界限,即保证光缆在施工前是好的。从维护运营的角度看,测试有两个目的:一是确保光缆没有因施工而受损,二是确定光缆线长,以免长度不够。
(2)光缆布放后接续前也必须进行再测试,这是由于随着科技的进步,光纤熔接机的熔接质量已大幅度提高,使得熔接点的损耗不再是光纤线路损耗的主要因素。由于熔接损耗小,光信号通过该点后,光功率的变化不明显,用OTDR测试时,不容易判断出来,而在光纤链路的测试曲线中也不易查找到熔接点,这就会在日后运营维护上产生诸多不便:一是进行线路维修时,因为不知到该段光缆到底有多长从而造成领料困难;二是线路改接不易,改接点一般都应选在接头的位置,因曲线中熔接点不明显,可能因找不到熔接点而无法进行改接。所以,接续前再次测试可防止这类问题的发生,同时,也能验证光缆在布防时没有对光缆造成损伤。接续前测试与一般OTDR的测试方式相同,只是在光缆还没有接续前,先将测试的光缆长度及损耗数据储存起来,建立线路段长度及损耗的数据库,以作为将来线路维护的重要参考。
(3)在光缆熔接后还需要再次用OTDR进行测试,此次测试有两个作用:一是测试熔接点的熔接损耗有没有超出规定的要求,一旦发现超标点,可及时再次重新熔接,二是借助测试并对照光缆的芯线,因为熔接数百芯的光纤难保不会接错。
光缆链路中有许多熔接点,对链路中个别超标的熔接点,一般来讲,有两个原因:一是光纤的原因,即接续点两端的光纤数值孔径差别过大,可能是因不同厂家造成的,不过,随着光纤制造技术的进步,这方面的差别已越来越小;另一个是熔接的原因,由于人为疏忽或熔接机故障造成的。
在用OTDR确定光纤链路中不合格熔接点时,一定要认真测试,仔细判定,对不合格点要认真对待,否则的话,这个点可能是造成整个光纤链路劣化特别快最直接的原因。
(4)在光缆工程完工后,还要进行线路的最后测试,施工方测试主要是对光缆链路进行自测、自查、自检,测试数据可作为随后验收时的参考,验收方测试主要是依据标准要求,对光缆链路的长度、链路损耗及接头损耗等进行验收测试,对测试数据建立数据库,作为日后运营维护的重要参考。