Wireless
  • Technologies
  • More
Wireless
Forum 无线接入技术--Wi-Fi与WiMAX
  • Blog
  • Forum
  • Documents
  • Polls
  • Quiz
  • Events
  • Mentions
  • Sub-Groups
  • Tags
  • More
  • Cancel
  • New
Join Wireless to participate - click to join for free!
Actions
  • Share
  • More
  • Cancel
Forum Thread Details
  • Replies 0 replies
  • Subscribers 218 subscribers
  • Views 207 views
  • Users 0 members are here
  • wi-fi
  • 无线
  • wimax
  • 技术
Related

无线接入技术--Wi-Fi与WiMAX

sailmoon
sailmoon over 15 years ago

对于无线网络技术,我们就要从头学起,从基本知识学起。面对各种网络技术一定要了解它的技术原理,这里就介绍一下WIMAX技术。

wi-fi与WiMAX你都熟悉么?许多人至少应该都听说过wi-fi,而对于WiMAX知道的人估计就少之又少了。wi-fi和WiMAX都无线接入技术,只是目前WiMAX还没有像wi-fi那样被广泛应用。那么WiMAX会否取代wi-fi呢?

wi-fi技术概述

wi-fi全称Wireless Fidelity(无线保真),是一种短距离无线传输技术,比较适合在办公室及家庭的环境下应用。wi-fi是第一项得到广泛应用和部署的高速无线技术,目前已经得到了大范围的应用,包括家庭、办公室,以及越来越多的咖啡屋、酒店、机场等,而且现在的笔记本电脑,也几乎都配备了迅驰模块,可以实现wi-fi接入的功能。
近几年wi-fi技术的发展十分迅速,也已经越来越成熟,从最早的批准通过的IEEE802.11a、b和g标准,到现在正在等待批准的IEEE802.11n标准,在传输速度上得到了巨大的飞跃。802.11b的带宽可以达到11Mbps,802.11g可达54Mbps,而802.11n标准,无线速率更可达到300Mbps,这个速度甚至超过了传统的有线以太网。
事实上,IEEE802.11n正式标准虽然尚未通过,很多无线网络设备厂商早已推出了众多基于802.11n标准草案的产品以及解决方案,市场上已经很多11n的产品,并且在很多场合得到了很好的应用。随着技术的成熟,这些产品的应用领域亦逐渐由SOHO级向企业级拓展。
速度的提升,为wi-fi赢得了“无线版本以太网”的美称,而WLAN(无线局域网)同样为IEEE制订的标准,可以视为以太网标准的无线领域的延伸。而相比传统的有线以太网,WLAN的安装及设置十分简单,只要在需要建设网络连接的区域设立无线热点就可以了,规划、布线等程序都可以省去,同时也节省了很多材料成本。
当然wi-fi存在各项优点的同时,也存在一个致命的缺点。由于wi-fi采用的是射频(RF)技术,通过空气发送和接收数据,使用无线电波传输数据信号,比较容易受到外界的攻击。数据包在传送的过程中都可以被外界检测或接收,信息安全是个隐患,虽然数据可以经过加密后传输,但是在数据包足够多的情况下,还是有被黑客破解的可能,这也是为什么很多公司,政府等单位的核心骨干网不使用wi-fi的原因。

 

WiMAX技术概述

 

WiMAX全称World Interoperability for Microwave Access(全球微波接入互操作性)是一项基于IEEE 802.16标准的宽带无线接入城域网技术,是针对微波和毫米波频段提出的一种空中接口标准。WiMAX也被称为IEEE Wireless MAN(Metropolitan Area Network),可提供一种在城域网一点对多点的多厂商环境下,有效地互操作的宽带无线接入手段。
作为一项新兴的无线通信技术,WiMAX能够提供面向互联网的高速连接,可以用于将802.11x无线接入热点连接到互联网,也可将公司或家庭的局域网连接至有线骨干线路。它可作为线缆和DSL的无线扩展技术,从而实现无线宽带接入。
WiMAX技术的信号覆盖范围可达三十英里,这种技术可以在50公里以内的范围以非常快的速度进行数据通讯。英特尔已经将这项技术视为一种能对偏远地区和发展中国家提供互联网连接的新方式,也得到了全球最大的手机制造商诺基亚的支持。WiMAX是一种功能强大的无线技术,在近几年移动通讯侵蚀固网业务的情况下,也被固网运营商还击移动运营商的有力武器。
事实上,作为无线接入技术,WiMAX与wi-fi一样存在数据安全方面的问题,那么WiMAX怎么来保护用户数据的安全呢?在802.16 D3版本中主要是通过在MAC层中定义了一个保密子层来提供安全保障。保密子层主要包括两个协议:数据加密封装协议和密钥管理协议(PKM)。其中数据加密封装协议定义了IEEE 802.16支持的加密套件,即数据加密与完整性验证算法,以及对MAC PDU载荷应用这些算法的规则。而密钥管理协议则定义了从基站向用户工作站分发密钥数据的安全方式,两者之间密钥数据的同步以及对接入网络服务的限制。而发展到802.16E版本,又对D3版本进行了进一步的完善,引进了基于EAP协议的认证机制和AES-CCM数据加密协议,在技术上已经越来越成熟。