Wireless
  • Technologies
  • More
Wireless
Forum 简述无线Mesh网络标准
  • Blog
  • Forum
  • Documents
  • Polls
  • Quiz
  • Events
  • Mentions
  • Sub-Groups
  • Tags
  • More
  • Cancel
  • New
Join Wireless to participate - click to join for free!
Actions
  • Share
  • More
  • Cancel
Forum Thread Details
  • Replies 0 replies
  • Subscribers 218 subscribers
  • Views 819 views
  • Users 0 members are here
  • 网络
  • 简述
  • 无线
  • mesh
  • 标准
Related

简述无线Mesh网络标准

sailmoon
sailmoon over 16 years ago

在网络中,无线网络的种类很多,那么这里我们就来介绍一下无线Mesh网络标准的相关内容。首先我们会根据几个无线网络的类型进行一下比较,之后对于无线Mesh网络标准的相关内容再来详细了解下。

802.16&WiMAX

IEEE802.16标准又称为IEEE Wireless MAN空中接口标准,主要应用于无线城域网范围。目前,已经发布的和正在做的标准主要有802.16,802.16a,802.16c,802.16d,802.16e,802.16f和802.16g共七个标准。其中,802.16,16a,16d属于固定无线接入空中接口标准,而802.16e属于移动宽带无线接入空中标准。802.16d(即802.16-2004)是固定无线接入的一个修订版本,是相对比较成熟并且最具有实用性的一个标准版本,对应10~66GHz和小于11GHz的频率范围,可以进行视距和非视距的传输。理论上,802.16d的覆盖范围最远可达50km,通常的小区半径在10km以内,能在20MHz的信道上提供约75Mbit/s的速率。目前,国内最常见的802.16d产品的信道带宽为3.5M,能够在最高调制方式下提供约10M的速率。802.16e是固定和移动宽带无线接入系统空中接口标准,频率小于6GHz,覆盖范围为几公里,能在5M信道上提供15Mbit/s的速率。802.16e是在802.16d的基础上做的标准,是对16d的增强和补充。802.16f定义了802.16固定无线接入系统MAC层和物理层的管理信息库(MIB)以及相关的管理流程。802.16g规定了802.16管理流程和接口,从而能够实现802.16设备的互操作性和对网络资源、移动性和频谱的有效管理。

802.16d和16e只是定义了空中接口里面物理层、MAC层、汇聚层,并没有涉及到上层网络和应用。为了推动产业发展,WIMAX目前正在开展网络结构标准和业务应用需求等方面的工作。除了MAC层物理层以外其他有关802.16的标准,主要是WIMAX来做。WIMAX组织的全称是微波接入全球互操作性认证联盟,其宗旨是致力于制定一套基于IEEE802.16标准和ETSI HIPerMAN标准的测试规范和认证体系,使不同厂商之间的产品在经过认证以后可以具有良好的互操作性,以积极推广和验证宽带无线接入设备的兼容性与互操作性。从而可以在很大程度上推进基于802.16的产品的广泛应用,并且为制造相应的芯片提供有利环境,大大降低产品的研发和生产成本。

IEEE802.16是技术标准的制定者,WIMAX是技术和产业链的推动者,它们的关系与WiFi和802.11的关系相类似,二者的工作范围和组织形式不同,但有着非常紧密的联系与合作,WiMAX为IEEE一致性标准做出了重要的贡献,并随着802.16标准化的发展,WIMAX也在逐步地推进一致性测试工作。

802.16可以支持10~66GHz的视距传播频段,以及11GHz以下的非视距传播频段。根据不同频段的传播特性,其应用也有所不同。对于10~66GHz的视距传播频段,由于终端需要有室外天线,其应用主要是为中小企业提供Backhaul的无线传输。对于11GHz以下的非视距传播频段,由于能够实现室内覆盖,其应用将主要集中在为个人用户提供宽带数据业务。除此之外,802.16还可以实现企业WiFi热点区域的后端传输功能,以及LAN局域网互联、数据专线、窄带业务和基站互联等。

相比其它移动通信系统,802.16系统具有较高的频谱利用率和传输速率,因而它适合提供宽带上网和移动视频业务。与其它有线接入手段(如xDSL,Cable,光纤接入等)相比,802.16宽带无线接入具有部署速度更快,扩展能力更强,灵活性更高的优点。对于人口密度较低及不便于铺设xDSL的地区,可以用802.16提供“无线DSL”服务,面向家庭和小企业范围应用。在中等规模企业楼宇内,802.16可以支持高速率连接,代替光纤接入。对于新兴的运营商,由于缺乏本地的有线接入资源,也可以选择802.16提供无线宽带接入,开展业务,开拓市场。