Wireless
  • Technologies
  • More
Wireless
Forum 巧妙设置增强无线网络信号
  • Blog
  • Forum
  • Documents
  • Polls
  • Quiz
  • Events
  • Mentions
  • Sub-Groups
  • Tags
  • More
  • Cancel
  • New
Join Wireless to participate - click to join for free!
Actions
  • Share
  • More
  • Cancel
Forum Thread Details
  • Replies 0 replies
  • Subscribers 218 subscribers
  • Views 102 views
  • Users 0 members are here
  • 增强
  • 信号
  • 无线
Related

巧妙设置增强无线网络信号

sailmoon
sailmoon over 15 years ago

在实际使用的时候,我们也常常发现无线信号的覆盖范围并不如产品说明上的那样好,不免令人失望。因为在实际使用的时候,信号会受到环境等一些客观因素的影响而出现衰减,这是无法避免的。当然,对于信号的衰减,我们也并不是束手无策,在使用的时候,可以通过一些技巧,尽量将信号衰减降到最低。

 

一、合理摆放无线路由器的位置

 

由于无线信号在穿越障碍物后,尤其是在穿越金属后,信号会大幅衰减。而在我们家庭的房子里,有很多钢筋混凝土墙,所以我们在摆放无线路由器的时候,应该使信号尽量少穿越墙壁。

 

我们一般很少会在厨房或餐厅里上网,而书房和卧室是我们平时经常上网的地方,所以我们在选择无线路由器的摆放位置的时候,可以选择离厨房和餐厅远一些地方,而尽量靠近书房和卧室。

 

书房外墙处是摆放无线路由器的理想位置,这样摆放能够使客厅,书房,主卧,次卧都有一个比较好无线信号。当然,不同家庭结构都不一样,大家应该视具体情况而定。一般来说,无线网卡的客户端都具备信号强度的检测能力,大家拿笔记本在房间各处查看信号强度,从而选择一个最佳的摆放点。另外也可以安装 Network Stumbler软件来检测信号的强度。

 

二、修改信号频道减少干扰

 

我们在无线路由器的配置界面里,会看到无线信道的选项。一般来说,54M的无线信道有11个,依次是信道1到信道11。当有多个无线信号在使用同一个无线信号频道的话,就会出现信号干扰。

 

很多用户在购买无线路由器使用后,并未对无线信号频道能进行修改,这样大家使用的都是路由器默认配置时的信道,这样就很容易发生信道的干扰。如果附近有邻居使用的信道跟我们的一样,那么,我们双方的无线信号都会受到影响。

 

我们同样可以使用Network Stumbler软件来进行扫描,看看附近都存在哪些无线信号,使用的是哪个信道。然后对我们自己的无线信道进行修改,避免与其他信道重复。

 

另外大家要注意的是,一个频道的信号会同时干扰与其相邻的两个频道,即频道6的信号会影响到频道5和频道7,所以我们在设置无线信道的时候,应该尽量使自己的信道离其他信号频道两个以上。

 

另外,很多家电用品在工作的时候也会对无线网络造成电磁干扰,所以无线路由器的摆放也应该尽量远离这些家电。

 

三、扩展天线增强信号

 

由于天线增益的大小直接影响到信号的发射强度和接收能力,而市场上有些路由器的天线采用的是可拆卸设计,所以给无线路由器更换一个高增益的天线是增强信号最直接的方法。增益天线市场上有很多,价格也便宜。不过一点值得注意的是,在购买的时候应该询问清楚是否是全向天线,否则使用定向天线只能向一个方向传输无线信号。

 

另外我们也可以对无线网卡的天线进行扩展,不过无线网卡的天线一般不可拆卸,更换起来也比较麻烦。其实生活中的很多小物品,都可以起到增强无线网络信号的作用。网络上也有很多DIY无线网络增益天线的方法,如使用奶粉罐,蚊香盘,漏勺等,有兴趣的网友不妨一试。

 

总结:

 

文中提到的这些技巧,能够在一定程度上改善信号强度,不过,路由器本身的实际发射功率才是最关键的。当然读者完全不必担心购买无线路由器后在家里不好用。现在家用的主流无线路由器其标准速率为54Mbps,而我们家中的宽带接入如果是ADSL一般为2M,而小区宽带其共享带宽一般为10M,即使是信号强度未能达到100%,其传输速率也能够满足一般家庭用户的上网需求了。