Wireless
  • Technologies
  • More
Wireless
Forum 基于ZigBee的短距离无线通信网络技术
  • Blog
  • Forum
  • Documents
  • Polls
  • Quiz
  • Events
  • Mentions
  • Sub-Groups
  • Tags
  • More
  • Cancel
  • New
Join Wireless to participate - click to join for free!
Actions
  • Share
  • More
  • Cancel
Forum Thread Details
  • Replies 0 replies
  • Subscribers 218 subscribers
  • Views 788 views
  • Users 0 members are here
  • 短距离
  • 通信
  • 无线
  • zigbee
  • 技术
Related

基于ZigBee的短距离无线通信网络技术

sailmoon
sailmoon over 15 years ago

一、引言

 

近年来,各种无线通信技术迅猛发展,极大提高了人们的工作效率和生活质量。然而,在日常生活中,我们仍然被各种电缆所束缚,能否在近距离范围内实现各种设备之间的无线通信?纵观目前发展较成熟的几大无线通信技术,往往比较复杂,不但耗费较多资源,成本也比较高,并不适用于短距离无线通信的场合。蓝牙技术的出现使得短距离无线通信成为可能,但是其协议较复杂、功耗高、成本高等特点不太适用于要求低成本、低功耗的工业控制和家庭网络。本文介绍了一种复杂度、成本和功耗都很低的低速率短距离无线接入技术——ZigBee。该技术主要针对低速率传感器网络而提出,它能够满足小型化、低成本设备(如温度调节装置、照明控制器、环境检测传感器等)的无线联网要求,能广泛地应用于工业、农业和日常生活中。

 

二、ZigBee技术的特点及应用

 

ZigBee技术主要用于无线个域网(WPAN),是基于IEEE 802.15.4无线标准研制开发的。IEEE 802.15.4定义了两个底层,即物理层和媒体接入控制(Media Access Control,MAC)层;ZigBee联盟则在IEEE 802.15.4的基础上定义了网络层和应用层。ZigBee联盟成立于2001年8月,该联盟由Invensys、三菱、摩托罗拉、飞利浦等公司组成,如今已经吸引了上百家芯片公司、无线设备公司和开发商的加入,其目标市场是工业、家庭以及医学等需要低功耗、低成本、对数据速率和QoS(服务质量)要求不高的无线通信应用场合。

 

ZigBee这个名字来源于蜂群的通信方式:蜜蜂之间通过跳Zigzag形状的舞蹈来交互消息,以便共享食物源的方向、位置和距离等信息。与其它无线通信协议相比,ZigBee无线协议复杂性低、对资源要求少,主要有以下特点:

 

低功耗:这是ZigBee的一个显著特点。由于工作周期短、收发信息功耗较低、以及采用了休眠机制,ZigBee终端仅需要两节普通的五号干电池就可以工作六个月到两年。

 

低成本:协议简单且所需的存储空间小,这极大降低了ZigBee的成本,每块芯片的价格仅2美元,而且ZigBee协议是免专利费的。

 

时延短:通信时延和从休眠状态激活的时延都非常短。设备搜索时延为30ms,休眠激活时延为15ms,活动设备信道接入时延为15ms。这样一方面节省了能量消耗,另一方面更适用于对时延敏感的场合,例如一些应用在工业上的传感器就需要以毫秒的速度获取信息,以及安装在厨房内的烟雾探测器也需要在尽量短的时间内获取信息并传输给网络控制者,从而阻止火灾的发生。

 

传输范围小:在不使用功率放大器的前提下,ZigBee节点的有效传输范围一般为10-75m,能覆盖普通的家庭和办公场所。

 

数据传输速率低:2.4 GHz频段为250 kb/s,915MHz频段为40kb/s,868MHz频段只有20kb/s。

 

数据传输的可靠性由于ZigBee采用了碰撞避免机制,同时为需要固定带宽的通信业务预留了专用时隙,从而避免了发送数据时的竞争和冲突。MAC层采用完全确认的数据传输机制,每个发送的数据包都必须等待接收方的确认信息,保证了节点之间传输信息的高可靠性。

 

ZigBee的出现将给人们的工作和生活带来极大的方便和快捷,它以其低功耗、低速率、低成本的技术优势,适合的应用领域主要有:

 

家庭和建筑物的自动化控制:照明、空调、窗帘等家具设备的远程控制以使其更加节能、便利,烟尘、有毒气体探测器等可自动监测异常事件以提高安全性;

 

消费性电子设备:电视、DVD、CD机等电器的远程遥控(含ZigBee功能的手机就可以支持主要遥控器功能)。

 

PC外设:无线键盘、鼠标、游戏操纵杆等;

 

工业控制:利用传感器和ZigBee网络使数据的自动采集、分析和处理变得更加容易;

 

医疗设备控制:医疗传感器、病人的紧急呼叫按钮等;

 

交互式玩具。

 

三、ZigBee协议栈

 

ZigBee协议栈结构(图1)是基于标准OSI七层模型的,包括高层应用规范、应用汇聚层、网络层、媒体接入层和物理层。

 

image

图1 ZigBee协议栈

 

IEEE 802.15.4定义了两个物理层标准,分别是2.4GHz物理层和868/915MHz物理层。两者均基于直接序列扩频(Direct Sequence Spread Spectrum,DSSS)技术。868MHz只有一个信道,传输速率为20kb/s;902MHz~928MHZ频段有10个信道,信道间隔为 2MHz,传输速率为40kb/s。以上这两个频段都采用BPSK调制。2.4GHz~2.4835 GHz频段有16个信道,信道间隔为5MHz,能够提供250kb/s的传输速率,采用O-QPSK调制。为了提高传输数据的可靠性,I EEE 802.15.4定义的媒体接入控制(MAC)层采用了CSMA-CA和时隙CSMA-CA信道接入方式和完全握手协议。应用汇聚层主要负责把不同的应用映射到ZigBee网络上,主要包括安全与鉴权、多个业务数据流的会聚、设备发现和业务发现。

 

四、ZigBee网络配置

 

低数据速率的WPAN中包括两种无线设备:全功能设备(FFD)和精简功能设备(RFD)。其中,FFD可以和FFD、RFD通信,而RFD只能和FFD通信,RFD之间是无法通信的。RFD的应用相对简单,例如在传感器网络中,它们只负责将采集的数据信息发送给它的协调点,并不具备数据转发、路由发现和路由维护等功能。RFD占用资源少,需要的存储容量也小,成本比较低。

 

在一个ZigBee网络中,至少存在一个FFD充当整个网络的协调点,即PAN协调点,ZigBee中也称作ZigBee协调点。一个 ZigBee网络只有一个PAN协调点。通常,PAN协调点是一个特殊的FFD,它具有较强大的功能,是整个网络的主要控制者,它负责建立新的网络、发送网络信标、管理网络中的节点以及存储网络信息等。FFD和RFD都可以作为终端节点加入ZigBee网络。此外,普通FFD也可以在它的个人操作空间(POS)中充当协调点,但它仍然受PAN协调点的控制。ZigBee中每个协调点最多可连接255个节点,一个ZigBee网络最多可容纳65535个节点。

 

五、ZigBee网络的拓扑结构

 

ZigBee网络的拓扑结构主要有三种,星型网、网状(mesh)网和混合网。

 

星型网(图2-a)是由一个PAN协调点和一个或多个终端节点组成的。PAN协调点必须是FFD,它负责发起建立和管理整个网络,其它的节点(终端节点)一般为RFD,分布在PAN协调点的覆盖范围内,直接与PAN协调点进行通信。星型网通常用于节点数量较少的场合。

 

Mesh网(图2-b)一般是由若干个FFD连接在一起形成,它们之间是完全的对等通信,每个节点都可以与它的无线通信范围内的其它节点通信。 Mesh网中,一般将发起建立网络的FFD节点作为PAN协调点。Mesh网是一种高可靠性网络,具有“自恢复”能力,它可为传输的数据包提供多条路径,一旦一条路径出现故障,则存在另一条或多条路径可供选择。

 

image

图2 ZigBee拓扑结构

 

Mesh网可以通过FFD扩展网络,组成Mesh网与星型网构成的混合网(图2-C)。混合网中,终端节点采集的信息首先传到同一子网内的协调点,再通过网关节点上传到上一层网络的PAN协调点。混合网都适用于覆盖范围较大的网络。

 

六、ZigBee组网技术

 

ZigBee中,只有PAN协调点可以建立一个新的ZigBee网络。当ZigBee PAN协调点希望建立一个新网络时,首先扫描信道,寻找网络中的一个空闲信道来建立新的网络。如果找到了合适的信道,ZigBee协调点会为新网络选择一个PAN标识符(PAN标识符是用来标识整个网络的,因此所选的PAN标识符必须在信道中是唯一的)。一旦选定了PAN标识符,就说明已经建立了网络,此后,如果另一个ZigBee协调点扫描该信道,这个网络的协调点就会响应并声明它的存在。另外,这个ZigBee协调点还会为自己选择一个16bit网络地址。ZigBee网络中的所有节点都有一个64 bit IEEE扩展地址和一个16 bit网络地址,其中,16bit的网络地址在整个网络中是唯一的,也就是802.15.4中的MAC短地址。

 

ZigBee协调点选定了网络地址后,就开始接受新的节点加入其网络。当一个节点希望加入该网络时,它首先会通过信道扫描来搜索它周围存在的网络,如果找到了一个网络,它就会进行关联过程加入网络,只有具备路由功能的节点可以允许别的节点通过它关联网络。如果网络中的一个节点与网络失去联系后想要重新加入网络,它可以进行孤立通知过程重新加入网络。网络中每个具备路由器功能的节点都维护一个路由表和一个路由发现表,它可以参与数据包的转发、路由发现和路由维护,以及关联其它节点来扩展网络。

 

ZigBee网络中传输的数据可分为三类:周期性数据,例如传感器网中传输的数据,这一类数据的传输速率根据不同的应用而确定;间歇性数据,例如电灯开关传输的数据,这一类数据的传输速率根据应用或者外部激励而确定;反复性的、反应时间低的数据,例如无线鼠标传输的数据,这一类数据的传输速率是根据时隙分配而确定的。为了降低ZigBee节点的平均功耗,ZigBee节点有激活和睡眠两种状态,只有当两个节点都处于激活状态才能完成数据的传输。在有信标的网络中,ZigBee协调点通过定期地广播信标为网络中的节点提供同步;在无信标的网络中,终端节点定期睡眠,定期醒来,除终端节点以外的节点要保证始终处于激活状态, 终端节点醒来后会主动询问它的协调点是否有数据要发送给它。在ZigBee网络中,协调点负责缓存要发送给正在睡眠的节点的数据包。

 

七、结束语

 

ZigBee技术还在不断完善,它所具有的低功耗、低成本、使用便捷等显著的技术优势,使它必将有着广阔的应用前景。ZigBee联盟预言在未来的四到五年内,每个家庭将拥有50个ZigBee器件,最后将达到每个家庭150个。相信在不久的将来,基于ZigBee技术的产品会走进全球每家每户,在提高我们的生活质量方面作出突出的贡献。