Wireless
  • Technologies
  • More
Wireless
Forum 化解无线网络中的IP地址冲突故障
  • Blog
  • Forum
  • Documents
  • Polls
  • Quiz
  • Events
  • Mentions
  • Sub-Groups
  • Tags
  • More
  • Cancel
  • New
Join Wireless to participate - click to join for free!
Actions
  • Share
  • More
  • Cancel
Forum Thread Details
  • Replies 0 replies
  • Subscribers 218 subscribers
  • Views 145 views
  • Users 0 members are here
  • 网络
  • ip地址
  • 故障
  • 无线
  • 冲突
Related

化解无线网络中的IP地址冲突故障

sailmoon
sailmoon over 15 years ago

在一些无线网络中,由于客户机数目较多,为方便对这些机器进行管理,很多管理员会使用无线路由器提供的DHCP服务,为客户机提供TCP/IP参数配置,如IP地址、网关地址和DNS服务器等。但如果你的无线网络中,有些电脑必须手工指定TCP/IP参数配置,这时DHCP服务器提供的动态IP地址和手工指定的静态IP地址共存,如果你没有合理配置无线路由器中DHCP服务器的参数,就会很容易造成IP地址冲突。

冲突如何产生?

如一个无线网络,有50台电脑,其中有5台电脑由于特殊需要,使用了手工设置静态IP地址的方式,使用的IP地址段为“192.168.1.10~192.168.1.14”,其它45台电脑通过无线路由器的DHCP服务获得IP地址等参数信息。但如果你的无线路由器中DHCP服务的“地址池”参数设置不合理,包含了以上5台电脑使用的IP地址段,就有可能产生IP地址冲突。

产生IP地址冲突的原因非常简单,如使用静态IP地址“192.168.1.11”的电脑A没有开机,当无线网络中的某台电脑B向无线路由器的DHCP服务器申请IP地址时,DHCP服务器发现“192.168.1.11”这个IP地址目前是空闲的,没有任何电脑使用,就很有可能将这个IP地址分配给申请IP地址的电脑B。当电脑A开机启动后上线,就会发现还有其它电脑使用“192.168.1.11”这个IP地址,于是就会产生IP地址冲突。   

合理设置DHCP参数

知道了无线网络中IP地址冲突是如何产生的,预防这种事情的发生就很简单了,只要你合理设置DHCP服务器中的“地址池”参数。你要清楚地知道,采用静态IP地址方式的电脑占用了哪些IP地址段,为了避免发生IP地址冲突,在配置DHCP服务器的“地址池”参数时,一定要排除被静态IP地址占用的这些地址段。

这里以无线网络为例(如图),采用静态IP地址的电脑占用了“192.168.1.10~192.168.1.14”这个IP地址段,因此在设置“地址池”参数时必须排除这个IP地址段,以防止冲突的产生,如笔者将“地址池”参数设置为“192.168.1.15~192.168.1.60”,这样既满足了45台动态IP地址客户机的需要,又防止了IP地址冲突的产生。